• 话题 47187 个讨论
常见问题
  • [FAQ] [常见问题解答] CCS/AM5728:AM57xx:支持的引导模式

    Annie Liu
    Annie Liu
    问:SDK 上的 AM57xx系列支持哪些引导模式? 为了在 am57xx-IDK 上启用非默认引导模式,需要对电路板做哪些修改? 答:AM57xx SoC 支持多种引导模式 - 请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf 部分Table 33-9. Booting Devices Order了解详细信息。 以下文章仅介绍了在器件上使用 u-boot/Linux 时常用的引导模式子集。 AM57xx 有多种电路板型号,每种型号都有自己的功能…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】TMS320C6748的芯片该如何烧写固化

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748 Q: 加密版本的TMS320C6748的芯片该如何烧写固化? A: 首先确保您的应用开发在非加密版本的芯片上完成了,要不然直接在加密版本的芯片上开发,每次断电都要重新解锁芯片才能连上仿真器,会很繁琐。 烧写步骤: #1. 加密版本芯片的JTAG口默认状态下是不能连接的。需要先将芯片设为UART boot mode,然后用加密版的UART boot 工具从UART启动芯片,使用任意一个简单的.out文件转换成bin文件…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] Trouble Writing Memory Block at

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q:调试自己画的DM8168时,想用CCS5.4和JTAG调试DDR是否正确,连接板子出现如下错误,GEL文件显示CortexA8: Output: EVM816x DDR2/3 PRCM Init is Done ..... DDR3初始化完成了,后面就出错了,出错为CortexA8: Trouble Writing Memory Block at 0x4c000010 on Page 0 of Length 0x4: (Error -2130 @ 0x4C000010) Unable to access…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】如何使用AM335x 的ehrpwm1/PCB文件打开后空白

    Annie Liu
    Annie Liu
    如何使用AM335x 的ehrpwm1? Q: 把EHRPWM1A用作了背光,如何控制EHRPWM1B的输出? A:配置步骤如下: 1.在设备树中配置ehrpwm管脚复用模式和新建节点。 ehrpwm1_pins: pinmux-ehrpwm1-pins { pinctrl-single,pins = < AM33XX_IOPAD(0x848, PIN_OUTPUT_PULLDOWN | MUX_MODE6) /* gpmc_a2.ehrpwm1a */ AM33XX_IOPAD(0x84c…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】OMAP-L13x/C674x例程

    Annie Liu
    Annie Liu
    OMAP-L13x/C674x的pdk例程 请下载附件解压至 ~ \pdk_omapl138_1_0_11\,即可直接导入CCS。 2766.omapl138_c6748_ccs_projectspecs.zip OMAP-L13x / C674x的emmc的例程 请参考以下附件中的指导手册将PROCESSOR SDK中的MMCSD的例程修改为EMMC可用的例程。 5481.Enabling eMMC on OMAPL138 and C6748.pdf
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】如何选择sitara处理器用于工业通信

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: AMIC110 产品类型 Sitara 系列处理器 + 66AK2Gx 支持的工业协议 PRU-ICSS上验证过的工业协议 总结 1.AMIC110和AM335X一次只可通过单个PRU-ICSS支持一种协议 2.AM437X可通过PRU-ICSS0和PRU-ICSS1同时支持一种基于以太网的协议和一种基于串行的协议,PRU-ICSS0只可运行基于串行的协议 3.AM57X和66AK2GX可通过两个PRU-…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】Sitara系列产品usb模块简介

    Annie Liu
    Annie Liu
    Sitara usb模块概述 1.两个支持DRD功能的usb模块,也就是usb模块可以根据连接的usb线工作在host或者device两种模式 DRD= Dual-role* Device 2.支持host-only,device-only,DRD模式 3.集成phy,不需要外部的usb phy 4. 每个usb模块具有31个端点,包括15个TX,15个RX和一个双向端点0 特征对比 Note: *AM57x的第二个usb模块(usb2)不支持SuperSpeed USB ROM usb…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】AM57XX支持的启动模式

    Annie Liu
    Annie Liu
    SDK中关于AM57XX支持哪些启动模式? 要在am57xx-IDK上启用非默认启动模式,如何对板子进行修改? AM57xx SoC支持多种启动模式-请参考TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruhz6l/spruhz6l.pdf Table 33-9. Booting Devices Order 以下文章仅讨论uboot/linux下常用的启动模式 有多种基于AM57XX的开发板,每个开发板都有自己的功能。 AM57xx-beagle-x15 - https:/…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【数字信号处理器 (DSP) & ARM®︎ 微处理器分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021)

    Annie Liu
    Annie Liu
    【2021 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器分享】常见问题解答(持续更新中, 更新至10/28/2021) 6724.常见问题解答-Processor 2021.docx 【2020 数字信号处理器 (DSP) & ARM® 微处理器分享】常见问题解答 常见问题解答-Processor 2020.docx
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
  • [FAQ] 【分享】如何基于board library修改UART

    Annie Liu
    Annie Liu
    本文主要描述如何基于Processor SDK RTOS将 BBB中默认的uart0 例程修改为uart1。 测试环境 CCSV7.2.0 BeagleBone Black Rev C(BBB) Blackhawk USB100v2 前提 下载AM335x processor sdk RTOS http://software-dl.ti.com/processor-sw/esd/PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X/latest/index_FDS.html 通过pdkProjectCreate…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 处理器
    • 处理器论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    TDA4VM: openvx 测试代码找不到cropped_nv12_image.yuv文件 0 已锁定

    761 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Links
  • 已回答

    CCSTUDIO: 安装不了mspm0SDK 0 已锁定

    820 视图
    2 回复
    最新2 年多前
    由 Wink Zhang
  • 建议的答案

    TDA4VH-Q1: Compiling using a makefile (.mak file), with the intention of debugging a specific core using the Lauterbach tool. How to modify the makefile to generate the required ELF file. 0 已锁定

    1457 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    AM62A7: 关于MCU R5、DM R5和A核之间的ipc通信问题咨询 0 已锁定

    769 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    AM62A7: 关于Vision Apps软件包的使用问题咨询 0 已锁定

    697 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    SK-AM62A-LP: Unable to setup formats: Invalid argument (22) and nable to setup routes: Invalid argument (22) 0 已锁定

    880 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    J784S4XEVM: 怎么制作适合UFS的根文件系统 0 已锁定

    653 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    TMS320C6678: 如何使用8gddr 0 已锁定

    578 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    AM623: AM623进行USB2.0 HOST一致性测试,如何设置am623进行主动发波? 0 已锁定

    569 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    J7EXPCXEVM: 这个评估板有替代型号吗 0 已锁定

    525 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    SK-AM62A-LP: SK-AM62A-LP 0 已锁定

    559 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Taylor
  • 未回答

    PROCESSOR-SDK-AM62A: am62a的SDK编译问题 0 已锁定

    975 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 ?? ?
  • 建议的答案

    J784S4XEVM: 如何实现active mode 与 MCU-only mode 相互切换 0 已锁定

    1215 视图
    5 回复
    最新2 年多前
    由 Taylor
  • 未回答

    UCD3138064A: 无法生成.x0文件 0 已锁定

    735 视图
    3 回复
    最新2 年多前
    由 Alice
  • 已回答

    TDA4VM: R5和与A72 配置GPIO冲突 0 已锁定

    1157 视图
    2 回复
    最新2 年多前
    由 pitang niu
  • 建议的答案

    AM62A7: MCU domain can't access cpsw address during the eth trcv initial 0 已锁定

    922 视图
    2 回复
    最新2 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    Spetrum Digital XDS560V2仿真器无法识别 0 已锁定

    685 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 FRANK1
  • 未回答

    SK-AM62P-LP: 想詢問audio 晶片 TLV320AIC3104IRHBR 是否支持? 0 已锁定

    1241 视图
    5 回复
    最新2 年多前
    由 YuYuan Wang
  • 建议的答案

    TMS320C6748: DSP 0 已锁定

    1480 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 FRANK1
  • 未回答

    BYTES-3P-BE-AM6254: 如何提高程序运行性能? 0 已锁定

    511 视图
    1 回复
    最新2 年多前
    由 Daniel
<>