你好:
能否同时使用两个天线TX1和TX2,发射两个频段不同的信号S1和S2;接收天线RX1接收到的为S1+S2,只用TX1的发射信号S1去进行去斜,把RX1中的S2分量去掉。能否利用AWR1843BOOST来实现这个实验。
期待您的回答。
你好:
能否同时使用两个天线TX1和TX2,发射两个频段不同的信号S1和S2;接收天线RX1接收到的为S1+S2,只用TX1的发射信号S1去进行去斜,把RX1中的S2分量去掉。能否利用AWR1843BOOST来实现这个实验。
期待您的回答。
你好,(1) 在进行sensor config配置时,点击Frame设置的set键时,出现了Test source already disabled。(2) 按照DAC1000ARM-Trigger Frame-PostPorc的顺序操作时,在点击PostPorc之后,报错:The number of files capture is zero,显示捕获到的数据为零。
期待您的解答。
之前已经看过了几乎所有的TI相关技术手册,并没有提及怎么使用两个AWR1843 BOOST进行双基雷达试验,如何实现一个板卡发射信号,另一个板卡只接收信号呢?
使用mmWavestudio能否实现?需要用CCS改驱动代码吗
【2021 传感器分享】常见问题解答汇总(持续更新中, 更新至10/28/2021)
我有一块1642和一块1843boost的开发板。我想评估2Tx和3Tx的情况下的行人检测(people counting)的性能。但是我follow下面的指示
AWR1843BOOST: People Counting on AWR1843 - Sensors forum - Sensors - TI E2E support…
e2e.ti.com/.../faq-awr1843-running-awr1642-code-on-awr1843
问:如何将演示程序从 AWR1642BOOST EVM 移植到 AWR1843BOOST EVM?
答:本常见问题解答用于回答以下问题:如何在 AWR1843 上运行 AWR1642 演示程序。
AWR1642…
请教大家 目前媒体上报道的4d毫米波和传统雷达有什么区别,4d指哪4个维度?
如果是距离,方位角,俯仰角,速度这4个,那AWR1843BOOST是不是也算4d雷达?
我们通过mmwave studio获得了adc_data.bin,可以用matlab解析得到实际adc数据的复数形式。
请问有没有相关matlab 代码或者参考,可以绘制出四路接收通道ADC数据的波形?
感谢您的回答!
通过"AWR1843BOOST+DCA1000EVM"拿到adc_data.bin文件以后,需要用matlab解析文件得到原始adc数据。
1.swra581b中有关bin文件的解析代码,我们使用的是AWR1642的。但是我没用过matlab,所以就在matlab里面新建了一个脚本,直接把代码copy到matlab里面…
利用网页配置天线参数为4R3T,然后在2维平面上画出很多帧累积的检测点,结果如图。
这个数据可以认为没有目标动,我拿着板子一直晃,然后把所有帧里的点画到xy平面上的结果,感觉水平方位很有规律,有很多射线,两条射线间大概是1.8度,不明白为什么,问题如下:
1.请问大佬为什么雷达检测的点是一条条射线状的,且两条射线间的角度差大概在1.8度?
2.网页上显示的角度分辨率(azimuth res-deg)(15deg+elevation)是啥意思,跟这个结果有啥关系…
在UART/TEST模块中,测试了MSS和DSS的UART模块功能。
在MSS中,两个UART都可以发送信号,并且在PC端也可以正常的接受。波特率115200
在DSS中,只有一个UART可以发送信号,但是在PC端的所有端口(PORT3/PORT4)都接受不到信号。
在CCS的console中显示:DSS UART open 没有报错,并且可以正常地进行后续的发送测试。但是仍然无法在PC端的任何一个端口接收到信号。
以下为配置信息(没有改变源代码…
I tried uart/test for awr1843Boost in SDK 3.1.0.2
Greatly, I can definitely receive UART signals from the MSS domain. There are TWO UARTs in MSS domain by the manifest, and both of them are working well. All test signals can be…
想利用lvds输出自己的usr数据+adc原始数据。一个frame会产生128KB usr 数据,lvds中提供的userDataHeader有没有大小限制,可以用几个16bit的cbuff?
如果这个userDataHeader不能传输每帧128KB数据量,有没有其他合适的方法?
我用iwr1843 demo板测试其MIMO功能时发现,MIMO的目标会有约15°的角度误差。正常应该不会出现该情况才对。
测试条件如下:1.平台IWR1843BOOST 2.软件automotive toolbox3.2中的MRR demo, 3.障碍物:雷达正前方约1m处PVC管。
结果如下图所示
您好,
我司有两块相同的AWR1843BOOST ,其中雷达板(1)一直在使用,雷达板(2)在今年2月以前使用过,当时没有任何问题。
最近我在使用两块雷达板+DCA1000采集数据,在采集过程中使用“Test Source Enable”,两块板卡采集结果一致,没有问题。
不使用“Test Source Enable”,雷达板(1)正常,雷达板(2)采集的数据有误。
两块雷达板设置参数完全一样,测试位置测试环境完全一样…
使用AWR1843BOOST+DCA1000EVM输出原始ADC数据到bin文件,mmwave studio软件前面的设置都正常,FTDI,RS232,SPI都已经正常连接,按照PPT的操作步骤默认所有设置。
点击DCA1000 ARM,间隔一会儿,再点击Trigger Frame,DCA1000 ARM变暗失效变成无法点击,电脑卡住一分钟,然后DCA1000…
我正准备通过调试1843模块来观察其中的数据,但是无法在variable窗口下看到变量及其对应的值。这是我现在遇到的情况:
操作步骤如下:
使用usb连接1843模块,并通电。
新建一个target configuration file,配置xds110 awr1843,并保存。
打开target configuration 窗口,找到刚刚新建的ccxml文件,右键launch select configuration…
我们购买了AWR1843BOOST板卡和DCA100 EVM采集卡,请问:由于DCA1000 EVM UAER GUIDE中没有说明可以使用DCA1000 EVM连接AWR1843BOOST,所以,我想问一下能否使用AWR1843BOOST和DCA1000 EVM输出原始ADC数据?就是将ADC数据保存在adc_data.bin文件中。
按照默认步骤操作,会自动在“mmwave_studio_ \mmWaveStudio\PostProc路径下创建adc_data.bin,请在默认步骤下执行看看。
我们在使用TI的毫米波雷达套件,型号是AWR1843BOOST+DCA1000EVM,想输出原始的四路ADC数据,按照操作了一遍,没输出成功。
想问下:
1.我们目前只需要输出四路raw adc data,需要看哪几个手册。我想看下我们有没有哪里遗漏了。
2.是不是烧录好了C:\ti\mmwave_automotive_toolbox_<版本号>\labs路径下对应DEMO里…