按标记浏览

  • [参考译文] DLPC6540:DLPC6540和 DLPA3005之间的 SPI 通信

    Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540, DLPA3005, DLP471TP
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1424294/dlpc6540-the-spi-communication-between-dlpc6540-and…

  • [参考译文] DLPDLCR471TPEVM:DLPDLCR471TPEVM 和 PC 之间的 HDMI 连接问题

    Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540, DLPDLCR471TPEVM, DLP471TP
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1425594/dlpdlcr471tpevm-hdmi-connection-problem-between…

  • [参考译文] DLP3010EVM-LC:DLP3010 EVM LC - GUI 软件无法识别、+关于投影设置的问题

    Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540, DLP3010EVM-LC, DLP471TP, DLPC8445
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1423621/dlp3010evm-lc-dlp3010-evm-lc---is-not…

  • [参考译文] DLPDLCR471TPEVM:如何使用 JTAG 更新引导加载程序?

    Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR471TPEVM, DLPC6540
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1421660/dlpdlcr471tpevm-how-to-update-bootloader-using-jtag

    器件型号…
  • [参考译文] DLP471TP:DLP 产品论坛

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1412315/dlp471tp-dlp-products-forum

    器件型号:DLP471TP

    工具与软件:

    团队成员、您好!
    根据客户要求、他们希望了解 DLP471TPFQQ 的存储条件。

    可以提供建议的存储条件详细信息、并且需要包括打包和重新封装…

  • [参考译文] DLP471TP:DLP4710

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1400852/dlp471tp-dlp4711-dlp4710

    器件型号:DLP471TP
    主题中讨论的其他器件:DLP4711

    工具与软件:

    尊敬的所有人:

    我想详细了解 DLP4711、但在 TI 官网上找不到对应的模型参考设计。 我想问一下…

  • DLPC6540: DLPC6540+DLPA3005的spi控制

    Part Number: DLPC6540
    Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLP471TP

    我们在使用基于DLPC6540+DLPA3005+DLP471TP的方案。但是目前在主板启动时发现当DLPC6540往DLPA3005发送一批SPI命令后,INT_Z就被置有效从而导致主板关机。

    使用逻辑分析仪抓取了启动瞬间发送的spi命令如下:

    看了一下DLPA3005的datasheet,里面的Register Map只列了地址00~08,实际发送的命令里除了这些地址还有其他地址…

  • [参考译文] DLP471TP:我制作的电路板不能正常工作。 请告诉我如何解决此问题。

    Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR471TPEVM, DLPC6540
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1359332/dlp471tp-the-circuit-board-i-made-is-not-working-properly…

  • [参考译文] DLP471TP:选择具有最大数据吞吐量的 DMD

    Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLP471TP, DLP9500, DLPC410
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1337706/dlp471tp-choosing-a-dmd-with-maximum-data-t…

  • DLP471TP: 求助:DLP471TPFQQ 全黑画面和蓝60画面出现较多不易察觉的亮点,与stuck pixel造成的坏点现象不一致

    Part Number: DLP471TP

    1、故障出现在较暗画面下(环境也为封闭暗室),现象类似为满天星,但亮点呈现在画面中非常暗,不易被察觉。与DMD stuck pixels故障现象不同。

    2、全黑画面存在、容易察觉,blue 60画面存在但不容易察觉。其余画面不可见。

    3、故障DMD在显微镜下可以看到内部镜片有白点现象。

  • [参考译文] DLPC6540:我只能修改激励器参数、而不能修改波形

    Other Parts Discussed in Thread: DLP471TP, DLPC6540
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1280277/dlpc6540-i-can-modify-only-actuator-parameters-but-not-wavef…

  • [参考译文] DLP471TP:EVM:如何实现240Hz 刷新率?

    Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1267848/dlp471tp-evm-how-to-achieve-240-hz-refresh-rate

    器件型号:DLP471TP
    主题中讨论的其他器件…
  • 器件选型

    Other Parts Discussed in Thread: DLP471TP

    我想选择一款分辨率1920*1080 的DMD,灰度时间10bit,帧频大于100Hz,请问可以实现吗?

  • [参考译文] DLP471TP:DLP471TP 的断电时序

    Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, TPS65145, DLP471TP, DLPDLCR471TPEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1272714/dlp471tp-the-power-down-timing-for…

  • [参考译文] DLPDLCR471TPEVM:更新映像失败、DLP EVM 现在无法运行

    Other Parts Discussed in Thread: DLP471TP, DLPDLCR471TPEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1255223/dlpdlcr471tpevm-failed-to-update-image-and-dlp-evm-does…

  • 如何设计尺寸更小、更经济实用的 1080p 和 4K 超高清移动投影仪

    Other Parts Discussed in Post: DLP471TP, DLP230NP

    分辨率是显示器的一项重要技术指标。对于投影仪来说,更高的分辨率可以使图像更逼真、细节更丰富,从而提升观看体验。 

    不过,高分辨率 1080p 和 4K 超高清 (UHD) 投影系统导致物料清单成本较高,使得这类投影仪对于许多消费者来说遥不可及。鉴于此,本文将重点介绍两种产品设计人员可以采用的方法来将成本更低、尺寸更小的高分辨率移动投影仪推向市场。

    移动投影仪的成本主要由两个设计考虑因素决定:显示芯片组和光机系统…

  • [参考译文] DLP471TP:插入器器件型号和制造商

    Other Parts Discussed in Thread: DLP471TP
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1228751/dlp471tp-interposer-part-number-and-manufacturer

    器件型号:DLP471TP

    团队、您好!

  • [参考译文] DLP3310:查找 DMD 解决方案

    Other Parts Discussed in Thread: DLP3310, DLPC3437
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1192905/dlp3310-looking-for-dmd-solution

    器件型号:DLP3310
    主题中讨论的其他器件: DLPC…
  • [参考译文] DLP471TP:了解着陆边缘和光路

    Other Parts Discussed in Thread: DLP3010, DLP471TP, DLP7000
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1215210/dlp471tp-understanding-the-landed-edge-and-light-pat…

  • DLP471TP: What is the Maximum Refresh Rate of DLP471TP if We Just Send 1 Bit Data to One Pixel?

    Part Number: DLP471TP
    Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3479, DLP4710LC, DLPC3439

    Hello,

    We are considering to use DLP471TP for Structured Illumination. We chose it because its micromirror pitch is 5.4um, quite small. We need to send the…

  • DLPC3439: DLPC3439+DLPA3005驱动DMD的设计问题

    Part Number: DLPC3439
    Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, , DLPA3005, DLPC6540, DLP471TP

    您好:

    我看到在DLP4710 Gen2的方案中,使用的是DLPC3439+DLPA3005的方式,我也在论坛上看到关于DLPC3439和DLPA3005的组合的一些问题,在这里我想咨询一些如下问题:

    1、DLPC3439和DLPA3005必须配合使用吗?如果分开用是否可以?

    2、我们的光源电压是30V,DLPA3005的输出达不到这个电压…

  • [参考译文] DLP471TP:适合此 DMD DLP471TP 的 TIR 棱镜是什么

    Other Parts Discussed in Thread: DLP471TP, DLP4710
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1177386/dlp471tp-what-is-the-suitable-tir-prism-for-this-dmd-dlp471tp

  • [参考译文] DLPC6540:对 IT6807的固件支持

    Other Parts Discussed in Thread: DLP471TP, DLPDLCR471TPEVM, DLPC6540
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1176979/dlpc6540-firmware-support-to-it6807

    器件型号:DLP…
  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是有效的 DLP®︎ Pico 芯片组组合?

  • [参考译文] DLPC7540EVM:XPR、GUI 和编程

    Other Parts Discussed in Thread: DLPC7540EVM, DLP471TEEVM, DLP4710LC, DLP471TP, DLP471TE, DLP3010LC, DLP2010LC
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1163128/dlpc7540evm…

1 2 3