您好Yaniv:
以下是一些链接和指南,帮助您开始了解DLP技术及其在HUD中的应用。
一旦您开始了解您的特定需求,您将找到不同芯片组的各种参考设计。
至于使用miracast,我不确定它的硬件和软件要求是什么…
请 :)
我可以在哪里购买 "增强HUD "板 ,而不是我们已经拥有DLP Pico的孔系统
我们只需要为汽车配备"增强型HUD "
请您的帮助
您好,
1.我们需要一些有关"HUD"的个人链接和信息,在车载玻璃上投影图像以实现DLP。
2.最 适合使用的材…
从DLPA2000的规格书来看,可以设置UVLO阈值(2.3-4.5),请问这个阈值我们开发者该怎么设置呢?
现在我们的产品是通过电池供电的,由于我们的主芯片开机的瞬间电流过大, 很容易造成电池电压的跌落,所以在电池电量较低时,很容易在开机的时候,光机突然不亮,但是系统还可以正常跑起来。
所以加入UVLO默认的阈值不是最低的,那么我们想修改为2.3V,以满足我们系统上电的时候,光机不掉电。
从官网上下载的镜像文件里面的UVLO阈值默认是多少呢?
如果不是最低…
您好,
是否可以在120Hz (推荐频率之一)下执行相同的操作?
那么设置是什么? 作为参考,我使用的是…