按标记浏览

  • [参考译文] DP83826E:LED 电流

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299293/dp83826e-led-current

    器件型号:DP83826E

    驱动 LED 时、引脚29和30的最大拉电流是多少?

  • [参考译文] DP83826E:供应商可能会损坏的器件

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1303041/dp83826e-possibly-broken-parts-from-supplier

    器件型号:DP83826E

    我有一个3板项目、 在4个不同的位置使用 DP83826ERHBR 器件。 使用本地小型制造商的所有电路板的原型运行都可以正常运行…

  • AM6442: CPSW 使用RMII接口,如何令ENT1 PORT 运行在100Mbps的速度上? 在TRM中,我并未找到设置MAC PORT速度的相关配置说明。它是自适应10/100 Mbps?

    Part Number: AM6442
    Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

    硬件环境:

    CPSW MAC ENT PORT1  连接  83826E,方式为RMII SLAVE MODE,外部晶振50M连接 AM6442的AA5引脚(即RMII_MHZ_50_CLK) 以及 83826的引脚9.

    基本测试情况:

    通过读取PHY寄存器0x468,可以确定PHY运行与RMII SLAVE MODE, 读取寄存器0x10,确定PHY处于100M 全双工 链接状态…

  • [参考译文] DP83826E:硬件版本0和1之间的区别

    Other Parts Discussed in Thread: DP83826E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1302673/dp83826e-difference-between-hardware-revision-0-and-1

    器件型号:DP83826E

    您好!…

  • [参考译文] DP83826E:上电和复位释放时序

    Other Parts Discussed in Thread: AM3356
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1304021/dp83826e-power-on-and-reset-release-timing

    器件型号:DP83826E
    主题中讨论的其他器件:AM335…
  • [参考译文] DP83826E:DP83826E:在嵌入式 Linux 中用于通过 LAN 唤醒的中断引脚

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291642/dp83826e-dp83826e-interrupt-pin-for-wake-on-lan-in-embedded-linux

    器件型号:DP83826E

    我想在有 Wake on LAN (WoL)数据包到达时、将此芯片的中断引脚用作…

  • [参考译文] DP83826E:NCSI 模式问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1299003/dp83826e-ncsi-mode-issue

    器件型号:DP83826E

    请告知我们 DP83826 PHY 模式设置  

    该接口是一个连接 RJ45 (10/100Mbps)的 RMII 连接器、将 RMII 配置为具有级联模式的…

  • [参考译文] DP83826I:自动协商成功、链路已建立、但 Ping 失败

    Other Parts Discussed in Thread: DP83826I
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1297300/dp83826i-auto-negotiation-is-successful-link-is-established-but-ping-f…

  • DP83826E: 引脚18如何切换回 RMII_CRS_DV?

    Part Number: DP83826E
    Other Parts Discussed in Thread: AM6442

    因为需要将83826E配置为RMII SLAVE MDOE, 我需要在外围电路中,将strap pin10(引脚18)和strap pin4(引脚28)上拉为高电平。   结果通过读取扩展寄存器0x468的bit 12,发现引脚18也被配置为RMII_RX_DV了。

    我需要将引脚18切换回RMII_CRS_DV:我通过写扩展寄存器0x302的bit8为0(写过程:先读取0x302…

  • DP83826E: 如何通过读写寄存器的方式,将端口模式配置为RMII模式?以及将RMII 配置为 RMII SLAVE MODE?

    Part Number: DP83826E

    我通过写寄存器0x17的 bit5 为1,(已经读取寄存器0x17,确保bit 5 为1了),然后读取扩展寄存器 0x468,发现bit4 一直未能变成1;

    第二,手册并未讲述如何通过寄存器将RMII配置为RMII SLAVE MODE, 是寄存器无法修改RMII的主从模式?

  • [参考译文] DP83826E:关于 DP83826的原理图审阅

    Other Parts Discussed in Thread: AM2432
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1291058/dp83826e-schematic-review-about-dp83826

    器件型号:DP83826E
    主题中讨论的其他器件:AM2432

    大家好…

  • [参考译文] DP83826E:DP83826E LED 配置

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288111/dp83826e-dp83826e-led-configuration

    器件型号:DP83826E

    大家好、

    我对基本模式的 LED 配置有疑问。 DS 显示、如果自举选择0、则 应使用与 LED 串联的1 kΩ 上拉电阻器和5…

  • [参考译文] DP83826E:DP83826ERHBR

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1287351/dp83826e-dp83826erhbr

    器件型号:DP83826E

    您好!

    您能提供 最大 工作结温 Tj 吗?

    谢谢!

  • [参考译文] DP83826I:TJ 规格确认

    Other Parts Discussed in Thread: DP83826E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285323/dp83826i-tj-spec-confirmation

    器件型号:DP83826I
    主题中讨论的其他器件:DP83826E

    团队成员:

     通过…

  • DP83826E: 问题描述如下:

    Part Number: DP83826E

    目前使用的型号DP83826ERHBT,问题描述如下

    如下黄色波形为MDC,另一个为波形MDIO信号,先确认下这个高电平为什么只有800mv不到的样子    时钟高电平只有这么点  phy芯片你能识别吗;

  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83826E:DP83826上的引脚29如何根据自举模式工作?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276230/faq-dp83826e-how-does-pin-29-on-dp83826-act-depending-on-strap-mode

    器件型号:DP83826E

    增强模式下的 DP83826的引脚是 GPIO、引脚29。 此引脚可以是…

  • [参考译文] TMDSCNCD28388D:将示例 enet_lwip_udp 转换为使用具有相同 PHY 但位于定制电路板上的 RMII

    Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28388D, TMS320F28386S-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers…

  • [参考译文] DP83826E:EtherCAT 输出端口链路检测问题

    Other Parts Discussed in Thread: AMIC120, AM2634, DP83826E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269529/dp83826e-ethercat-out-port-link-detection-problem

    器件型号…
  • [参考译文] DP83826E:如何在基本模式下启用中断引脚

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1259556/dp83826e-how-to-enable-the-interrupt-pin-in-basic-mode

    器件型号:DP83826E

    您好!

     我在基本模式下使用 DP83826。 第9页上的引脚21被描述为中断引脚、但被描述为输入引脚…

  • [参考译文] DP83826I:DP83826I/DP83826E 之间的区别

    Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83826E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1251771/dp83826i-the-differences-between-dp83826i-dp83826e

    器件型号:DP838…
  • [参考译文] DP83826E:DP83826E MSE (平均平方误差)、通过寄存器0x225

    Other Parts Discussed in Thread: DP83826E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233613/dp83826e-dp83826e-mse-mean-square-error-via-register-0x225

    器件型号:DP83826…
  • [参考译文] DP83826E:DP83826E、RBIAS 值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246735/dp83826e-dp83826e-rbias-value

    器件型号:DP83826E

    RBIAS 的计算结果为6k49,1%。
    允许使用哪些容差?
    6k5在1%和100ppm 下是否正常?
    温度范围-40…+80°C 结果…

  • [参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM263X:带 LWIP 和 C++的简单 TCP 服务器

    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1238926/mcu…

  • [参考译文] DP83826E:使用 MDIO 进行配置、而不是硬件自举设置

    Other Parts Discussed in Thread: DP83826E, DP83826I, DP83826EVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238663/dp83826e-configuration-using-mdio-not-hardware-strap…

  • [参考译文] DP83826E

    Other Parts Discussed in Thread: DP83826E
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243973/dp83826e

    器件型号:DP83826E

    您好、TI!

    我们的以太网设计基于

    • FPGA Zynq 7000 XC7Z030 (MAC…
« 2 3 4 5 6 »