大家好、团队成员、
我有一些问题希望各团队解答…
您好!
使用 LWIP 将 DP83826与 STM32H74连接时遇到问题。
…https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1325256/interface-forum
器件型号:DP83826E在我们的网关中、我们使用 PHY DP83836E、 在前面的路由器10…
我们在设计中使用了 DP83826,但我们无法获得预期的 PHY 地址。 请分享该文档的应用手册。
1.是否有可帮助客户将代码从 DP83848迁移到 DP83826的指南 ? 是否需要修改驱动程序?
2. RMII 模式仅使用…
我已经尝试通过将0x3010写入寄存器0x16来启用外部环回。 但 PHY 没有输出。 启用外部环回的正确步骤如下图所示…
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1328298/dp83826e-cxet-pin
器件型号:DP83826E在该规格中、显示 CEXT 引脚需要连接到2nF。 但在 EVM 用户指南中…
您好!
在我的设计中、我使用 DP83826ERHBR 的 XI 引脚(引脚9)驱动石英晶体。 我在数据表中似乎找不到驱动器功率。 这些信息是否在某处可用…
root@~ # ethtool -S EtherCAT | grep error
p0_rx_crc_errors: 0
rx_crc_errors: 0
rx_align_code_errors: 93
rx_ipg_error: 0
tx_carrier_sense_errors: 0
root@~ # ethtool -S EtherCAT |grep drop
p0_ale_drop: 0
p0_ale_overrun_drop: 0
p0_rx_bottom_fifo_drop…
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319224/dp83826e-ethernet-phy
器件型号:DP83826E在参考原理图中、引脚 Strap 配置通过2.49K 连接到 GND。但数据表中提到、为了在 MODE1下工作、会将2.49K 上拉。
在参考原理图中、使用2…
大家好、
由于布局原因、我们的 DP83,822,83883826,848等 PHY 是否支持交换 TD_M 和 TD_P? 非常感谢。
此致…