我在 Windows 10计算机上安装了 Smart RF 闪存编程器2…
您好、 在调用…
CC1310 有对应的离线烧录器吗,量产时要怎么烧录大量芯片?
您好!
一般而言、我不建议对可能包含应用代码的闪存进行写/擦除保护。
我们的默认示例不会对任何闪存页进行写/擦除保护、BLE 仍应正常工作。
我建议尝试使用闪存编程器2来刷写器件: https://www.ti.com/tool/FLASH-PROGRAMR
以查看问题是否与刷写过程中的差异有关。
我将通知 BLE 团队以获得进一步的见解。
此致、
Toby
您好、Dudi、
YK 指的是命令行界面、在《闪存编程器用户手册 》的第6章中进行了介绍:https://www.ti.com/lit/swru069
您似乎已经在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Flash Programmer 2\bin 中找到了 dll 文件。 Qt 5.7.0源代码和库也可从工具页面获取…
您可以从以下位置下载: http://www.ti.com/tool/FLASH-PROGRAMR
如果您已安装 SmartRF Studio、您还可以查看此工具是否自动看到芯片。
您必须找到发起方(中央/主) BD 地址并将其置于发起方字段中。 您可以在 TI 找到地址
SmartRF 闪存编程器(闪存编程器)。
如果您有多个故障电路板、我会考虑焊接一个新芯片、以验证电路板或芯片是否有问题。
您好、Tom、
您以前是否能够与 XDS110进行交互? 您是否能够连接到 CCStudio v10、IAR EWARM v8.50、闪存编程器或 UNIFLASH 内部? XDS110如何在 PC 上枚举,以及您 是否尝试手动重新安装驱动程序? 您的系统的操作系统版本是什么?您是否尝试重新启动过它? 最后一种方法是对 XDS110进行重新编程。 也许其中一个相关主题可以帮助:…
您好、Charles、
您是否 按照 eZ430-Chronos 开发工具用户指南(SLAU292)中针对 eZ430-Chronos PC 软件的所有安装说明进行了操作? 重要的是 、射频接入点在端口(COM 和 LPT)下列为 TI CC1111低功耗射频到 USB CDC 串行端口。 对基于 CC1111的射频接入点进行编程需要 CC 调试器。 要执行更新、请在 PC 上使用闪存编程器软件…
APPU、
您是否已经安装了闪存编程器? http://www.ti.com/tool/FLASH-PROGRAMR
如果是、请按照以下步骤操作并参考注释的屏幕截图。
1) 1)选择器件
2) 2)找到并选择要闪存的映像文件(.bin、.hex 等)
3) 3)点击 Run to flash。 下面的消息日志将指示状态。
-苏锡