您好!
我遇到个关于四管升降压电源控制芯片LM5175的疑问。
在它的datasheet的Frequency Compensation章节里,有个Rc1的计算公式(43)。我根据文中的数据结算得到的结果是6182.65kΩ,这与文中的结果9.49kΩ差别非常大。我百思不得其解。能否帮我检查一下datasheet这里是否有问题,或是我的计算是否有错误?
以下是我在Excel中填写的计算过程,供粘贴检查 “=(2*PI()*4*1000…
Josef 您好、
铁氧体磁珠会增加栅极线路的电感。 由于栅极线路需要为 MOSFET 电容充电、因此磁珠的电感会导致问题。 您可以改用栅极电阻器。
如果 您还没有使用快速入门计算器 www.ti.com/.../LM5175QUICKSTART-CALC 对设计进行最终检查、我建议您使用该计算器。
很棒的酒店
如果我将所有铁氧体磁珠短路的情况相同-在 CCM 模式下正常工作、而在 DCM 模式下、HDRV2不工作。 但这对我来说不是问题- CCM 模式适用于此应用。 您是否知道为什么 HDRV2不能与 LDRV2上的铁氧体磁珠配合使用? 这对我来说很重要-铁氧体磁珠在辐射 EMI 方面具有很好的优势、我们的客户需要 FCC15认证、没有铁氧体磁珠、这对我来说将是一项艰巨的工作…
Josef 您好、
如果您将所有铁氧体磁珠短路、会发生什么情况?
L1和 L4上的是信号是 CCA。 300kHz -在原型中、我现在有铁氧体磁珠: datasheet.octopart.com/MI1206K310R-10-Laird-datasheet-14357335.pdf
并且300kHz 时的阻抗低于1欧姆。 但是、如果我在 LDRV2上短接铁氧体磁珠-> HDRV2在整个输出电流范围内工作正常。
但仅在 CCM 模式下(MODE…
Josef 您好、
L1至 L4上的信号不是直流信号、而是具有高频范围的开关信号、所以如果您用0r 电阻器替代磁珠、请检查问题是否消失。
请测量开关节点。
您是否意味着 HDRV2不工作、因为它不会达到40V?
你好 Brigitte!
pdf 中图片之间的差分是输出电流值(红线)。 HDRV2在输出电流设置为0至 CCA 时工作正常。 1、4A、对于接收电流、HDRV2不起作用。 PGOOD 引脚始终处于高电平。
L1-L4不是电阻器-它们是铁氧体磁珠-为了获得更好的 EMI、它们具有非常低的直流电阻。
连接了测量绿色线路- HDRV2蓝色线路- LDRV2红色线路-输出电流。…
Josef 您好、
除了 HDRV2上的电压外、pdf 中的2张图片之间有何区别?
您是否可以测量2个开关节点?
请检查使用0欧姆替代栅极电阻器会发生什么情况。 BSC039N06NS 的更高栅极电荷可能需要更高的电流才能导通。 您为什么需要如此高电阻的栅极电阻器。 我们建议的电阻不超过某些欧姆。
大家好、如果我使用 MOSFET: PSMN012-60YS (在我的原始电路中)在不同的情况下改进了 HDRV2工作。 但我可以使用 BSC039N06NS (EMI 更好)、而对于该转换器、问题是 HDRV2不起作用。
Josef
您好、Brigitte、
在 PDF 中是测量值。 FB 精度适用于此应用。
J.
e2e.ti.com/.../N413_5F00_HDRV2_5F00_measurement_5F00_200807.pdf
Josef 您好、
好的、模式设置为高意味着器件始终在 CCM 下工作。
由于转换器看起来不是在 DCM 下运行、我想知道 FB 电压是否由于您在那里施加的外部电路而变得过高。 请测量您获得的电流与您设置的电流进行比较。 测量 FB 电压(如果可能、使用示波器)。
您的硬件稳压器信号是否考虑了+/- 1.5%的 FB 误差?