各位老师好
我在调试LM5175时很容易损坏芯片。在输入40V,输出29V时,输出3A电流时监测到SW1的信号有很奇怪的抖动,实在不知道这个抖动是由于什么导致的。需要相应的帮助
你好,我想做一个最大输出功率为100W(24V,4.2A)的四开关buck-boost升降压电路,电源管理芯片是LM5175,CSD18534Q5A作为开关管。但是我注意到CSD18534Q5A芯片手册上面的Power Dissipation功率耗散是77W,是小于最大输出功率100W的,请问还可以使用CSD18534Q5A吗?另外,请问这个Power Dissipation功率耗散代表什么意思呢…
你好,我需要lm5175的VCC引脚从VIN获取电压,因为Vout电压为36V,电压太高,不方便从Vout为VCC供电。请问BIAS引脚需要悬空吗?VCC引脚只需要通过电容接地就可以了是吗?另外LM5175支持最大36V,5A的电压输出吗?
我们的应用设计应该不正确的吧,限流电阻前的电压是机器工作需要的工作电压,限流电阻后的电压仅仅给法拉电容13.5v/2.5F充电.这样的话是否红圈表示的电路其电压应该接在限流电阻前即红圈标示的12v处,而限流采样电路保持不变接在限流电阻后即12vbat处不变。麻烦确认下,这样才是一个合理的应用场景。谢谢!
谢谢!请问lm5175 规格书中8.3.12 gm error amplifier中计算VCOMP公式中提到的ACS是什么增益?
hi,我这边目前设计一款主板,使用LM5175升降压方案,输入9~36V,输出12V/6A。
使用12V/6A适配器输入,测试时发现异常,开机进系统过程中,主板会掉电,进一步测量发现是LM5175输出的12V电源掉了,导致主板掉电。
直接用相同的12V/6A适配接到后端给12V供电,主板能正常开机进系统。
原理图如下:请问为什么输出功率会不足,导致开机过程掉电?怎么样能解决?
因上传不了图片我描述下测试的情况.设计参数VIN=9~36V VOUT=12V Iout=5A FSW=300khz hicup&ccm模式 ,软启动电容100nF,斜率补偿电容 220pf,抖频功能关闭。1.boost下启动时电感电流很大,有15A,触发了输入电源的电流保护。引起这个问题的原因有哪些,解决措施有哪些?2.buck-boost时有大小周的问题
你好:
升降压芯片:输入电压2.7V-36V,输出电压2.7V-36V,可调频率200KHZ-600KHZ,输出电流6A左右,需有空载模式
客户有以上这一款物料的需求推荐,我在官网上按照条件搜索,并未找到满足上面所有条件的物料,烦请支持看一下,TI 是否有合适的,客户的项目应用是台式POS 机,谢谢!!!
hi ti:
I am looking for a DC-DC Boost/Buck converter chip solution and would appreciate your recommendation on a suitable model.
The specific operating conditions are: the input voltage ranges from 14V to 21V, requiring a stable output of 18V at 8A.…