我现在用的索尼机芯,I2S输出格式是右对齐,请问1794支持右对齐格式吗?
根据datasheet说明,数字输入最大电压6.5v,这是否意味着当vcc或vdd无电压时,数字输入可以单独承受6.5v电压不会反灌到vdd或vcc?
我发现opa1611的规格书中的lpf比pcm1794规格书中的要复杂,对于这两种滤波器,各有什么特点?计算方式是什么样的?
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1322987/pcm1794a-output-of-one-side-channel-is-reduced
大家好、
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1311885/pcm1794a-pcm1794adbr-frequency-response-issues
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1307402/pcm1794a-operation-of-the-vcom-pin
使用 PCM1794A 时可能会出现以下症状 1.输出电流低…
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1308207/opa1612-question-about-phase-margin-of-circuit-pcm1794a---reference-simulation-tin…
前端i2s源来自pcm2706c,时钟12Mhz,我在pcm1794模块上建立了一个单独低抖动时钟,为49.152Mhz,pcm1794的MCLK引脚连接49.152Mhz之后无法正常出声,但把MCLK接在pcm2706c上的12Mhz输出上面,则正常出声。。手头还有一块es9023 dac,可以支持49.152Mhz输入到MCLK工作在异步模式,但是pcm1794不行…
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1288424/pcm1794a-clock-timing-when-using-mono-mode
您好!
在单声道模式下使用时…
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1200757/pcm1794a-adverse-effects-if-the-capacitance-values-of-these-two-capacitors-are-reduced…
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1206164/pcm1794a-thd-n-and-snr-improvement
PCM1794A支持I2S协议的16bit数据吗?测试时不出声音,切换到24bit数据就能够正常出声了,手册里I2S协议给了参考波形是24bit数据的,PCM1794A是否支持向下兼容
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1199600/pcm1794a-what-should-be-the-cut-off-frequency-of-second-order-filtering…
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194893/pcm1794a-pcm1794a-output-distortion
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/746370/pcm1794a-is-pcm1794a-output-timing-deterministic
需要 PCM1794A 时序图/规格来描述从最后一个输入数据位时钟到模拟输出延迟的准确时序…
Paul、
您是否有关于如何正确清洗 PCM1794A 和 OPA1612部件的任何文档。
我还有几块电路板、希望与制造商分享您的反馈以及洗涤建议。
谢谢;
Leo
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/747591/pcm1794-issue-with-thd-n-from-board-to-board
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/700397/pcm5252-pcm5252-vs-pcm1794
Mickey、您好!
您可以对在两个输出上使用数据通道的器件进行数字配置、其中一个通道被反相。
然后、您将左输出和右输出分别用作单声道输出。 然后、每个通道将具有类似的 I/V 电路。
现在可以将两个输出视为差分输出。
如果您的客户尝试减少电路并且仅使用一个通道、则您只能使用其中一个通道 IV 电路。 另一个通道将仅接地。 您选择的通道不会有差异。
谢谢!
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/679962/pcm1794a-the-monaural-mode-question-for-pcm1794a
客户使用 PCM1794A。 客户想要验证他使用的是左声道还是右声道…