大家好,下午好
您能为满足下列针对工业应用的要求提供建议、光耦合器器件型号吗…
供电方式目前都是通过板上供电,然后VIO通过MOS管来控制在Vsup后上电,但是看起来是晚于Vccout上电,我不确定这样会不会有问题?但是你们Spec里又写了上升时间不指定
现在芯片Vccout=5V,FLTR=1.5V,并且晶体频率也是40MHz,4分钟也能正常进入休眠模式。但是有个问题,在待机状态时,我们对同一地址的寄存器读写值不同,有时会有很多配置fail。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350309/tcan4550-tcan4550
器件型号:TCAN4550大家好,下午好
您是否可以推荐隔离式…
大家好、
客户提出以下有关…
读取device ID,没有读到。(目前只操作了spi,其余的pin展时没有操作)
检查了一下各个电压,和spi 相位这些。没啥问题,还是读不出设备id
上电就直接操作 spi 去读取 设备id,没有 操作 reset ,gpio这些引脚
帮忙看看是什么问题以及怎么解决?
您好!
我们正在使用…
Hello,
I completed the TCAN4550 initialization refer to the TCAN demo, but when I called the function