主题中讨论的其他器件:TCAN45…
工具与软件:
您好!
我使用的是 TCAN4550元件…
我用nrf52832的SPI来读写tcan4550.经过几天折腾,最终还是卡在了数据发送不出去的境地。
软件用的是ti的官方驱动库,初始化过程我都用log打印出来,查看都通过了。在main函数里发数据试试的,然后查询发送标志位,发现一直没反应。然后我就利用下面的函数一直读。
void tcan4550_init()
{
/*初始化spi引脚*/
bool error…
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406770/tcan4551-q1-tcan4551
器件型号:TCAN4551-Q1https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408108/tcan4550-tcan4550
器件型号:TCAN4550工具与软件:
您好!
我们使用的是集成在 IMX8DXL 处理器中的 TCAN4450模块…
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398879/tcan4550-tcan4550
器件型号:TCAN4550工具与软件:
您好!
我正在使用 TICAN4550、我想在以下情况下验证控制器的行为…
无论手工构建SPI通信包还是使用移植后的TI驱动包
我都无法正确读取或写入除0x0000地址处的状态寄存器以外的寄存器
从0x0000可以正确读出芯片型号:TCAN4550,以及版本号:0x0201
SPI状态寄存器以及其他寄存器的值永远都为0x00000000
尝试对0x0808的测试寄存器写入0x12345678后,读取结果仍然为0x00000000
以下为原理图,晶振尝试过25M以及40M,CAN终端电阻实际使用的是120Ω
SPI数据线以及片选线弱上拉…
工具与软件:
你好
在主站和从站之间具有使用 CAN 总线收发器的电路。
我们希望检查将 CAN 总线转换为 RS485或 RS232的可能性…
我在rk3588芯片上通过spi接口挂载了两路tcan4550芯片
这是相应的dts
&spi0 { status = "okay"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&spi0m3_cs0 &spi0m3_pins>; num-cs = <1>; max-freq = <18000000>; tcan4x5x0: tcan4x5x@0{ compatible = "ti,tcan4x5x…
我在rk3588芯片上通过spi接口挂载了两路tcan4550芯片
这是相应的dts
&spi0 { status = "okay"; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&spi0m3_cs0 &spi0m3_pins>; num-cs = <1>; max-freq = <18000000>; tcan4x5x0: tcan4x5x@0{ compatible = "ti,tcan4x5x…
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388352/tcan4550-sch-review
器件型号:TCAN4550工具与软件:
大家好、我的客户在其项目中使用了 TCAN4550、您能帮助审查…