主题中讨论的其他器件:…
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327839/tcan4550-tcan4550rgyr
器件型号:TCAN4550
我们目前正在 TI 中使用 TCAN4550RGYR。 MX 板、运行…
您好、TI 团队、
…您好…
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1320662/tcan4550-tm4c1230c3pm
器件型号:TCAN4550TCAN4550 使用中断接收数据,配置通过GPIO1引脚触发;
目前测试接收数据在帧间隔小于5ms时,丢包比较严重;
想请问下,TCAN4550芯片稳定收发数据最短帧间隔可以到多少;
如果是帧间隔小于1ms可以稳定收发,那么是否是我的配置问题,需要怎么检查;
期待回复!
下图是两组测试数据,左图:帧间隔5ms1000帧数据丢包率0.1%,右图:帧间隔1ms1000帧数据丢包率19.6%。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1311465/tcan4550-q1-tcan4550
器件型号:TCAN4550-Q1您好,咨询一下TMS320F28335-Q1是否可以和TCAN4550适配?我看TMS320F28335-Q1的SPI发送数据是16位的,TCAN4550的地址都是32位的,是不是意味着不能适配?
Could you please review the schematic design and make some suggestions?
And,If not using the GPIO1, GPO2, WAKE,INH, and nWKRQ pins,should we connect resistors…
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1306868/tcan4550-about-pwron
器件型号:TCAN4550您好!
我们收到了客户的以下咨询、因此请告知我们。
请告诉我第9.6…
请在此处提供8个参数
您能帮助我确认一下是否有适用于…
您好!
我们的系统使用5V 作为主电压…
器件型号:TCAN4550-Q1
我正在编写自定义…
CAN.pdf1、麻烦查看下原理图是否正确
2、PIN-12输入IO为3V3电平,此引脚部分是否正确,我查看TCAN4550 EVM资料,不明白此PIN的分压原理是为什么,因为他已经有一个Nmos来控制,就不用分压了。
3、如果可以的话,麻烦看看CAN总线的终端电阻这部分的开关是否运用合理,希望通过软件配置来控制终端电阻时候连接。
我想使用 TCAN4550 SPI 到 CANFD 进行 CANFD 通信。
我正在使用 DSP28335、如果您有任何示例代码、请与我分享。
如果您能够共享代码、我将对其进行修改并使用。
提前感谢。