TXB0104用在intel平台for SPI 1.8V to 3.3V转换,clock频率20-50MHZ,由于空间问题,不能预留过多电阻,请问TXB0104数据输入和输出端什么时候需要加外部Pull up电阻,作用是什么?谢谢!
TXB0104用在intel平台for SPI 1.8V to 3.3V转换,clock频率20-50MHZ,由于空间问题,不能预留过多电阻,请问TXB0104数据输入和输出端什么时候需要加外部Pull up电阻,作用是什么?谢谢!
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1414312/txb0104-q1-over-voltage-on-inputs
器件型号:TXB0104-Q1工具与软件:
您好!
我正在尝试确定 TXB0104-Q1一侧的输入或输出发生过压…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1405806/txb0104-q1-package-inquiry
器件型号:TXB0104-Q1工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
对 的封装信息感到非常困惑 TXB0104QRUTRQ1 .
这是否意味着我们要将焊盘扩展到封装侧(如可湿性侧面)?
例如每侧都有导电焊盘…
工具与软件:
我们遇到 VCCA 始终存在而 VCCB 不存在的情况。 在这种情况下…
工具与软件:
在我们的应用中、VCCA 只会在 VCCB 上电后才会上电。 这是否会导致任何功能影响…
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
请提供以下提到的器件型号故障模式详细信息。
TXB0104QRUTRQ1
…工具与软件:
第8.3.3章 "输出负载注意事项"说明:"PCB 信号布线长度应保持足够短、以使任何反射的往返延迟小于单稳态持续时间…
对于编号为 TXB0104QRGYRQ1的…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1345271/txb0104-q1-cannot-meet-3ns-tr
器件型号:TXB0104-Q1…We used TXB0104-Q1 as a signal level shift between SOC and MCU.
There is a signal "PS" which is sent from SOC to MCU.
Now we try to pull low this signal "PS" in SOC, but it cannot…
在手册上有描述TXB0104驱动能力较小,上拉电阻和下拉电阻都需要大于50K,麻烦问下,如果TXB0104 IO口只是作为输入,外部上拉到电源,也需要上拉到50K吗?
如果另外两个架构,TXB0104-Q1和LSF0108-Q1,是不是一样可以悬空?
您好、
TXB0104-Q1数据表中的速率均以…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1295872/txb0104-q1-txb0104…
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1276716/txb0104-q1-txb0104-q1
器件型号:TXB0104-Q1大家好、
此查询与 TXB0104-Q1电平转换器有关、
q)如果 未提供 VCCA…