• LM324B: lm324 dsp28030 16通道T型热电偶测温精度

    Part Number: LM324B
    Other Parts Discussed in Thread: LM324,

    您好,请教下ti工程师前辈和行业内各前辈,设计的热电偶温度采集电路,每个通道使用单个隔离电源,信号调理电路为差分放大+隔离+运放lm324,MCU使用dsp28030,使用T型热电偶,在PCB板上设计了16个通道,在16个通道平均放置了三个DS18B20进行冷端温度补偿,冷端温度补偿使用三个DS18B20温度平均值,将温度采集板放在机箱内(铁的封闭机箱),进行测温发现在低温-30度和高温100度等…

  • LM324: 求助

    Part Number: LM324

    假如我要设计一个中心频率为40kHz,带宽10khz左右的带通滤波器,设计软件给出最小GBW为160MHz,我手头上只有lm324(gbw为1MHz左右),我该怎么办?

  • LM324: lm324 同相放大,V+ 悬空,v-有电压

    Part Number: LM324

    V+悬空的时候,为啥V-有2V的电压呢?

  • LM324: LM324两个直流电压经过比较之后输出的是抖动的波动(看起来像正玄波),理论上输出应该是一条直线的,同样的电路,我换上ON LM324DR2G的,输出就是一条直线

    Part Number: LM324

      最后一个图片是TI

  • LM324: 使用LM324和三极管搭建功率放大器,会出现震荡

    Part Number: LM324

    HALL_X 输入为6V,使用LM324和三极管搭建的电路会发生震荡

  • LM324: how to remove the effect that pulse from output of LM324

    Part Number: LM324
    Other Parts Discussed in Thread: LM393

    Hi there,

    I made a comparator with LM324 and its circuit is as below:

    I found an issue that when LM324 powers on, at the very beginning, there is a pulse happened at output of the OP. The bandwidth…

  • LM324: 同相端电压偶发性上升

    Part Number: LM324
    Other Parts Discussed in Thread: NE555, LM339

    输入端为三相交流半波正路后的波形,经电阻R13(348K)和电位器R10(10K),二极管V25,电阻R11(10K)连接至N相。第2张图片中黄色为运放LM324同相端电压的波形,上电后3分钟左右存在偶发的电压抬升的现象(半波整流的电压并未改变,二极管V25的电压也未改变),请问与运放LM324有关吗?

  • LM324: 关于LM324失调电压和失调电流

    Part Number: LM324
    Other Parts Discussed in Thread: LM339

    为什么在测试失调电压和失调电流时要Vo=1.4V,有什么依据吗

  • LM324: LM324DR和LM324KDR有什么差别

    Part Number: LM324

    Hi team,

        如题,请问LM324DR和LM324KDR有什么差别,我看规格书里参数共用一套,封装、包装也没看到不同

  • TL082: 我在使用Multisum仿真三相交流电输入电路的时候发现,两种不同的运放仿真结果不一样

    Part Number: TL082
    Other Parts Discussed in Thread: LM324,

    运放TL082的VCC-接GND,VCC+接9V  运放LM324运放的电源接法和TL082一样 为什么LM324的输出波形是正弦波而TL082仿真电路却是不规则的波?

    谢谢!

  • LM324: 丝印G3 G4 区别

    Part Number: LM324

    TI的专家,您们好

         客户的不同批次的物料标签上有区别,请问G3和G4 物料是什么区别,是否有性能方面的差异,谢谢。

  • LM358B: 文档中的公式不是很明白,请给提示下,谢谢

    Part Number: LM358B
    Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM358

     本人在阅读这篇文档时,对 VBQ6 可以达到的最大值为 +VCC(为什么可以达到+VCC) 以及 VO +VCC VR1 VBEQ6 VSATQ6 和 VO ≥ – VEE + VR2 + VBEQ7 + VSATQ7
    的推导表示疑问,所以请给提示一下吧  谢谢啦。处于入门中,比较迷糊。

  • LM324: LM324D和LM324KADR有什么区别

    Part Number: LM324

    您好

    LM324D和LM324KADR除了包装类型不一样,LM324D是管装50,LM324KADR是编带2500以外,其他的有什么不同的吗 ?是否可以直接替换的,谢谢

  • LM324: 在你们TI官网上订购的货,出现DC和SEAL DT 日期对不上的问题,产品是否存在问题?

    Part Number: LM324

    在你们TI官网上订购的货,出现DC和SEAL DT  日期对不上的问题,产品是否存在问题?
    订购日期:08/04/2021
    订单号:T01634690

    LM324DR收到货,清点时发现其中有一盒DC是2052+5,但和SEAL DT  日期对不上,请问这盒货物是否存在问题?为什么会有日期对不上的原因呢,请解释下原因
    请看照片上用箭头标注出来的
    或有谁知道是怎么回事的告知下,是否产品没问题?
    你们官方在线客户就是机器人,答非所问

  • LM324: 货物标签上的DC:2052+5,而SEAL DT 是07/14/21,批号和日期对不上

    Part Number: LM324

    今天刚才的一批LM324DR 只有一盘货标签上DC是2052+5的,其它都是21+的,但在这盘货物标签上的DC:2052+5,而SEAL DT 是07/14/21,批号和日期对不上,请问这货物是否有问题,拆开看里面丝印是:0CCG34K G4,请有TI相关部门解答下!

  • TINA-TI: 关于仿真操作

    Part Number: TINA-TI
    Other Parts Discussed in Thread: LM324,

    请问,我想放不同引脚的运放要怎么操作。 例如这个,它的5,6,7,8,9,10,12,13,14的引脚怎么搞出来?

  • [FAQ] 【分享】解决容性负载导致的运算放大器不稳定问题

    Other Parts Discussed in Thread: OPA320, INA281

    1、运算放大器为什么振荡:两种常见原因的直观分析

     

    第一种情况与电容性负载有关(图 a)。电阻器是运算放大器的开环输出电阻。电容器当然是负载电容。有些是需要驱动的容性负载,而有些是因为PCB设计造成的容性负载,比如输出端走线比较长形成了寄生电容。

    第二种情况(图 b)反馈电阻和运放输入电容形成了 RC 网络。电路板连接也会增加该敏感电路节点处的电容。

    对于第二种情况不一定是简单的 G = 1缓冲器电路…

  • LM324: LM324KADR 质量问题

    Part Number: LM324

    我在2021年11月6日下了一个订单,订单号为T01480018 ,采购LM324KADR的芯片,到货之后有两个批次,一个是产地为新加坡,21+批次,另一一个是产地为美国,1919+5 批次,我们测试发现美国的19+批次总共是10687 PCS芯片,有一个参数Iio(Input offset current)我们实测该批次是大于40nA,但是另外一个产品为美国批次21+,总共是15000片这个批次参数的指标是在20nA以内的,所以我想问下,这个产地为美国的19…

  • LM324: LM324DR 质量问题

    Part Number: LM324

    你好!在使用LM324DR过程中出现如果问题:分几批测试,每次测试都能发现有问题的,第一次测试100个有2个不良,第二次测试98个好的里面又会有几个不良,第三次测试好的里面又会有不良。TI 集成电路客诉分析需求单-LM324DR.doc

  • 【原创】用TL084做超声波测距仪

    Other Parts Discussed in Thread: MAX232, LM324, TL084, TL074, OP07, NE5534, LM358, LM393

    前言,由于项目上要用到超声波测距,虽然淘宝上也有成品出售,价格也就是7块多,但是老大说要自己动手做出来才是实实在在的财富,东搬西凑的不太好。毕竟是在学习阶段。我深以为然。

     

    一、检测方法大致有三种:相位检测法,幅值检测法和渡越时间检测法。相位检测精度高,但检测范围有限;幅值检测容易受到发射波的影响,误差较大;最直接有效的是渡越时间检测法…

  • 用OPA690做同相放大电路放大直流信号出问题了

    Other Parts Discussed in Thread: OPA695, LM324, OPA690

    在使用光电池做传感器的时候需要将光电池电压进行3倍的放大,本来用LM324放大没有任何问题,但是感觉噪声有点大,后来想采用OPA690,但是画好板子之后发现OPA690根本不能用,输出电压一直在变化,也不知道是不是放大器振荡了,以前总是感觉像OPA690系列的放大器应该会比LM324有好的效果,这次尝试过之后发现似乎不是这样,后来换成OPA695也试过还是不行,负端电压还是跟随正端变化的,但是经过电阻连到输出端之后就完全不正确了…

  • 【原创】基于LM324的单电源差动放大器

    Other Parts Discussed in Thread: LM324

    这个电路比较实用。它以12V直流电供电,为了是电压范围大。前端差动信号进来每一路都同时放大相同倍数,然后再利用一级作再一次放大。最后一级是电压跟隨器。

    本电路已经作成电路板,并且工作良好。

  • 运放输入和输出波形不一致,哪位大神分析一下

    Other Parts Discussed in Thread: LM324

    运放是TI的LM324,单端5V供电。理论计算V0=98V1-100V2,但是实测V1、V2、V0的波形和理论相差很大。跟增益带宽积超了有关系吗

    通道1为V2波形,通道2为V1波形

    V0输出波形

  • 运放电路输出差异问题?

    Other Parts Discussed in Thread: OPA4227, LM324, OPA4277, OP07

     该电路是加法器和滤波器,SIGNAL_NS

    是输入,输出分两路,一路直接输出(NS_SIGNAL),一路经过低通滤波输出(NS_SIGNAL+)。输入0.5毫伏(12脚)的1.6mHZ信号,发现如果用普通的LM324芯片两路输出都正常,如果把LM324芯片换成OPA4227芯片,经过低通滤波后的波形就不正常了,为什么高精度的OPA4227还没有324工作正常,什么原因?

  • 使用LM324搭建仪表放大器,测量电压偏差大的问题

    Other Parts Discussed in Thread: LM324

    电路如图所示,目的是测量RL在不同电压(1V~6V)下的电流,VIN为直流0~3V,,R4为电流采样电阻,电阻的压差经过3个LM324搭建的仪表放大器放大55倍,送给ADC。目前的问题是经过测量,vout的值明显偏大,尤其是电流越大(采样电阻的压差越大),VOUT偏差也越大,下面是使用万用表测量的各个节点的电压(单位mv,下表中输入电压为RL上的电压),及放大倍数的计算。可以看到,电流越大,放大倍数也越大,VOUT的测量值也越大…

1 2 3 4 5 »