Other Parts Discussed in Thread: OPA695, OPA820
输入是100Khz,Vpp=0.2V.
VCA821配置的是最大增益Vgainmax =2
OPA695的增益是5
想让sin波形稳定在1V,所以,OPA820的正端参考电压给1V
示波器显示的结果很奇怪,尤其是Vg脚电压,按照手册芯片工作Vg电压是0~2V,仿真示波器看 >4V,AGC环路没有工作。
仿真文件在附件VCA821_AGC仿真.TSC
输入是100Khz,Vpp=0.2V.
VCA821配置的是最大增益Vgainmax =2
OPA695的增益是5
想让sin波形稳定在1V,所以,OPA820的正端参考电压给1V
示波器显示的结果很奇怪,尤其是Vg脚电压,按照手册芯片工作Vg电压是0~2V,仿真示波器看 >4V,AGC环路没有工作。
仿真文件在附件VCA821_AGC仿真.TSC
图1 图2
图1是我搭建的电路,图2是同学搭建的电路,两个电路的参数和元件位置都相同,但是幅频响应的频带和增益却相差很大,具体如下:
图3 图4
图3是图1电路的幅频响应,图4是图2电路的幅频响应…
电路图如图所示,是按照DATASHEET画的两级反向放大电路,输入信号为30ns 脉宽、36kHz脉冲波。幅值100mV到1V不等。
第一级放大良好。
第二级遇到了如下问题。
1、刚上电时,用示波器观察输出信号,出现了很严重的自激振荡。
2、持续几秒之后,输出信号变为和前级同向的信号。幅值并没有放大了。此时有一种芯片烧了的味道,鼻子能闻到。
3、再次断电,开电,依旧是和前级同向的信号。无法解决。
更换芯片后,重复123…
这是最简单的反向放大电路,为什么在达到100M前输出会有波动,超过100M直接衰减,达不到芯片手册的指标1400M,困惑许久的问题,感谢解答
你好!之前我问OPA695输出4.2Vpp摆幅的问题,你们告诉我这是在负载无穷大的条件下输出的。那么在负载无穷大的时候‘OPA695的输出阻抗和传输线的阻抗’、‘传输线的阻抗和负载的阻抗’实现阻抗匹配了吗?如果不匹配了,那么放大器此时只能在低频下工作对吗?谢谢!
你好!请问三个OPA695芯片并联,放大倍数设定为+8,并且用芯片的最大电源轨供电,这样可以把频率做到270MHz,并在带50Ω负载时输出5.7Vpp的幅值吗?谢谢!
你好,
我们使用OPA695作为输出级放大,放大倍数约为4.5, 用示波器测量的时候, 输出端噪声的Vpp有100~200mV, 输入为0mV. 请问怎么改进?
输出信号的要求: -2.2V ~ +2.2V, 频率为DC~120MHz, 增益平坦度要求在0.2dB以内. 谢谢!
下图为测量结果:
下图为原理图(电源为+-5V):
谢谢!
我做了一个OPA695的反向放大,同相端没有加20欧的电阻到地,一上电正向后正电压先是被拉低到零点几伏,然后芯片冒烟了,我断电后检查电路最终确定是没加20欧电阻的问题,后来加上这个电阻后芯片仍然可以放大,但是看了芯片手册也没有说为什么要加这个电阻,希望大家能帮忙解决一下这个问题。