音频论坛
论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
音频论坛
话题
4913 个讨论
常见问题
[FAQ] TAS2563: PDM 接口
Cherry Zhou
Part Number: TAS2563 问: 如何在 TAS2563 中配置 PDM 接口?
已回答
4 年多前
音频
音频论坛
[FAQ] TLV320ADC3101: 电压测量传递函数
Cherry Zhou
Part Number: TLV320ADC3101 Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100 问:施加到 TLV320ADC3101 和 TLV320ADC3100 器件的输入电压与产生的输出代码之间的传递函数关系是什么?
已回答
4 年多前
音频
音频论坛
[FAQ] 德州仪器 (TI) 的超低噪声 JFET
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: JFE150 , TINA-TI 我们最近推出了 JFE150,这是一款面向低噪声应用的分立式 N 沟道 JFET。 JFE150 数据表 产品信息和支持 JFE150 的一些主要规格: 在 5mA 的 IDS 下,宽带噪声为8nV/rtHz 在较低漏源极电压下,栅极电流(最大值)为 10pA。栅极电流在大约 5V VDS 以上时为零,这会产生8fA/rtHz 的输入电流噪声 40V 栅源极击穿电压 24pF 输入电容 (VDS =…
Answered
over 4 years ago
音频
音频论坛
[FAQ] 音频编解码器和 ADC常见噪声问题
Annie Liu
音频编解码器和 ADC 中有哪些常见噪声问题,如何帮助避免这些问题?
已回答
5 年多前
音频
音频论坛
[FAQ] TLV320AIC3120: 在 TLV320AIC3120 上动态更改采样频率
Annie Liu
Part Number: TLV320AIC3120 是否可以在 TLV320AIC3120 中动态/即时更改采样率?
已回答
5 年多前
音频
音频论坛
[FAQ] TLV320AIC3254: 是否应该在 MICBIAS 引脚连接一个电容器?如何处理噪声?
Annie Liu
Part Number: TLV320AIC3254 Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104 器件型号: TLV320AIC3254 主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104 问:我是否应该将电容器直接连接到 TLV320AIC3254、TLV320AIC3104 和其他类似器件的 MICBIAS 引脚的输出? 答:在 AIC 器件(例如 TLV320AIC3104 和 TLV320AIC3254)上,通常人们会错误地认为 MICBIAS…
已回答
5 年多前
音频
音频论坛
[FAQ] [常见问题解答] TLV320AIC3109-Q1:上电时序
Annie Liu
TLV320AIC310x 系列编解码器不易受上电时序的影响,但在极少数情况下,器件可能会出现异常或错误操作。遵循数据表中的推荐的上电时序,可使器件可靠地运行。 以上定序显示了 t1、t2 和 t3 的最短时间为 0ms。这是因为同时为所有电源加电是理想做法,并且这是建议做法。 条件 1 :从 AVDD/DRVDD 到 DVDD 的延迟时间: 当 AVDD/DRVDD 电源和 DVDD 电源之间存在延迟时,这会导致模拟电源 (AVDD/DRVDD) 上的泄漏电流高达几 mA。这就是为什么从 AVDD…
已回答
5 年多前
音频
音频论坛
[FAQ] [常见问题解答] TAS2770:该器件能否驱动直流输出?
Annie Liu
器件型号: TAS2770 问: TAS2770 是否能够驱动直流输出用于替代应用(而不是音频输出)? 答:是的,即使 TAS2770EVM 是 D 类放大器,也可以通过执行下列步骤来驱动直流输出: 禁用 HPF(位于 Book 0、Page 0、寄存器地址 0x04 中),方法是将 0x00 写入寄存器 0x04 在器件的输出端连接一个低通滤波器,以滤除 D 类开关频率。 向器件的输入端输入数字直流信号。 调整增益,方法是依次转到 PPC3 > Device Control > Playback >…
已回答
5 年多前
音频
音频论坛
[FAQ] 【分享】音频CODEC和ADC:未使用的输入管脚连接方法
Annie Liu
对于TI的音频ADC和CODEC上未使用的输入,建议通过~0.47uF电容接GND,以防止未端接输入上的噪声拾取。模拟输入具有直流偏置,因此不应直接接GND。~0.47uF电容为设备内部的直流偏压提供开路,但为正确端接和降低噪声提供交流对地短路。 本帖适用于 TLV320ADC3100 , TLV320ADC3101 , TLV320ADC3001 ,TLV320AIC3203, TLV320AIC3253 , TLV320AIC3204 , TLV320AIC3254 , TLV320AIC3206 , TLV320AI…
已回答
5 年多前
音频
音频论坛
[FAQ] 【分享】如何配置音频CODEC和ADC上的PLL
Annie Liu
为CODEC和ADC配置PLL或时钟方案似乎是一项艰巨的任务。由于PLL的设计是为了接受广泛的输入时钟,无论是常见的还是不常见的,有很多方法来配置它,这样做很容易迷失方向。这就是为什么我们有一个PLL CODEC/ADC Calculator,帮助您确认您的PLL配置! Audio CODEC/ADC PLL Calculator可以在这里找到: www.ti.com/.../slar163 要开始使用这个工具,里面有一个Table of Contents,它提供了设备系列及其各自的PLL/Clock…
已回答
5 年多前
音频
音频论坛
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
已回答
TLV320ADC5140: 音频处理
0
已锁定
397
视图
4
回复
最新
5 个月前
由
Daniel
已回答
PCMD3140-Q1: pcmd3140 audio acquisition distortion
0
已锁定
991
视图
11
回复
最新
5 个月前
由
Daniel
建议的答案
TAS5802: 功放只有上电时候左声道响一下,就不响了。
0
已锁定
272
视图
2
回复
最新
5 个月前
由
Eirwen
建议的答案
DIR9001: DIR9001做从设备
0
已锁定
228
视图
1
回复
最新
5 个月前
由
Alice
已回答
TLV320ADC6140: TLV320ADC6140 I2S标准模式 AD芯片配置可以成功 但无法正确读到数据。
0
已锁定
337
视图
2
回复
最新
5 个月前
由
Links
建议的答案
TAS3251: tas3251和tas5822的TI 芯片的设备描述文件.ddf在哪里
0
已锁定
284
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Lydia
建议的答案
PCM5122: PCM5122无音频输出
0
已锁定
376
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Vivian Gao
建议的答案
TAC5312-Q1: TAC5312-Q1的AGC功能使用
0
已锁定
349
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Eirwen
建议的答案
RC4580: PCN change-Wire binding
0
已锁定
354
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Vivian Gao
建议的答案
PCM5121: 请问同时使用两个PCM5121,如何配置时钟信号?
0
已锁定
385
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Links
建议的答案
PCM3168A: PCM3168AEVM Rev A 自启动程序测试问题点 用PPC3写入I2C无输出
0
已锁定
364
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Eirwen
已回答
TAD5242: Output series resistors in pseudo differential output mode
0
已锁定
443
视图
3
回复
最新
6 个月前
由
Daniel
建议的答案
PCM5121: How should I configure the clock signals when using two PCM5121 chips simultaneously?
0
已锁定
400
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Daniel
建议的答案
TPA3255: TPA3255大功率输出时高频9kHz失真超1%
0
已锁定
454
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Daniel
已回答
TAC5212: Request for Access to TAC5X1X-Q1-SW Plugin
0
已锁定
341
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Taylor
已回答
PCM5121: PCM5121开发板与CodecControl 软件连接不上
0
已锁定
549
视图
4
回复
最新
7 个月前
由
Lydia
已回答
TPA6404-Q1: 申请TPA6404-Q1对应的PurePath Console 3软件下载权限
0
已锁定
578
视图
5
回复
最新
7 个月前
由
Lydia
建议的答案
OPA1642: Please provide the relationship curve between input current noise density and frequency for OPA1642 and OPA1652, with a frequency range of 50KHZ~1MHz
0
已锁定
552
视图
4
回复
最新
7 个月前
由
simmon zheng
建议的答案
PCM1794A-Q1: 关于PCM1794输出相位的问题
0
已锁定
416
视图
1
回复
最新
7 个月前
由
Vivian Gao
建议的答案
TAA5242: TAA5242差分SNR和单端SNR的输入不接地短路时是多少?
0
已锁定
1231
视图
11
回复
最新
7 个月前
由
Links
<
>