目前使用ADS1258进行相关配置,模式为自动扫描模式,供电电压5.0V,参考电压为2.5V,具体配置如下:
外部开启了AIN5读取,AIN5口输入电压万用表测量为2V,实际读取到的电压为1.6V.请问这个可能是什么原因,应该从哪个方面进行排查呢?
硬件电路如下:
通过寄存器读取到的供电电压为4.95V,REF:2.488,GAIN:0.9998
目前使用ADS1258进行相关配置,模式为自动扫描模式,供电电压5.0V,参考电压为2.5V,具体配置如下:
外部开启了AIN5读取,AIN5口输入电压万用表测量为2V,实际读取到的电压为1.6V.请问这个可能是什么原因,应该从哪个方面进行排查呢?
硬件电路如下:
通过寄存器读取到的供电电压为4.95V,REF:2.488,GAIN:0.9998
您好!
我对这款AD存在两个疑问希望您能解答一下:
我在调试ads1258时,十个字节的配置寄存器可以正常设置进去,同时读出来也是正常的,跟设置的 是一致的,寄存器设置的数值如下:
txdata[11] = {0x70, 0x02, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x01, 0x3C, 0xFF, 0x00, 0x8B};
设置的是 0 - 9通道自动扫描模式,但是我使用start引脚进行脉冲式读取时,在debug的时候发现依旧是0…
使用1258的评估板测试1KHz 满幅输入的正弦信号时,发现动态性能很差,和手册上给的频谱图相差较多,但是用外灌时钟时,动态性能明显变好,请问这个原因是什么呢?
自己做的测试板,MUXOUTP/MUXPUTN 后面无添加任何器件,直接连接至ADCINP/ADCINN,AVDD= 5V, DVDD = 3.3V, BYPASS = 0 时,测量DIFF0 offset 有100uV,与手册数据偏差较大,但是其他通道offset正常;是需要在MUXOUTP/MUXOUTN 后面加电容或电阻吗
利用ADS1258在AUTOSCAN模式下,采集一个通道(AIN13)的电压值,低9位数值一直在跳动。帮忙分析原因?
如下图,其中AIN13接REF_DA_2.5V的输出,AINCOM接AGND。ADC的AGND与DGND用0欧姆电阻相连。ADC电源±2.5V分别用ADP7118AUJZ-2.5-R7和ADP7182AUJZ-R7两款低噪声LDO提供。ADC寄存器设置如图1.
图1,ADC寄存器设置
图2,ADC原理图
图3,被测量值
…ADS1258用连续写模式配置寄存器MUXSG0和MUXSG1,采集心电信号时偶尔会出现MUXSG1配置的几路波形为直线。SPI采用双字节发送 ,先(控制寄存器+MUXSG0)再发送(MUXSG1+0x00)。MUXSG1配置的几路波形为直线并不是每次都出现,但是偶尔就会出现,这种情况下一般再配置一下寄存器就会好,请问这是哪里有问题?
ADS1258dataset第29页,在固定通道模式下AINCOM的输入不能被参考。是这个模式下面不能用AINCOM吗?如果我想用16个通道的单端模式,在固定通道模式下,AINCOM可以做ADC负端输入吗?
上图为AD部分原理,IX IY IZ为加速度传感器输出电流信号,转换为电压信号后接入ADS1258。现在经过测试,当AVSS即-2.5V 在最少5MS内幅值跳到0再跳回-2.5V时,ADS1258输出为正常情况下的一半(正常情况下测得加速度计为1G,故障发生时为0.5左右,且无论如何移动加速度计,转换后的值只发生小幅度变化)。测量过IX IY…
参考电压是2.5V,ADC供电是0-4.5V,单端采集的电压为0.671V,如果切换到外部ADC输入(外部PGA设置的是2倍),电压读数就是0.44V,不知道是哪里出了问题
DIFF0在检测500uV及以下电压时产生严重失真。AD1258_TestData.xlsx
我的板子上现在焊接的是ADS1258IRTCT,外部时钟用的是32.768KHZ,时钟电路负载电容按照手册上推荐的4.7PF,测试出来的正弦波在XTAL2引脚有波谷被削平,XTAL1引脚正弦波上升沿有微小台阶,正弦波幅值为500mV,更换两个负载电容为33pf之后,波形都是比较好的正弦波,但是波形幅值不到500mV。现在我有两个问题想确认,负载电容究竟用多少的比较好?正弦波的幅值应该为多大才好?手册里面都没有详细的写。谢谢了!下面2图为XTAL2的波形,第一个为4.7pf的波形,
第二个为33平…
最近使用的ADS1258有几个问题想得到帮助。
1、手册上没有表示出芯片上面的后面一串数字的含义,如ADS1258 TI 13ZCGG7 ;ADS1258 TI 7CZCFL7;因为前面的能用,后来做了新板子后面的就出现了板子上的一共3个芯片都读不出ID号的情况了。不知道是不是有区别?还是买了假的了
2、焊接温度问题,管脚焊接的时候手册上说明300度10秒的容限,可以用普通非恒温刀口焊接吗?会不会焊接烧坏,我并没有焊接很长时间…
基准点压 4.096v 5v 单电源供电,单端输入现在主要没有弄清楚 ADS1258的读写流程