• [参考译文] 电源管理论坛

    Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65987DDJ, TPS65987D
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1463873/power-management-forum

    器件型号:TPS65987DJEVM
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TUSB422:是 tusb422适用于 DP 交替模式控制器

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TPS65987D
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459209/tusb422-is-tusb422-suitable-as-a-dp-alt-mode-controller

    器件型号:
  • [参考译文] TUSB320:DRP 应用

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS65987D
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1453287/tusb320-drp-application

    器件型号:TUSB320
    主题中讨论的其他器件: TPS65987D

    工具与软件…

  • [参考译文] TUSB8041:USB 集线器 DFP SS 数据和带 PD 的 Type-C

    Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, HD3SS3212, TUSB8041A, TPS65987DDK, TPS65987D, TPS55288, PMP40801, TPS65987DDJ, TPS55289EVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface…

  • [参考译文] TMUXHS4446:USB 交替模式原理图审阅(TMUXHS4446 + TPS65987D)

    Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4446
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1421336/tmuxhs4446-usb-alt-mode-schematic-review-tmuxhs4446-tps65987d

    器件型号:TM…
  • [参考译文] HD3SS460EVM-SRC:[USB-C DP 模式]要使用什么 IC 来检测 DP 连接以实现正确的多路复用?

    Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS6598X-CONFIG
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383880/hd3ss460evm-src-usb-c-dp-mode-what-ic-to-use-to-detect…

  • [参考译文] TUSB8020B:将双通道 DP-Alt 信号从主机传递到外设

    Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D, TUSB8020B, HD3SS460
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1371212/tusb8020b-passing-2-lane-dp-alt-signal…

  • [参考译文] TUSB8044A:USB-C 集线器

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TUSB8042A, TPS65987D
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1349893/tusb8044a-usb-c-hub

    器件型号:TUSB8044A
    主题中讨论的其他器件:TUSB…
  • [参考译文] HD3SS460:引脚分配 E 的 GPIO 事件

    Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, HD3SS460, TUSB564, TPS65987D
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1324880/hd3ss460-gpio-event-for-pin-assignment…

  • [参考译文] TPD6S300A:当 CC 到 VBUS 短路时断开 VBUS 电源

    Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPS65987D
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1231128/tpd6s300a-removing-vbus-power-when-cc-to-vbus-short-circui…

  • [参考译文] USB C - PD 控制器

    Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDJ, TPS65988DJ, TUSB320-HA-EVM, TPS65987D
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1217220/usb-c---pd-controller

    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] TUSB546A-DCI

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB546A-DCI, TPS65987D
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1221843/tusb546a-dci

    主题中讨论的其他器件:TUSB546A-DCITPS65987D

    大家好!

    我们目前正在努力构建或拥有…

  • [参考译文] USB-C &放大器;PD

    Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS65987D, TPS25810, TPS2511
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198158/usb-c-pd

    主题中讨论的其他器件:TPS25750TPS65987D
  • RE: [参考译文] TPS65987D:TPS65987D 是否可以通告规格修订版 PD2.0

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    可以在自定义工具中进行设置、如下所示。

    谢谢。

    必应

  • [参考译文] TPS65987D:TPS65987D 是否可以通告规格修订版 PD2.0

    Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928344/tps65987d-can-tps65987d-advertise-spec-rev-pd2-0

    器件型号:TPS65987D

    大家好、

    我们知道…

  • RE: [参考译文] TUSB422:能否使用 TUSB422IYFPR 替代 RT1711H?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    我不相信 TI PD 控制器支持穿孔封装。 TPS65987D 是开始设计的好地方。 我不是这些器件的专家、因此我建议发布一个标有该器件型号的新线程、以获得更好的交叉参考。  

  • [参考译文] TUSB422:能否使用 TUSB422IYFPR 替代 RT1711H?

    Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TPS65987D
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928229/tusb422-can-i-use-tusb422iyfpr-replace-rt1711h

    器件型号:TUSB422
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] TPS65987D:TPS65987配置和设置

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我第一次听说闪存已停产、因此我们没有研究更换闪存。 但是、满足与 EVM 中使用的要求相同的闪存应该可以正常工作

  • RE: [参考译文] TPS65987D:TPS65987配置和设置

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    明白了-谢谢。

    您是否为 EVM 上使用的闪存挑选了合适的器件、因为该闪存即将停产?

    --Del

  • RE: [参考译文] TPS65987D:TPS65987配置和设置

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Del:

    如果在 PD 控制器初始化期间没有将 SPI_MISO 拉低、它将继续尝试从闪存加载配置。 即使您没有将配置加载到闪存、我们也会检测到已连接外部闪存、看到 SPI_MISO 未被拉低、并且即使配置不是有效的闪存映像、也会从外部 EEPROM 加载配置。  

    ADCIN 配置仅在电池电量耗尽或未连接闪存时有效。   

  • [参考译文] TPS65987D:TPS65987配置和设置

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928580/tps65987d-tps65987-configuration-and-setup

    器件型号:TPS65987D
    主题中讨论的其他器件:TPS65987

    还有几件事...

    如果 TI 编程实用程序没有对某些编程循环进行硬编码…

  • RE: [参考译文] TPS65987D:HPD-High 注意消息会在违反 PD 规范的情况下及时发送。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    您能否帮助检查 HPD 信号是否稳定、以及您能否帮助使用 GUI 在发生故障时获取 FW 日志、我们对此进行分析应该会有所帮助。

    此致、

    Kevin

  • RE: [参考译文] TPS65987D:HPD-High 注意消息会在违反 PD 规范的情况下及时发送。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快答复您

  • [参考译文] TPS65987D:HPD-High 注意消息会在违反 PD 规范的情况下及时发送。

    Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928359/tps65987d-hpd-high-attention-message-is-send-at-time-that-violates-pd-…

  • RE: [参考译文] TPS65987D:TPS65987D VCONN 电源

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的回复。

    您可以考虑关闭此查询、谢谢。

1 2 3 4 5 »