• [参考译文] ISO7720:ISO7720

    Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, ISO7720
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1421642/iso7720-iso7720

    器件型号:ISO7720
    主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI

    工具与软件…

  • [参考译文] ISO7720:ISO7720

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7720
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1318675/iso7720-iso7720

    器件型号:ISO7720

    大家好、TI 问答社区、  

    您能告诉我 ISO772x 等数字隔离器的隔离栅电容和电阻的电气模型吗…

  • [参考译文] ISOW7741:关于同时使用2个 ISOW7741的问题

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO7730, ISOW7741, ISOW7721, ISO7740
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1235042/isow7741-question-about-using-2-isow7741…

  • [参考译文] ISO7220A:PSpice 模型

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7220A, ISO7720
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1200923/iso7220a-pspice-model

    器件型号:ISO7220A

    大家好  

      我曾尝试使用模型编辑器将可用的 IBIS 模型转换为…

  • [参考译文] ISO7720:最小脉冲宽度

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7720
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1217677/iso7720-min-pulse-width

    器件型号:ISO7720

    您好!,

    只需要检查最小脉冲宽度。谢谢

    BRS

    假设

  • RE: [参考译文] ISO7720:USB2.0隔离器件建议请求

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我们目前没有直接支持 USB 接口隔离的隔离器件。 仅 ISO7720不能单独用于 USB 隔离、要以分立方式实现隔离、您可能需要一些外部电路、其中包括 MCU、USB 收发器以及它们之间的一些隔离通道。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • [参考译文] ISO7720:USB2.0隔离器件建议请求

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7720
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/932153/iso7720-usb2-0-isolation-device-recommendation-request

    器件型号:ISO7720

    大家好、

  • RE: [参考译文] ISO7220A-Q1:如何隔离正负电压?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我将在正常数字隔离中使用 ISO7720。 在本演示中,我想设计两个电池充电器板, 两个电路板串联在一起,为了产生感应电压,我不能使用输入感应电源为第二个电路板充电,而是在充电时使用开关拆分两个电路板,并在工作时连接。 但这种方法对于电池电压检测电路而言将很困难,因为在充电时,我可以使用无源平衡 IC 来检测电池电压,但在放电时,平衡 IC 具有一些具有感性的常见电压输入…
  • RE: [参考译文] ISO7220A-Q1:如何隔离正负电压?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    电池充电模块有什么问题? 它是否已通电? 如果有专门的团队帮助我们处理该特定器件、则器件型号将非常有用。

    关于之前的讨论、我应该提到 ISO7220A-Q1是一款非常旧的器件。 请考虑使用更新、功能更强大的 ISO7720进行设计。 这两款器件引脚对引脚兼容、ISO7720具有更高的隔离额定值。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • [参考译文] ISO7220A-Q1:如何隔离正负电压?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7220A-Q1, ISO7720
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/779073/iso7220a-q1-how-to-isolate-the-positive-and-negetive-voltag…

  • RE: [参考译文] ISO7720:“ISO7720FDWVR”是否符合 IEC60747-5-5标准?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Molly、

    IEC 60747-5-5是一种组件级标准、仅适用于光电器件、包括光电耦合器、如下所示。 该标准的这一版本于2007年发布、尚未替换为较新版本。 目前、电容隔离器没有类似的组件级 IEC 标准。

    有一个等效的 VDE 标准 VDE 0884-11、其中包含 IEC 60747-5-5的所有要求、还包括用于预测寿命的应力测试。 我们的所有 TI 隔离器均已通过…

  • [参考译文] ISO7720:“ISO7720FDWVR”是否符合 IEC60747-5-5标准?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/787370/iso7720-is-iso7720fdwvr-compliant-with-iec60747-5-5

    器件型号:ISO7720

    尊敬的团队:  

     TI 的“ISO7720FDWVR”是否 符合 IEC60747-5-5标准?   我们在数据表中看不到它…

  • RE: [参考译文] ISO7720:数据表指定 Vcc1的参数不等于 Vcc2

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emiliano、

    感谢您在 TI E2E 论坛上发帖。
    是的、您可以使用 Vcc1上为5V、Vcc2上为3.3V 的器件(反之亦然)。 这两个电源域完全隔离、可被视为单独的独立变量。

    希望这对您有所帮助!
    此致、
    Abhi
  • [参考译文] ISO7720:数据表指定 Vcc1的参数不等于 Vcc2

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/677317/iso7720-the-datasheet-specifies-parameters-for-vcc1-not-equal-to-vcc2

    器件型号:ISO7720

    数据表指定 了 Vcc1=Vcc2=5V、3V3和2V5的参数…

  • [参考译文] ISO7741:关于根据 UL60950-1承受隔离测试

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/757638/iso7741-about-withstanding-isolation-test-per-ul60950-1

    器件型号:ISO7741

    您好、支持团队、

    我们的客户正在考虑根据 UL60950-1对 ISO77xxDW 系列…

  • RE: [参考译文] ISO7720:从-5到+5的 ISO leve 转换

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您使用 E2E 论坛并展示您对 ISO7720的兴趣。

    对于 ISO7720、所有 TI 数字隔离器均可用作电平转换器、隔离栅两侧的电势差可高达1000Vrms。 您指定的电压配置是有效配置、请确保 INA 和 INB 输入引脚的电压电平在 GNDI-0.5V 和 VCCI+0.5V 之间。 这意味着、对于 VCCI = 0V 且 GNDI =-5V…
  • [参考译文] ISO7720:从-5到+5的 ISO leve 转换

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7720
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/700858/iso7720-iso-leve-shifting-from-minus-5-to-plus-five

    器件型号:ISO7720

    部件或其内的一个…

  • RE: [参考译文] ISO7720:输出低电平电压

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    感谢你的答复。
    我明白了。
    我建议客户参考电气特性表。

    谢谢、
    Naoki Aoyama
  • RE: [参考译文] ISO7720:输出低电平电压

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aoyama-San、

    我可以确认 VOL 曲线确实交换了。 我们将修复该图。

    在此之前、请继续使用数据表电气表部分中的值、其中既有典型值、也有最大值。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Abhi

  • RE: [参考译文] ISO7720:输出低电平电压

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi:

    感谢你的答复。
    我认为输出 FET 的导通电阻会随着电源电压的增加而降低。
    那么、我向您提出这个问题。
    我将等待您的确认。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • RE: [参考译文] ISO7720:输出低电平电压

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    查看图10 (电压与负载电流间的关系):5V 曲线是绝对正确的,但我们需要仔细检查3.3V 曲线和2.5V 曲线的顺序-它*可能*交换。

    在电气特性部分中、列出了 VOL 的以下典型值:
    -对于5V 电源、电压典型值= 0.2V @ 4mA
    -对于3.3V 电源、电压典型值= 0.1V @ 2mA…
  • [参考译文] ISO7720:输出低电平电压

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/700457/iso7720-output-low-level-voltage

    器件型号:ISO7720

    您好!

    我对数据表上的图10有疑问。

    在图中、VCC=5V、2.5V、3.3V 按顶部顺序绘制。

    此订单是否正确?

    此致、

  • RE: [参考译文] ISO7720:ISO7720是否存在老化问题?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao、

    非常感谢您的回答。 您的答案非常有用。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • RE: [参考译文] ISO7720:ISO7720是否存在老化问题?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    请在我的输入下方查找您发布的其他问题。

    1.是的,你的理解是正确的。 图2和4的图 Y 轴应为"安全限制功率(mW)"。 感谢您将此情况告知我们、我们将解决此问题。

    请参阅 ISO7720/21数据表第7页的第6.8节"安全限制值"。 第6.8节说明、如果特定裸片而不是隔离栅发生损坏、则应限制流入器件的电流或整个封装的功率耗散…
  • RE: [参考译文] ISO7720:ISO7720是否存在老化问题?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rao、
    感谢您的快速回复。
    我可以再问几个问题吗?

    1. ISO7720/21数据表(SLLSEP3B)第12页图2和4的 X 轴标题是否错误? 我认为标题应该是"安全限制功率(mW)"而不是"安全限制电流(mA)"?

    2.客户机箱中的最高环境温度为+85摄氏度。根据图1图、器件 DW-16封装在 VCC1=VCC2 …
1 2 3 4 5 »