• [参考译文] ISOW7842:是否有人建议使用额外的电源隔离 IC?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, UCC15240-Q1, SN6501
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1463364/isow7842-is-there-a-suggestion-for-an-additional-power…

  • [参考译文] ISOW7842:规格检查

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742, ISOW7842
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1460982/isow7842-spec-check

    器件型号:ISOW7842
    主题中讨论的其他器件:ISOW7742

    工具与软件:…

  • [参考译文] ISOW7742:与 ISOW7842? 什么会指示您选择一个而不是另一个?

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, ISO1432, ISO7842, SN6501, ISOW7742
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1448446/isow7742-vs-isow7842-what-would-instruct…

  • [参考译文] ISOW7842:ISOW7842和 TRS3232 |原理图审阅

    Other Parts Discussed in Thread: TRS3232, ISOW7842
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1412231/isow7842-isow7842-and-trs3232-schematic-review

    器件型号:ISOW7842
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] ISOW7842:ISOW7842和 ISOW7742之间的差异

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742, ISOW7842
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1416457/isow7842-difference-between-isow7842-and-isow7742

    器件型号:ISOW78…
  • [参考译文] ISOW7842:ISOW7842输出功率限制。

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, ISO1050, SN6501
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1422870/isow7842-isow7842-output-power-limit

    器件型号:ISOW7842
    Thread…
  • [参考译文] ISOW7742:使用 ISOW7742电源作为3.3V 至5V 范围内的隔离转换器

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742, LM2775, TPS61222, ISOW7842
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1425883/isow7742-use-of-the-isow7742-power-supply-as…

  • [参考译文] ISOW7842:有关 VISO 纹波电压的问题。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1257721/isow7842-questions-about-viso-ripple-voltage

    器件型号:ISOW7842

    大家好!

    我的一个客户正在考虑将 ISOW7842DWE 用于他们的新产品。

    目前、他们有关于  ISOW7842DWE…

  • [参考译文] ISOW7842:ISOW7842

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1271372/isow7842-isow7842

    器件型号:ISOW7842
    主题中讨论的其他器件: TPS3710

    请参阅 TI 案例编号  

    CS1985254先前已提交…

  • [参考译文] ISOW7842:VISO 闩锁问题

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1317063/isow7842-viso-latch-up-issue

    器件型号:ISOW7842

    您好!

    在使用 ISOW7842的设计中、我们面临的将与本主题中所述的…

  • [参考译文] ISOW7842:Vcc=0V 期间器件运行的快速问题

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842, ISOW7742
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1324819/isow7842-quick-question-on-device-operation-during-vcc-0v

    器件型号…
  • [参考译文] ISOW7842:输入/输出电压相关性

    Other Parts Discussed in Thread: LP2985A, ISOW7842, ISOW7742
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1324629/isow7842-input-output-voltage-correlation

    器件型号:ISOW7…
  • [参考译文] ISOW7742:ISOW7742能否支持 VDD = 3.3V、VISOOUT = 5.0V 配置?

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742, ISOW7842
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1330479/isow7742-can-isow7742-support-vdd-3-3v-visoout-5-0v-configur…

  • [参考译文] ISOW7841:请对芯片标记进行描述

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7842
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1357137/isow7841-chip-marking-description-please

    器件型号:ISOW7841
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] ISOW7842:数据表中 F 版本与非 F 版本之间的差异

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7842
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1245874/isow7842-difference-between-f-and-non-f-versions-in-datasheet

    器件型号:ISOW…
  • RE: [参考译文] ISOW7841:使用 ISOW7841 + ISOW7842/ISO7842驱动 ADS131M06

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    可从 TI 网站申请样片。 如果可能、请使用您的工作或大学电子邮件 ID、以便您订购免费样片。 谢谢。

    此致、
    Koteshwar Rao

  • RE: [参考译文] ISOW7841:使用 ISOW7841 + ISOW7842/ISO7842驱动 ADS131M06

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的回复这么快。 原理图不完整。 ADS131M06 需要纯净的模拟电源才能工作(其24位精密 ADC)。

    我是否有机会获得 ISOW7841、ISO7842的一些样片?

    谢谢、此致、

    Aswin

  • RE: [参考译文] ISOW7841:使用 ISOW7841 + ISOW7842/ISO7842驱动 ADS131M06

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    请查看以下有关您列出的两个选项的评论。

    1. 请注意、ISOW 器件的 VISO 输出不能直接连接在一起。 对于任何直流电源输出而言都是如此、它们不能连接在一起、因为一个电源会使另一个电源短路。
    2. 此选项应该可以正常工作。 ISOW 支持高达130mA 的输出电流、我认为 ADS131M06的电流不大。 ISO7842也不需要太多的电流、因此我在这里看不到任何问题…
  • [参考译文] ISOW7841:使用 ISOW7841 + ISOW7842/ISO7842驱动 ADS131M06

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISO7842, ADS131M06, ISOW7842
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/932078/isow7841-driving-ads131m06-with-isow7841-isow7842…

  • RE: [参考译文] ISOW7842:关于输出短路电流

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chavez-San、

    感谢您为表达目的进行测量。
    我知道、IISO (OUT)_SC 是一个近似于我们测量值的电流、很难进行详细分析。

    感谢您的善意支持。

    此致、
    M. Tachibana

  • RE: [参考译文] ISOW7842:关于输出短路电流

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    不用客气! 您上一个帖子中的陈述是正确的。

    在 ISOW7841相同条件下捕获的测量值为 ICC_SC =~112mA、Iiso (OUT)_SC =~156mA。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • RE: [参考译文] ISOW7842:关于输出短路电流

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chavez-San、

    抱歉、我将再次询问您、以防万一。
    总之、我能否理解我们测量的 IISO (OUT)_SC 是合理的?
    当 VISO 对 GND 短路时、是否很难估算内部变压器的效率? 因为次级侧低于 UVLO 电压并且运行不正常。

    此致、
    M. Tachibana

  • RE: [参考译文] ISOW7842:关于输出短路电流

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chavez-San、

    感谢您与您的设计团队确认。
    感谢您的始终如一的支持。

    此致、
    M. Tachibana

  • RE: [参考译文] ISOW7842:关于输出短路电流

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    感谢您分享这些详细信息! 我们的设计团队和实验室数据可确认在短路保护期间您所分享的测量结果和行为。 很抱歉我的结尾有混乱


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • RE: [参考译文] ISOW7842:关于输出短路电流

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chavez-San、

    我使用 ISOW7841粗略测量了 ISOO (OUT)与 ICC 或 VISO 之间的关系。
    我测量的电路如下所示。

    测量结果如下、

    VCC = 5V、VISO = 5V

    当 IISO (OUT)低于约240mA 时、VISO 保持约5V、效率似乎为50 ~ 60%。
    当 IISO (OUT)超过约240mA 时、VISO 急剧下降…

1 2 3 4 5 »