• [参考译文] SN74AVC4T245:音量问题

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1455054/sn74avc4t245-vol-issue

    器件型号:SN74AVC4T245

    工具与软件:

    尊敬的专家:

    客户使用了 SN74AVC4T245、并遇到以下系统模块中3…

  • [参考译文] SN74AVC4T774-Q1:电平转换器无信号输出

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774-Q1, SN74AVC4T245, SN74AVC4T245-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1447887/sn74avc4t774-q1-no-signal-output-from-the-level…

  • [参考译文] SN74AVC4T245:端口 A/B

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, TXU0204
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1430817/sn74avc4t245-port-a-b

    器件型号:SN74AVC4T245
    主题中讨论的其他器件: TXU0204

    工具与软件:

    根据 SN74AVC4T245数据表中的以下原理图…

  • [参考译文] SN74AVC4T245:用于转换 LVDS 信号的电平转换器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1424677/sn74avc4t245-level-translator-to-translate-lvds-signals

    器件型号:SN74AVC4T245

    工具与软件:

    大家好、团队成员:

    我想将在1.8V 下运行的 LVDS 信号(来自 Xilinx ZU9EG…

  • [参考译文] SN74AVC4T245:LVCMOS 到 LVTTL 的转换

    Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, SN74AVC4T245, TXU0304, TXU0104
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1417703/sn74avc4t245-lvcmos-to-lvttl-conversion

    器件型号:SN74AVC…
  • [参考译文] SN74AVC4T245:VCCA 澄清

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409089/sn74avc4t245-vcca-clarification

    器件型号:SN74AVC4T245

    工具与软件:

    您好!

    我的一位客户正在使用 74AVC4T245器件、并且对数据表中的某一行存在疑问。 如果显示"I/O 可耐受4.6V 电压"、那么即使…

  • [参考译文] SN74AVC4T245:通过在控制引脚上添加电阻来提高可靠性

    Other Parts Discussed in Thread: SN74S04, SN7404
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409885/sn74avc4t245-improve-reliability-by-add-resistance-on-control-pin

    器件型号:SN74A…
  • [参考译文] SN74AVC4T245:带1.2V 的 SN74AVC4T245RSVR

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AXC4T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1404479/sn74avc4t245-sn74avc4t245rsvr-with-1-2v

    器件型号:SN74AVC4T245
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245RSVR

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1392910/sn74avc4t245-sn74avc4t245rsvr

    器件型号:SN74AVC4T245
    主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

    工具与软件:

    你好…

  • [参考译文] SN74AVC4T245:VccA/B 最小值仅为1.2V。 0.8V 至0.8V 器件型号中是否有?

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1364161/sn74avc4t245-vcca-b-min-only-to-1-2v-any-to-0-8v-part-number

    器件型号:SN74AVC4T245
  • [参考译文] SN74AVC4T245:OE 阈值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1351012/sn74avc4t245-oe-threshould

    器件型号:SN74AVC4T245

    大家好、

    I undertand OE 以 Vcca 为基准、即使 Vcca 为1.8V、它也具有3.6V 的容差。 顺便说一下、高电平和低电平的阈值电压是多少…

  • [参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245RSVR

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1335664/sn74avc4t245-sn74avc4t245rsvr

    器件型号:SN74AVC4T245

    你好。

    另外一个板通过电缆提供了66.67MHz 1.8V LVCMOS 时钟。 现在我需要转换为3.3V LVCMOS、用于 CPLD、作为系统时钟…

  • [参考译文] SN74AVC4T245-Q1:当输入引脚(引脚2B2)悬空时、输出引脚(引脚2A2)始终为高电平。

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245-Q1, SN74AVC4T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1308373/sn74avc4t245-q1-when-input-pin-pin-2b2-is-floating-the-output…

  • [参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245RSVR 总线保持功能

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245, SN74AXCH4T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1301794/sn74avc4t245-sn74avc4t245rsvr-bus-hold-function

    器件型号:SN74AVC4T2…
  • [参考译文] SN74AVC4T245:上电后运行异常

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1300345/sn74avc4t245-abnormal-operation-after-power-up

    器件型号:SN74AVC4T245
    主题中讨论的其他器件: AF…
  • [参考译文] SN74AVC2T244:输入端最大绝对电流额定值/Vabs 最大值

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AVC2T244, SN74LVC8T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1298401/sn74avc2t244-abs-max-current-rating-vabs-max-on-in…

  • [参考译文] SN74AVC4T245:D/S 说明问题

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1286659/sn74avc4t245-d-s-description-question

    器件型号:SN74AVC4T245
    主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245
  • [参考译文] SN74AVC4T245:隔离问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273694/sn74avc4t245-isolation-question

    器件型号:SN74AVC4T245

    大家好、

    我的客户想要使用我们的 SN74AVC4T245RGYR。

    典型电路如下所示:

    客户有 五个问题:

    、Ω 如果它们将 1OE、2OE、

  • [参考译文] SN74AVC4T245:10 µ SN74AVC4T245の電源シーケンスについて

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AXC4T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1270136/sn74avc4t245-sn74avc4t245

    器件型号:SN74AVC4T245
    主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T…
  • [参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245RGYR 的热结温

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1269448/sn74avc4t245-thermal-junction-temperature-of-sn74avc4t245rgyr

    器件型号:SN74AVC4T245

    团队、您好!

    您能否确认 SN74AVC4T245RGYR 的最高工作热结温?

    谢谢…

  • [参考译文] SN74AVC4T245:输出类型和内部上拉

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1263681/sn74avc4t245-output-type-and-internal-pull-up

    器件型号:SN74AVC4T245

    大家好、

    启用后、 SN74AVC4T245的输出类型是推挽…

  • [参考译文] SN74AVC4T245:所需的 SN74AVC4T245DGVR 压降

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1249749/sn74avc4t245-sn74avc4t245dgvr-drop-in-required

    器件型号:SN74AVC4T245
    主题中讨论的其他器件:SN7…
  • [参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245PWR 和 SN74AVC4T245DGVR 模型之间的区别是什么

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1229753/sn74avc4t245-what-is-the-difference-between-the-sn74avc4t245pwr-and-sn74avc4t245dgvr-models

    器件型号:SN74AVC4T245

    您好!,

    SN74AVC4T245PWR…

  • [参考译文] SN74AVCH4T245:SN74AVCH4T245 ||原理图审阅

    Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH4T245, SN74AVC4T245, SN74AXC4T245, TXU0304
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1212616/sn74avch4t245-sn74avch4t245-schematics-r…

  • [参考译文] SN74AVC4T774:用于 TDM/I2S 音频应用

    Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, SN74AVC4T245, SN74AVC4T774, TXU0304
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1217083/sn74avc4t774-use-for-a-tdm-i2s-audio-…

1 2 3 4 5 »