• [参考译文] SN74LVC125A:SN74LVC125A 的辅助器件

    Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, SN74LVC125A, SN74LVC8T245, SN74LVC2T45, SN74LVC1T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1443318/sn74lvc125a-complementary-device…

  • [参考译文] SN74LVC2T45:输出振荡问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1434350/sn74lvc2t45-output-oscillation-issue

    器件型号:SN74LVC2T45

    工具与软件:

     当我们测试该 IC 时、输出波形有时会振荡。  您会看到附带的文件吗?

     

     在我们的应用中、上拉/下拉寄存器的条件不同。

    这不符合数据表的要求…

  • [参考译文] SN74LVC2T45:器件标识含义

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1432366/sn74lvc2t45-device-marking-meaning

    器件型号:SN74LVC2T45

    工具与软件:

    您好、TI 团队!

    我想知道我所用的组件 SN74LVC2T45DCUR 顶部标记的含义是什么。
    更具体地说、我有两批电路板。 一个安装的元件顶部标记有…

  • [参考译文] SN74LVC2T45:丝网印刷和封装差异

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1429086/sn74lvc2t45-screen-printing-and-packaging-differences

    器件型号:SN74LVC2T45

    工具与软件:

    TI 人好

    我的客户最近收到了两种类型的样片、如图所示、他们的丝印和封装看起来不同、为什么以及哪一种是对的…

  • [参考译文] SN74LVC1T45:申请 SN74LVC1T45、SN74LVC2T45旧版数据表[REV. m]

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC2T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1423708/sn74lvc1t45-request-sn74lvc1t45-sn74lvc2t45-old-datasheet-rev-m

    器件型号…
  • [参考译文] SN74LVC2T45:内部缓冲器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1423134/sn74lvc2t45-internal-buffers

    器件型号:SN74LVC2T45

    工具与软件:

    您好!

    该器件的方框图看起来具有内部缓冲器、但我在数据表中看不到任何其他引用。 它具有缓冲功能吗? 如果没有、是否有任何类似的器件可以做到这一点…

  • [参考译文] SN74LVC2T45:VI>VCCI 时的电流消耗

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1422943/sn74lvc2t45-current-consumption-when-vi-vcci

    器件型号:SN74LVC2T45

    工具与软件:

    您好!

    与其他74LVCxx…

  • [参考译文] SN74LVC2T45-Q1:SN74LVC2T45-Q1和 SN74LVC2T45之间的差异

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1416252/sn74lvc2t45-q1-differences-between-sn74lvc2t45-q1-and-sn74lvc2t45

    器件型号:SN74LVC2T45…
  • [参考译文] SN74AXCH8T245:SN74AXCH8T245RHLR 最大值 IO 切换速度

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409853/sn74axch8t245-sn74axch8t245rhlr-max-io-toggling-speed

    器件型号:SN74AXCH8T245
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] SN74LVC2T45:替换 NLSX4373DR2G

    Other Parts Discussed in Thread: TXS0102
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1397542/sn74lvc2t45-replace-nlsx4373dr2g

    器件型号:SN74LVC2T45
    主题中讨论的其他器件:TXS0102

    工具与软件:

    您可以帮助推荐可以替代…

  • [参考译文] SN74LVC2T45-Q1:自然通风条件下的实际工作温度(T.A)是多少? 数据表和产品页面之间存在差异。

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1389367/sn74lvc2t45-q1-what-is-the-actual-operating-free-air-temperature-t-a-discrepancy…

  • [参考译文] SN74LVC2T45:电源时序

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74AXC2T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1384902/sn74lvc2t45-power-supply-sequencing

    器件型号:SN74LVC2T45
    主题中讨论的其他器件: SN…
  • [参考译文] SN74LVC2T45:近期 PCN 的终端涂层从 NiPdAu 更改为 Sn

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1358700/sn74lvc2t45-recent-pcn-has-change-to-terminal-finish-from-nipdau-to-sn

    器件型号:SN74LVC2T45

    最新的 PCN 为 SN74LVC2T45DCTR、将终端涂层从 NiPdAu…

  • [参考译文] SN74AVC16T245:将其用于20mA LED 驱动器

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC1T14, SN74AVC16T245, SN74LVC3G07, SN74LVC2T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1343552/sn74avc16t245-using-it-for-20ma-led-dr…

  • [参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45互阻抗-串行终端

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74LVC2G34
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1322703/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45-outputimpedance---serial-termination

    器件型号:S…
  • [参考译文] SN74LVC2T45:输入 supply问题

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74LXC2T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1302107/sn74lvc2t45-input-supply

    器件型号:SN74LVC2T45
    主题中讨论的其他器件: SN74LXC2T45

    你好…

  • [参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45YZPR

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1286646/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45yzpr

    器件型号:SN74LVC2T45

    你(们)好!

    根据产品说明书、上述部件是 绿色产品 但是,我们收到的 TI 标签 没有反映 G1 标签上的标记。

    您能否帮助确认或提供有关此事的任何文件?…

  • [参考译文] SN74LVC2T45:这是器件还是器件封装(DSBGA)对光敏感

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1291187/sn74lvc2t45-is-this-part-or-part-packages-dsbga-light-sensitive

    器件型号:SN74LVC2T45
  • [参考译文] SN74LVC2T45:通道间的传播延迟差异

    Other Parts Discussed in Thread: TXV0106-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1292292/sn74lvc2t45-propagation-delay-difference-from-channel-to-channel

    器件型号:SN74LVC2T45
  • [参考译文] SN74LVC2T45:在3线 SPI 通信下使用电平转换器

    Other Parts Discussed in Thread: TXU0102, TXB0101, SN74LVC2T45, TXU0304, SN74AXC1T45, PCA9306, TCA9617B, SN74AVC2T244, TXB0104
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1255839…

  • [参考译文] SN74LVC2T45:最大容性负载和最大电缆距离

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45, SN74LXC2T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1254971/sn74lvc2t45-maximum-capacitive-load-and-maximum-cable-distance

    器件型号…
  • [参考译文] SN74LVC2T45:输出处于极低电平

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1240482/sn74lvc2t45-output-at-very-low-level

    器件型号:SN74LVC2T45

    您好!

    我正在使用 sn74lvc2t45从1.8V…

  • RE: [参考译文] SN74LVC16T245:双通道器件

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1T45
    SN74LVC2T45
    SN74LVC8T245
    SN74LVC16T245

    45 =一个 DIR 输入;245 =两个 DIR 输入;774 =四个 DIR 输入

    AVC / AXC 系列具有更多选项、但不超过3.3V

  • [参考译文] SN74LVC16T245:双通道器件

    Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC2T45, SN74LVC8T245, SN74LVC16T245
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932487/sn74lvc16t245-two-channel-device

    器件型号:S…
  • RE: [参考译文] SN54HC04-SP:使用-5V 电源运行 HC04 IC。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 另请参见 SN74LVC2T45的 GND 负电压和 VIN 应用中的0电压 以及 -5V 的 GND

1 2 3 4 5 »