• [参考译文] UCC28070:UCC28070

    Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, LM358
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum…

  • [参考译文] PMP22951:PMP22951

    Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950, PMP22951, UCC28070
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware…

  • [参考译文] PMP8740:400V 输入和30-80V 输出的 DC/DC 拓扑

    Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC28180, PMP8740, UCC28950, UCC28070
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation…

  • [参考译文] UCC256404:需要建议

    Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28950
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools…

  • [参考译文] Форум по управлению питанием μ A

    Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28070, TINA-TI, UCC28070A, UCC28065
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation…

  • [参考译文] PMP8740:UCC28070

    Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1361692…

  • [参考译文] 如何计算 X-cap &Y-cap 值

    Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, TMS320F28379D, UCC3895
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system…

  • [参考译文] PMP8740:电流检测变压器选择过程

    Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950, UCC28070
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design…

  • RE: [参考译文] PMP4259:高负载下不稳定

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    感谢您的及时响应。

    实际上、我也对升压电感器感到怀疑。 但关于 RMS 电流、您能否共享受控方程?

    我使用  

    ΔI =(V_OUT•D•(1-D))/(f_SW •L)=(400 •0.22 •0.77)/(37.5K •235U)= 7.7A

    并且、

    I_IN_rms = P_OUT /(η •V_IN)= 650 /(0.93220 •)= 3.17 A_rms…

  • [参考译文] PMP4259:高负载下不稳定

    Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/928603…

  • RE: [参考译文] TIDA-01495:UCC28063

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的建议
    我使用软件 UCC28070 2.5kw 390V 输出 f=60kHz I 电感器= 16A、在低电压输入85V 输入电流大约30A 的情况下计算该电流在 PCB 中很困难
    在印刷电路板中,最小距离1000V 直流隔离的两条轨道有多少 mm?
    和最大值(电流/mm^2)在 PCB 没有空气冷却时,必须浇口多少?
    此致
  • RE: [参考译文] TIDA-01495:UCC28063

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最佳选择。 请看一下 UCC28070交错式 CCM PFC IC。

    此致、

    RAM

  • [参考译文] TIDA-01495:UCC28063

    Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28070
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools…

  • RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC28950:SIMetrix Simulator

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    对于这些器件(UCC28950和 UCC28070),遗憾的是未加密的 SPICE 模型不可分发。 给您带来的不便、我深表歉意。
    但是、对于这两种器件、我们确实提供了 TINA-TI 模型。 您可以根据自己的需求使用它们。
    TINA-TI 是一款免费工具、使用起来非常方便。 您可以使用以下链接中提供的基本培训视频系列链接。

    但愿这对您有所帮助…
  • [参考译文] TINA/Spice/UCC28950:SIMetrix Simulator

    Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28950, UCC28070
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design…

  • RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070 SPICE 模型连接

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    您正在讨论的模型(使用 F_kHz &……  引脚)被创建为 用作平均模型,该模型不同于瞬态模型。 您不能将一个模型 用于另一个仿真类型、因为它们是在内部修改的、在本例中、引脚排列更改给出了修改的最大提示!   很明显、通过查看下载站点、 您可以选择为不同目的选择平均值或瞬态模型。

    关于 Simetrix 问题、理论上、您可以在 Simetrix 中运行 PSPICE…

  • RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070 SPICE 模型连接

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    这是否意味着我们必须将引脚“F_kHz、IRIPA、IRIPB”保持断开状态,以便使用 PSpice UCC28070创建仿真模型?

    但是,在使用或不使用 IRIPA 和 IRIPB 连接的情况下运行仿真时,UCC28070瞬态 SPICE 模型“UCC28070_TRANS.LTB”上缺少许多节点错误。 附加文件 是问题的屏幕截图。 请建议如何设置 UCC28070_TRANS…

  • RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070 SPICE 模型连接

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、

    上述链接 对 引脚更改(对于平均模型)及其 连接方式有非常好的基本和简单解释。

    我在 这里剪切和粘贴它们、为您提供 整个图片。

    (二

    由于平均模型对开关波形求平均值(平均模型中没有开关波形)、

    它需要仅可从开关波形获得的额外信息。 在本例中、它是

    开关频率和纹波电流。 f_kHz 表示开关频率、以 KHz 为单位、IRIPA、IRIPB 表示

    纹波电流。 在纯瞬态模型中…

  • RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070 SPICE 模型连接

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saket、

    我无法从该主题中找到一个很好的答案来解决我的问题。 请提供帮助以建议如何连接 F_kHz、IRIPA 和 IRIPB。 是否有任何 GND 连接? 请向我展示仿真是否有任何示例。 谢谢。

    Derek
  • RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070 SPICE 模型连接

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您可以在下面的线程中查看这一点。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/153952/560486#560486

    您可以在上面的搜索窗口(E2E 论坛)中使用"UCC28070 SPICE 或 PSpice 模型"等标签进行搜索、并且 可能会收到询问类似问题的主题帖…

  • RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070 SPICE 模型连接

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    是的、如何为该引脚进行连接? SPICE 模型没有 GND 引脚、对吗?

    Derek

  • RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070 SPICE 模型连接

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    您在仿真 UCC28070 PSpice 模型时是否遇到任何问题?
    我查看了 Spice 模型、它似乎 F_kHz、IRIPA 和 IRIPB 是一些额外的引脚、未提供数据表符号。
    您是否在询问这些引脚在模型中的使用和功能?

    谢谢、此致、
    Saket
  • RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070 SPICE 模型连接

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0511.Doc1.docxOther与 F_kHz、IRIPA 和 IRIPB 相比,在运行仿真时,UCC28070瞬态 SPICE 模型存在很多错误。 无论如何,SPICE 模型的占用空间上没有接地连接,我不确定问题是否出在这里。 我们还从 TI 网站下载了一个 SPICE 模型。 它是正确的吗?e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_transient…

  • [参考译文] TINA/Spice/UCC28070:UCC28070 SPICE 模型连接

    Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools…

  • RE: [参考译文] TINA/Spice/UCC28070:平均值和瞬态模型之间的差异

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mame:

    我们几周内没有收到您的回复。 我希望您的问题得到解决。 我现在将关闭此帖子、但可以根据需要回复或启动新帖子。
1 2 3 4 5 »