This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
本次颁奖活动也顺利结束,感谢各位的积极参与!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
还没有使用过 WEBENCH 设计仿真工具吗? 你 out 了!技术大珈们都在用,你还等什么!
只要简单输入您的功率要求,Duang! 短短几秒内就可以完成定制的电源、照明、滤波、时钟和传感设计。
WEBENCH 原理图编辑器功能还可以根据您的需要快速方便地添加附加电路来增强电路的功能和性能。还有更多屡获殊荣的关键运行值图表、电气仿真、热仿真和设计导出等让你爱上它的无数功能
即日起, WEBENCH 新用户分享设计,老用户分享设计给你的小伙伴,均有机会获得小米充电宝!
活动细则:
新用户分享设计:
- 新用户为2015年6月1日后第一次使用WEBENCH在线设计工具(myTI账户可以是活动开始前就申请的)。
- 活动期间使用 WEBENCH 工具完成设计并下载为PDF文件,以跟帖形式参与,撰写 20 字以上的使用心得、感受、意见等,并把 PDF 文件以附件形式附在帖子中。请同时写上您的 myTI 账户的邮箱,方便核对资料信息。必须是当天设计,当天上传.有效活动参与者可获得16G U盘一个。
- 完成四种以上(电源,滤波器,传感器,时钟,接口,LED,PGFA任意四种)不同类型的设计,可以获得小米移动电源一个,两个礼物不可以兼得。四种设计需要在一周内完成跟帖上传,多个设计文件可以打包以压缩包形式上传。同一人使用不同账户完成的作品,只能领取一份礼物。
- 请在您myTI账户中及时更新地址及联系方式,以便方便寄送礼品。
老用户分享设计给小伙伴:
- 老用户为2015年6月1日前使用WEBENCH工具完成过在线设计。
- 老用户在活动期间分享 WEBENCH 设计给其它人,需跟贴上传分享页面截屏,截屏图片里可以看到对方邮箱地址,也请同时写上您的 myTI 账户邮箱,方便核对资料信息。
- 活动期间,被分享者需使用其接收 WEBENCH 设计的邮件账户(此邮件账户需被注册为myTI账户)完成 WEBENCH 设计.成功推荐三人以上(每人一个设计以上),老用户可以获得 10400 毫安小米移动电源一个。
- 活动期间,被分享者完成最多设计的前三名老用户推荐者,获得象印保温杯一个。
- 请在您myTI账户中及时更新地址及联系方式,以便方便寄送礼品。
额外好礼:
前 100 名跟帖参与本次活动的用户我们还将加赠 WEBENCH® Design Center 小拎包!还等什么,赶快使用 Webench 开启你的设计吧!
备注:
简单方便,容易上手,对于以后学习复杂的电路将变得容易。。 邮箱2024908285@qq.com
很实用,容易上手,以后在做更复杂的项目时更容易做,更容易学习了。 我的邮箱 406424592@qq.com(刚刚上一份忘记写邮箱了,补填)
十分的方便快捷,根据自己的设计要求输入一些必要的参数就可以直接生成设计方案,需要的成本都能搞出来,确实不错。支持TI
十分的方便快捷,短短几分钟只需要输入自己需要的参数要求,便可以直接生成,连成本都有。支持TI
lhd@jhun.edu.cn
my TI 账号:zhenweiwangyue@163.com
设计四种电路,尝试使用,感觉很方便,而且选择多样。实用性强。多多设计熟悉使用尝试每一种设计。
我的TI帐号:249546107@qq.com
用wibench设计确实很方便,以前也听说过webench,但是一直没用过,这次使用感觉很不错。设计一个AC/DC电源,只需要输入自己需要的参数就可以得到非常有价值的设计方案。根据实际情况稍作调整,就可以得到比较好的方案,挺好用的。
我的TI账号是:huhong19861226@163.com
本设计是一个200-240V输入 12V 1.5A输出的台灯电源设计,它的效率可以达到80%,线性调整率很高,带光耦反馈的,恒压的,恒压精度高
我的TI帐号:249546107@qq.com
FPGA的电源设计非常复杂,要求很高,但是用webench来设计就非常简单了,只需要输入基本需求,然后在后面的步骤中优化一些细节,就能得到比较好的方案,而且针对功耗,发热,和效率进行有针对性的优化。还可以生成CAD文件,便于后期修改。整个过程都非常便利,生了不少事。
我的TI帐号:249546107@qq.com
以前设计滤波器感觉很麻烦,要考虑带宽又要考虑中心频率,还要考虑相位等等。用webench进行设计,挺方便的,参数定好后,就能生成设计方案,不仅可以导出设计图,还能导出CAD文件,封装库。而且有多种方案可以对比选择,很多芯片还能申请样片。
设计简单 好多都考虑进去 满足不同成本需要 虽然是第一次用 总体感觉非常不错
myTI 账户:82181701@qq.com
第一次使用webench
参加一下....
设计一个简单的DC-DC 电源的设计,进入webench以后直接选择输入参数,然后选择效率最高的一款DC/DC电源 TPS54336ADDAR 14.0V-22.0V to 3.30V @ 2.0A
方案。
非常简单快捷,一下子就出来了,还可以进行仿真,热仿真和电器仿真,可以学习。以后可以进行复杂的应用的时候用来学习!
下面是电路图截图以及热仿真截图。
还有LED电源 滤波器,等FPGA电源
DC/DC电源 TPS54336ADDAR 14.0V-22.0V to 3.30V @ 2.0A
LED电源LM3429MH/NOPB 24.0V-32.0V to 46.00V @ 3.783860967741935A
基于lmc6032的高通滤波器Highpass, Sallen Key, Gaussian to 12 dB
基于opa177gp低通滤波器Lowpass, Sallen Key, Chebyshev 0.2 dB
webench 设计真的是既方便又快捷,不用下载安装任何软件就可以轻松实现各种方案设计及选型.Tlmz14203设计可以即为提供3.3供电电压,
myTI 账号:zhuangfred@126.com
该设计完成了汽车电子中CPU供电电源的设计,输入电压为12V,采用蓄电池实现。输出电压5V,电流2A,通过webench设计,提供了很多种可以选择的方案,经过对比,确定TPS54336方案,效率高达95%.
webench提供的电路图,以及BOM表,可以在设计时就对整个项目有所把握,非常方便。
myTI 账号:swz_kaka@126.com
经过wenzhong shen(TI账号:shenwzhong@163.com)的推荐,第一次用webench设计了一款DC-DC的降压型直流稳压电源,电源的输入为12-18V,输出为3.3V 2A,使用的芯片为TPS54239,。电源的转换效率还是蛮高的,达到了89%,对webench的热仿真很满意,最重要的是它可以在线生成原理图和PCB参考文件,真是很棒。