• 话题 39469 个讨论
常见问题
  • [FAQ] TI 是否有交叉产品可替代被淘汰的 Intel Enpirion 直流/直流开关稳压器和电源模块?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:我目前在设计中使用了多个 Enpirion 开关稳压器和电源模块。但是, 最近公告 称 Intel 将淘汰上述整个产品系列。TI 是否有可替代这些 Enpirion 器件的交叉产品?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25883: BQ25882、BQ25883、BQ25886 和 BQ25887 的原理图审阅和布局提示

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: BQ25883 以下文档包含 BQ2588X 2 芯升压模式充电器系列器件的必需和建议元件检查清单。 BQ2588x 原理图检查清单 元件被标记为 必需 - 对于器件运行至关重要 可选 - 对于充电操作不重要,但可以极大地提高性能 建议 - 对于充电操作不重要,但用于确保器件正常运行 该信息有助于设计和审阅包含此系列充电器的原理图。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC23513: 同时适用于 UCC23513 和 TLP5754 的通用焊盘图案

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: UCC23513 是否能够设计一个同时适用于 UCC23513 和 TLP5754 的 PCB 焊盘图案?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2663: PGTH 在 TPS2663 中有何作用

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS2663 问:PGTH 在 TPS2663 中有何作用?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2662: 我是否能够将 RTN 连接到 GND

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS2662 问:我是否能够将 RTN 连接到 GND?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] LM25066: LM25066I、LM25066A、LM25066IA 和 LM25066 之间有何差异?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: LM25066 问:LM25066I、LM25066A、LM25066IA 和 LM25066 之间有何差异?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21520: 单个 PWM 信号能否驱动双输入驱动器?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: UCC21520 Other Parts Discussed in Thread: UCC20520 单个 PWM 信号能否驱动双输入驱动器?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] UCC21520: 如何在上电期间防止功率 FET 误导通?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: UCC21520 如何在上电期间防止功率 FET 误导通?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] SOT23 和 SOT563 封装的热性能有何差异?

    Annie Liu
    Annie Liu
    某些 TI 转换器采用 SOT23-5、SOT23-6 和 SOT563 封装。为应用选择合适的器件时,在热性能方面需进行哪些权衡?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS546D24A: 选择 Rboot 并计算 Rboot 功耗

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPS546D24A 在 TPS546D24A EVM 和许多 TI 高电流降压开关转换器参考设计中,我看到有一个与 BOOT 引脚串联的电阻器,用于将电容器连接到开关(SW、PHASE 等)引脚。 如何计算 Rboot 电阻器的阻值? 如何计算 Rboot 电阻器中的功耗,以便能够正确确定电阻器的阻值?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    TPS92664-Q1: 不同PCB板之间的芯片怎么同步时钟信号? 0 已锁定

    1122 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    BQ26220: BQ26220怎么通讯连接不上? 0 已锁定

    1831 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    UCC27517: 芯片手册中标注的下拉电阻为230kΩ,实际在芯片VDD加上12V电压,测得IN+引脚的下拉电阻约为470kΩ 0 已锁定

    3869 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    BQ25756: Questions about the charging status. 0 已锁定

    2783 视图
    4 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS65994AD: TPS65994BH Export VIF 3.1.1.7 File 0 已锁定

    691 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    BQ25756: 反向模式运行下的DRV_SUP和REGN问题 0 已锁定

    1322 视图
    6 回复
    最新1 年多前
    由 meme wang
  • 建议的答案

    UCC21520: 三相异步电机驱动,相电压波形异常,还望大佬给个排查的思路,谢谢 0 已锁定

    2709 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    LM51772: 输出电压和电流 0 已锁定

    964 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ76972: The RST_SHUT pin was used to reset, but the previously set parameters did not fully restore the default values 0 已锁定

    1591 视图
    4 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 已回答

    UCC28070: 整流桥后电容的选择 0 已锁定

    1278 视图
    7 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    BQ27542EVM: BQ27542 Sense Resistor 能否支援5m ohm以下 0 已锁定

    804 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TPS61288: 12V升压至12.5V,启动后不连接负载时有电流声 0 已锁定

    904 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS563240: 晶体管数量和量产年份 0 已锁定

    943 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    BQ25960: REG19第二位变为1,出现CFLY Short提示 0 已锁定

    830 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    TPS7B92: TPS7B92033DBVR 发烫 0 已锁定

    1261 视图
    7 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    BQ76972: Some cell voltage acquisition channels are short-circuited, and the acquisition value of the channel should be 0mv, but sometimes 65535mv or 1mv will be read 0 已锁定

    1809 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    BQ40Z50-R1: 提示Auto Detected Device 1717_17_17 0 已锁定

    565 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS552882: TPS552882的模式切换问题 0 已锁定

    781 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    LM74502-Q1: LM74502-Q1: Load Dump Protection 0 已锁定

    924 视图
    4 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS5430: 设计了一个12V输入,5V输出的电源模块。同样的电路设计,第一个电源模块输出只有1.22V,第二个电源模块输出只有2.89V,没有达到5V的设计指标。 0 已锁定

    6396 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
<>