• 话题 39469 个讨论
常见问题
  • [FAQ] BQ24610: 电池充电器 BQ24610 和 BQ24630 的系统电源路径选择器如何工作?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ24610 Other Parts Discussed in Thread: BQ24630 , BQ24616 , BQ24617 , BQ24618 器件型号: BQ24610 主题中讨论的其他器件: BQ24630 、 BQ24616 、 BQ24617 、 BQ24618 具有电源路径的电池充电器会自动为系统负载将电源切换为适配器或电池电源。BQ24610 和 BQ24630 将 SRN 作为电池电压,将 VCC 作为适配器电压。如果 VCC 处的电压低于 SRN 处的电压,则充电器处于睡眠模式…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TI 高侧开关的扩展电压范围是多少?

    Annie Liu
    Annie Liu
    有时,TI 高侧开关的数据表将包含一个名为“扩展电压范围”的部分,如下所示: “扩展电源电压”仅适用于诸如冷启动(小于最小标称电源电压)和浪涌/负载突降(大于最大标称电源电压)等瞬态条件。该器件只能在“标称电源电压”范围内的直流稳态负载条件下运行。电流限制和短路可靠性等保护功能在额定范围之外不能保证正常工作,并且不支持在“额定”范围之外的稳态条件下运行。在某些情况下,Rds(on) 值将在更广的工作范围内增加,如下所示。…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS25947: TPS25947、TPS25946、TPS25210 与 LM73100 之间的区别是什么?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPS25947 Other Parts Discussed in Thread: TPS25946 , TPS25947、TPS25946、TPS25210 与 LM73100 之间的区别是什么?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: 为什么 BQ25700A 在初始通电期间开始充电?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ25700A Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A , BQ25713 , BQ25710 , BQ25720 , BQ25730 , BQ25723 器件型号: BQ25700A 主题中讨论的其他器件: BQ25703A 、 BQ25713 、 BQ25710 、 BQ25720 、 BQ25730 、 BQ25723 当电池电压为零或完全耗尽时,需要主机为其充电,但有时主机会关闭电池。BQ25700A 具有自动唤醒功能来解决这种情况。BQ25700A…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] BQ25700A: 为什么 BQ25700A 电池静态电流高于预期?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: BQ25700A Other Parts Discussed in Thread: EV2400 器件型号: BQ25700A 主题中讨论的其他器件: EV2400 BQ25700A 降压/升压充电器具有低功耗模式,这使得器件仅使用电池即可实现最低静态电流。PROCHOT、放电电流监控缓冲器、电源监控缓冲器和独立比较器被禁用。ADC 在低功耗模式下不可用。 如果测得的静态电流高于预期值,请首先检查是否有任何外部电路连接到电池电源。例如,BQ25700AEVM 具有一个连接到适配器或电池侧的…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS62913: 使用 TPS62912 和 TPS62913 时,如何确保我的布局能够实现理想的噪声和纹波性能?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS62913 Other Parts Discussed in Thread: TPS62912 问: 我需要确保电源具有超低的噪声和纹波,而且布局不会导致任何问题。 有什么技巧吗?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2663: 并联电子保险丝

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPS2663 Other Parts Discussed in Thread: TPS1663 , , TPS2660 我是否可以并联电子保险丝以获取更高的电流?
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么没有欠压故障?由于某种原因,电源轨不启动

    Annie Liu
    Annie Liu
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 UCD90xxx 仅在电源轨电压首次达到电源正常开启阈值后才会开始监测欠压 (UV) 故障。在此之前,电源轨保持在“斜升”状态,因此不会监测 UV 故障。 要在 EN 引脚有效后的指定时间段内检测电源轨故障达到电源正常开启阈值,请将最大导通阈值设置为某个有限值。
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPSM846C24: 如何计算此模块的FIT率?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPSM846C24 对于模块,FIT的计算方式不同。 这是一个由单个组件组成的模块组合件(与固态器件不同)。因此,该可靠性预测基于 TR-NWT-332 可靠性预测模型,这种模型采用器件数方法而非用于芯片的老化数据。每个组件的固有可靠性基于 TR332 模型中的数据,然后解析数据(假定电气应力为额定最大值的 50%,并且在 40°C 的运行环境下)。然后,将每个组件的故障率相加得出模块的故障率。 计算模块的FIT率的方法是使用数据表中提供的 MTBF。 FI…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPSM84824: 如何计算此模块的FIT率?

    Annie Liu
    Annie Liu
    Part Number: TPSM84824 问: 对于模块,FIT的计算方式不同。 这是一个由单个组件组成的模块组合件(与固态器件不同)。因此,该可靠性预测基于 TR-NWT-332 可靠性预测模型,这种模型采用器件数方法而非用于芯片的老化数据。每个组件的固有可靠性基于 TR332 模型中的数据,然后解析数据(假定电气应力为额定最大值的 50%,并且在 40°C 的运行环境下)。然后,将每个组件的故障率相加得出模块的故障率。 计算模块的FIT率的方法是使用数据表中提供的 MTBF。 …
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    TPS92664-Q1: 不同PCB板之间的芯片怎么同步时钟信号? 0 已锁定

    1122 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    BQ26220: BQ26220怎么通讯连接不上? 0 已锁定

    1830 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    UCC27517: 芯片手册中标注的下拉电阻为230kΩ,实际在芯片VDD加上12V电压,测得IN+引脚的下拉电阻约为470kΩ 0 已锁定

    3867 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    BQ25756: Questions about the charging status. 0 已锁定

    2773 视图
    4 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    TPS65994AD: TPS65994BH Export VIF 3.1.1.7 File 0 已锁定

    689 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    BQ25756: 反向模式运行下的DRV_SUP和REGN问题 0 已锁定

    1320 视图
    6 回复
    最新1 年多前
    由 meme wang
  • 建议的答案

    UCC21520: 三相异步电机驱动,相电压波形异常,还望大佬给个排查的思路,谢谢 0 已锁定

    2707 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    LM51772: 输出电压和电流 0 已锁定

    964 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ76972: The RST_SHUT pin was used to reset, but the previously set parameters did not fully restore the default values 0 已锁定

    1590 视图
    4 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 已回答

    UCC28070: 整流桥后电容的选择 0 已锁定

    1278 视图
    7 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    BQ27542EVM: BQ27542 Sense Resistor 能否支援5m ohm以下 0 已锁定

    801 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    TPS61288: 12V升压至12.5V,启动后不连接负载时有电流声 0 已锁定

    903 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS563240: 晶体管数量和量产年份 0 已锁定

    940 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    BQ25960: REG19第二位变为1,出现CFLY Short提示 0 已锁定

    826 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    TPS7B92: TPS7B92033DBVR 发烫 0 已锁定

    1250 视图
    7 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    BQ76972: Some cell voltage acquisition channels are short-circuited, and the acquisition value of the channel should be 0mv, but sometimes 65535mv or 1mv will be read 0 已锁定

    1805 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    BQ40Z50-R1: 提示Auto Detected Device 1717_17_17 0 已锁定

    562 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS552882: TPS552882的模式切换问题 0 已锁定

    775 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    LM74502-Q1: LM74502-Q1: Load Dump Protection 0 已锁定

    920 视图
    4 回复
    最新1 年多前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    TPS5430: 设计了一个12V输入,5V输出的电源模块。同样的电路设计,第一个电源模块输出只有1.22V,第二个电源模块输出只有2.89V,没有达到5V的设计指标。 0 已锁定

    6386 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
<>