• 话题 40524 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 是否可以使用 RESET 引脚对电源轨执行关闭时序?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 不可以。与模拟器件不同,UCD90xxx 的 RESET 引脚会突然复位其数字内核。所有 GPIO 引脚立即进入高阻抗状态,而所有 FPWM 引脚立即进入驱动低电平状态。此过程不会执行时序。此外,在释放 RESET 引脚时,该器件在开始工作之前至少需要 20ms 的初始化时间。 对电源轨执行关闭时序的正确方法是使用…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] MON 引脚上是否需要去耦电容器?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 建议在 MON 引脚上使用去耦电容器。MON 引脚是 ADC 通道。内部没有滤波功能可以对 ADC 样本求平均值。因此,需要使用去耦电容器来消除电源轨纹波电压。此外,如果使用电阻分压器来降低电压,则添加去耦电容器可以降低输入阻抗并提高 ADC 采样精度。去耦电容值的合理数字为 100nF 至…
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 使用高开关频率转换器会影响更高负载下的效率吗?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS628512 问:我希望更大程度降低解决方案的尺寸,但我担心选择高开关频率直流/直流转换器会影响电源的效率。
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2663: TPS26633 和 TPS26636 之间有何差异

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS2663 问:TPS26633 和 TPS26636 之间有何差异
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] TPS2660: TPS2660 是否可用于保护负电压轨

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Part Number: TPS2660 Other Parts Discussed in Thread: TPS23523 , LM5068 , LM5067 问:TPS2660 是否可用于保护负电压轨?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为需要大输入电容的 FPGA 供电

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:在为通常需要大输入电容的 FPGA 供电时,如何确保器件的环路稳定性?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 需要有关 TI 降压转换器的多功能引脚及其应用的更多信息

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: TPS62800 , TPS62865 , TPS62864 问:多功能引脚的优势是什么,如何使用多功能引脚(对于 TPS62864/6/8/9 为 VSET/VID,对于 TPS62865/7 为 VSET/MODE,对于 TPS62800/1/2/6/7/8 为 VSEL/MODE)实现理想的应用设计?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 是否保存了所有与 BSR-LV 相关的应用手册的索引?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:我有兴趣了解更多有关 BSR-LV 转换器的技术内容
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 如何理解 SW 节点的绝对最大额定值?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:在我的应用中测得的 SW 节点波形似乎超出了数据表中所述的 SW 节点电压额定值。我可以做什么?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] SOT23 和 SOT563 封装的热性能有何差异?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    问:某些 TI 转换器采用 SOT23-5、SOT23-6 和 SOT563 封装。为应用选择合适的器件时,在热性能方面需进行哪些权衡?
    • 已回答
    • 4 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 建议的答案

    UCC28631: UCC28631: Starts normally at 400 VDC and operates normally after 400 V→600 V transition, but cannot start directly at 600 VDC 0

    136 视图
    3 回复
    最新23 天前
    由 Shailesh Dubey
  • 建议的答案

    BQ27Z855EVM: ACOV Release Fail issue 0

    151 视图
    5 回复
    最新23 天前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    TPS53681: TPS53681+CSD95410RRB 通道A正常输出0.85V,通道B配置为1.2V无输出 0

    188 视图
    11 回复
    最新24 天前
    由 MR PENG
  • 未回答

    BQ27Z561-R2: BQ27Z561-R2无法校正 0

    64 视图
    2 回复
    最新24 天前
    由 Alice
  • 已回答

    BQ76905: BQ76905的TS pin有电压导致无法shuntdown 0

    40 视图
    1 回复
    最新24 天前
    由 X HS
  • 建议的答案

    TPS650330-Q1: MY request for access to TPS65033X‑Q1‑DESIGN‑DOCS has been denied 0

    45 视图
    2 回复
    最新24 天前
    由 Alice
  • 已回答

    BQ76905: BQ76905的TS引脚长时间给高电压会对BQ造成损害吗? 0

    88 视图
    4 回复
    最新26 天前
    由 Lydia
  • 未回答

    TPS65217: TPS65217+AM3359 BAT供电执行power off 后LS2out输出异常 0

    188 视图
    11 回复
    最新28 天前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    TPS2121: TPS2121电源切换问题 0

    59 视图
    3 回复
    最新28 天前
    由 XIAOJUN LIAO
  • 建议的答案

    BQ24610: 预充电的电流设置问题 0

    62 视图
    2 回复
    最新28 天前
    由 Links
  • 建议的答案

    BQ24610: BQ24610:关于充电阶段的切换问题 0

    46 视图
    2 回复
    最新28 天前
    由 Links
  • 建议的答案

    UCC24612: 使用 VDD 独立供电使得同步整流输出电压超过28V可能性 0

    61 视图
    2 回复
    最新28 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LM5106: LM5106输入连续窄脉冲会怎么样 0

    122 视图
    4 回复
    最新28 天前
    由 FRANK1
  • 建议的答案

    LP8864-Q1: WLED 8ch 选型LP8864-Q1 0

    67 视图
    3 回复
    最新28 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    PLECS-CODER-C2000: Regarding the parameter design issue of tida-010966 0

    208 视图
    10 回复
    最新28 天前
    由 Eirwen
  • 建议的答案

    TPS5430: TPS5430 top marking: pin-1 dot versus vertical stripe — are both genuine TI markings? 0

    69 视图
    1 回复
    最新29 天前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LM3478: Technical Consultation — LM3478QMMX/NOPB 0

    81 视图
    1 回复
    最新29 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    LM51770: LM51770设计问题咨询 电压无法达到30V以上 0

    154 视图
    4 回复
    最新29 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    ULN2003AI: 异常失效情况确认 0

    79 视图
    1 回复
    最新29 天前
    由 Lydia
  • 建议的答案

    ULN2003AI: ULQ2003ADR停产切换为ULN2003AIDR后异常失效情况确认 0

    70 视图
    1 回复
    最新29 天前
    由 Links
<>