按标记浏览

  • [参考译文] LM25118:降压/升压模式下存在问题。

    Other Parts Discussed in Thread: LM25118
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976346/lm25118-problem-in-buck-boost-mode

    器件型号:LM25118

    您好! 我在…

  • [参考译文] LM2679:反相降压/升压拓扑中输出电压的限制

    Other Parts Discussed in Thread: LM2679
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1034247/lm2679-limitations-of-output-voltage-in-inverting-buck…

  • [参考译文] PMIC

    Other Parts Discussed in Thread: TPS65070, TPS65217, LP8733, LM26480
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1048000/pmic

    主题中讨论的其他器件:TPS6507…
  • [参考译文] LM25118:未按预期运行。 负载处于'降压模式'和'升压模式&#39时的压降;完全不工作

    Other Parts Discussed in Thread: LM25118
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050115/lm25118-not-performing-as-expected-voltage-drops-with…

  • [参考译文] 是否有任何推荐的多路复用输入直流/直流转换器控制器芯片?

    Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LM76002
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131041/any-recommended-muti-input-dc-dc-converter…

  • [参考译文] TPS63070:具有输入欠压锁定和输出电压监控功能的电池供电5V 电源(TPS3840和 TPS3702)

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS3702, TPS3840
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108810/tps63070-battery-powered-5v-supply…

  • [参考译文] TPS6.307万:降压-升压转换器上的输出电压错误

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101392/tps63070-getting-wrong-output-voltage-on-buck-boost-converter

    部件号:TPS6.307万

    我主要使用Webench的设计来设计降压…

  • [参考译文] TINA/Spice/TPS6.277万:TPS6.277万

    Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/578400…

  • RE: [参考译文] TPS6.109万:使用电池充电IC和太阳能降压转换器的TPS6.109万升压转换器烧坏

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    这里我要连接用于单TPS6.109万升压 电路的分路板,这对我来说很有效,我从3.7V锂离子电池获得+5V电压

    e2e.ti.com/.../TPS6.109万.rar

    但是,只有当我集成了我的电源部分,即AP1509降压转换器(从太阳能电池获得+5V),MCP7.3833万 (电池充电IC) 和升压TPS6.109万的组合时,才会出现此问题

    以下是电源部分的详细信息…

  • [参考译文] TPS6.109万:使用电池充电IC和太阳能降压转换器的TPS6.109万升压转换器烧坏

    Other Parts Discussed in Thread: TPS61092
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572223/tps61090-tps61090-boost-converter-burn-out-with-battery…

  • [参考译文] LM5175:LM5175 EMI测量

    Other Parts Discussed in Thread: LM5175
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572668/lm5175-lm5175-emi-measurements

    部件号:LM5175

    嘿,

    我想设计用于5…

  • [参考译文] TPS6.3061万:输出电压不是5V

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574795/tps63061-output-voltage-not-5v

    部件号:TPS6.3061万

    大家好,我一直在使用tps6.3061万降压升压转换器,但我似乎遇到了一些问题。  这是固定输出版本…

  • [参考译文] TPS6.3061万:输出电压错误

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620714/tps63061-bad-output-voltage

    部件号:TPS6.3061万

    您好,

    我正在进行电源设置,用户可以使用USB或一些外部输入电压3-9V左右。 两个输入端都有保护二极管…

  • RE: [参考译文] 事由:LM5175 48V输出

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay

    原理图是LM5175EVM评估板,它做了一些更改,当IC损坏时,我进行了更改。 我还在boot1-2和SW1-2之间添加了2个zeners。

    VIN=9,6-15V。 输出电压=48V。 Iout = 1A。

    Q3,Q4: CSD1.9533万Q5A 100V-13A

    D1:用D2替代,D2中无。

    L=47uH。

    cout:2*68uF +3.3uF…

  • [参考译文] 5 - 9 V 输入(USB-C),4芯镍氢电池充电(即 3.6 V - 5.2 V),Vsys1 = 3V3,Vsys2 = 6V

    Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25713, BQSTUDIO, BQ2000
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085495/5---9-v-input-usb-c-4-cell…

  • [参考译文] LM5088:LM5088反向降压-升压意外行为或设计被忽略?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068602/lm5088-lm5088-inverting-buck-boost-unexpected-behavior-or-design-overlooked

    部件号:LM5088

    你(们)好…

  • [参考译文] 降压-升压调节器

    Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS63070
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069464/buck-boost-regulator

    “线程”中讨论的其它部件:TPS55…
  • [参考译文] TPS63802:TPS63802

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63802
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070235/tps63802-tps63802

    部件号:TPS63802

    您好 E2E 的各位,

    以下是我使用锂离子3…

  • BQ25713开关波形混乱

    Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

    调试BQ25713时,遇到了开关波形混乱的问题。电路按照TI评估板原理图制作,但MOS管换成了CSD87334双MOS,其它元器件取值和评估板基本一致。

    升压模式,10Vin,12V 2A out,带载时看到SW2出现了这样的开关波形:

    降压模式也有很类似上图的波形(降压时测量的是SW1),但升降压均能带载,测量20~30W输出功率时,效率有90~93%。

    1. 芯片底部pad已通过多个过孔接地.

    2. COMP1…

  • LM5176 23V以上 输入时 输出电压升高,PGOOD无输出的问题

    客户设计的规格为输入是9~36V,输出是12V,  10A;  目前客户在调试过程中遇到的问题是,输出电流为6A, 12~22V输入都是正常的。 当输入为23V以上时,输出变成13V了,PGOOD不输出。当调回22V时,输出为12V,其他什么的都正常了。下图为客户原理图。客户想了解是什么原因造成这个问题,该如何解决。谢谢!

  • 使用LM5170去实现48V电池双向Buck-Boost 充电的功能

    Other Parts Discussed in Thread: LM5170

    Hi All ,

    我有个新项目,我们要使用LM5170去实现48V电池双向Buck-Boost 充电。  我从官网上有看到类似的应用www.ti.com.cn/.../TIDA-01168, 但是我左右两边的电池都是48V的电池,并且我会需要2.5KW的功率对另一边供电。 

    请问,这个电路能实现吗? 有任何建议。

  • 了解如何让您的汽车电池更稳定、运行时间更长

    汽车系统需要承受高温差、极端输入瞬变和其它多种干扰的影响。汽车中几乎所有的电子产品都需经过严格的测试,以符合汽车电子委员会(AEC)规定的质量体系标准和组件资质。大多数汽车系统采用12V铅酸电池,并且您可能知道,电池的电压几乎在您可以想到的每种情况下都会发生变化:环境温度、负载条件、使用年限等等,不胜枚举。

    正常工作条件下,电压的变化范围可达到9V-16V。在某些工作条件下,甚至会更大。启动内燃机时,12V铅酸电池必须为起动电机的绕组提供足够的能量,在短时间内提供大量的电流,导致电池电压急剧下降…

1 2 3 4 5