按标记浏览

  • [参考译文] LM51772:驱动全桥初级线圈而不是电感器

    Other Parts Discussed in Thread: LM51770, LM251772, LM51772, AMC1200, LM5177
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448552/lm51772-driving…

  • [参考译文] LM2611:我需要差动5.6V 和3.3V LDO 设计。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441305/lm2611-i-need-differential-5-6v-and-3-3v-ldo-designs

    器件型号:LM2611

    工具与软件:

    尊敬的专家
    在 ADC-DAC 设计中…

  • [参考译文] TPS61022:请求降压/升压转换器的建议

    Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS552882, TPS55288
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438233/tps61022-request-for-recommendation…

  • [参考译文] TPS63070:EMI 问题

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382671/tps63070-emi-concerns

    器件型号:TPS63070

    工具与软件:

    尊敬的 TI:…

  • [参考译文] LM25118:我的板输出1.35伏、应该是~12伏。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210383/lm25118-my-board-putting-out-1-35-volts-wen-it-should-be-12-volts

    器件型号:LM25118

    我有另一个基于此设计的设计…

  • [参考译文] LM25118:设计审查申请

    Other Parts Discussed in Thread: LM25118
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208015/lm25118-design-review-request

    器件型号:LM25118

    我需要的值:

  • LM5176: 是否可以应用于16-80Vin下的四开关拓扑?

    Part Number: LM5176

    您好,我有一个16-80V输入转28V的应用需求(无隔离要求),考虑体积与高效率,功率大概300W,想使用四开关Buck-Boost拓扑:看LM5176芯片工作电压范围为4.2V-55V,想请教是否可以通过以下改动,应用于16-80V输入的工况下,谢谢!

    1)将SW1与SW2接地,使HDRV两路驱动参考地为公共地,另外加两组100V以上的高低边驱动器实现上管驱动;

    2)芯片的VIN脚单独供电,输入电压Vin经过分压后送入芯片的VISNS,也能表征输入电压的变化…

  • [参考译文] TPS92692-Q1:降压-升压转换器 COUT

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348911/tps92692-q1-buck-boost-converter-cout

    器件型号:TPS92692-Q1

    您好!
    我正在设计一个降压-升压 LED 驱动器、我对输出电容有一个问题…

  • [参考译文] TPS63036:为 TPS63036优化 BOM

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63901
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338492/tps63036-optimize-bom-for-tps63036

    器件型号:TPS63036
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] LM51551:设计12V 5A SEPIC 直流/直流转换器-电流限制调试

    Other Parts Discussed in Thread: LM51551
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308911/lm51551-designing-12v-5a-sepic-dc-dc-converter---current…

  • [参考译文] LM51551:设计12V 5A SEPIC 直流/直流转换器-电流限制调试

    Other Parts Discussed in Thread: LM51551
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1308911/lm51551-designing-12v-5a-sepic-dc-dc-converter---current…

  • [参考译文] TPSM83100:电感器制造商和制造商器件型号(TPSM83100)

    Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312413/tpsm83100-inductor-manufacturer-and-manufacturer…

  • [参考译文] TPSM83100:电感器制造商和制造商器件型号(TPSM83100)

    Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312413/tpsm83100-inductor-manufacturer-and-manufacturer…

  • LM51772: 可多相并联4 Switch Buck-Boost变换器选择

    Part Number: LM51772

    我在为一个电池供电的系统设置稳压电源,电池电压可能会在9V~16V之间变化,我需要将不稳定的电池电压变换成稳定的12V向后级输出,输出电流需要支持到100A

    我认为我需要使用如上图所示的4开关buck-boost模式的控制器,配合外部MOSFET来实现该功能

    然而单独的VRM想要支持100A的输出电流是很难的,如果能够支持多相并联,则可以将每一相的需求降低,从而更易于设计

    想请教一下Ti的专家,有没有支持2相以上并联的Buck-Boost控制器型号选择

  • [参考译文] TPS63001:TPS63001

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63900
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935213/tps63001-tps63001

    器件型号:TPS63001
    主题中讨论的其他器件:TPS63900
  • [参考译文] TPS63051:降压/升压正在振铃和升温

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878124/tps63051-buck-boost-is-ringing-and-heating-up

    器件型号:TPS63051

    当我向降压/升压电路提供3.7V 电压时、芯片或电感器开始振铃、并且芯片顶部开始变得很热…

  • [参考译文] 降压/升压 SMPS

    Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5176
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185821/buck-boost-smps

    主题中讨论的其他器件:LM5177LM5176

    您好!…

  • RE: [参考译文] TPS63070:TPs63070输出电压错误

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 已在 pdf 中附上原理图和 PCB。 我还仔细检查所有接地、一切正常。

    分压器也在工作、因为11.5*34k/(34k+165k)= 1.965。

    如前所述,PG (电源正常)较低。

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../6505.schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../2133.pcb.pdf

  • [参考译文] TPS63070:TPs63070输出电压错误

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730714/tps63070-tps63070-wrong-output-voltage

    器件型号:TPS6307…
  • [参考译文] 反相降压/升压开关拓扑的最大输出电流

    Other Parts Discussed in Thread: TPS54541, TINA-TI
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731441/maximum-output-current-of-inverting-buck-boost…

  • [参考译文] TPS54360B:TPS54360B 中的电流感应电阻器和斜率补偿是多少?

    Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54361, TPS54360, LM76003
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187317/tps54360b-what-is-the…

  • [参考译文] WEBENCH®︎工具:查找3种汽车用 DCDC (3.5~40V 输入/5V 15A 输出;6~40V输入/5V 15A 输出;9~60V输入/5V~15A 输出)

    Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/672450…

  • [参考译文] TPS63000:是否有 TPS63000的 EMI 数据和应用手册?

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63000
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668902/tps63000-is-there-emi-data-and-application-note-for…

  • RE: [参考译文] BQ25713:对于双 USB-C 端口系统、我能否为电池充电并使用 OTG 同时为第二个端口供电?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我有一个类似的问题、我想将 BQ25713用于移动电源 USB Type-C 端口我希望端口像这个链接中的项目那样是双向的   我选择  了 BQ25713、因为没有适合于 BQ25713的针对南芯片的英语文档 这个主题? 我可以像南芯片一样双向使用它吗? 在他们的项目中?

  • [参考译文] TPS63000EVM-148:TPS63000EVM 输出噪声问题。

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63000
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671586/tps63000evm-148-tps63000evm-output-noise-question

    器件型号…
1 2 3 4 5