按标记浏览

  • [参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245s-Q1 SPI 电阻控制器示例代码或参考材料

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1428553/drv8245-q1-drv8245s-q1-spi-resister-contol-sample-code-or…

  • [参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245-Q1

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1, DRV8245H-Q1EVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1431373/drv8245-q1-drv8245-q1

    器件型号:DRV8245-Q1

    工具与软件…

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:DRV8706S-Q1LEVM 驱动程序无法正常工作

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8245S-Q1LEVM, CSD18512Q5B, DRV8706-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1426412/drv8245s-q1levm-drv8706s-q1levm…

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:在 DRV8245S-Q1LEVM 中的 MSP430G2553上生成 PWM

    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSP430G2553, DRV8000-Q1EVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1416787/drv8245s-q1levm-generate-pwm-on…

  • [参考译文] DRV8145-Q1:散热焊盘连接

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1388558/drv8145-q1-thermal-pad-connection

    器件型号:DRV8145-Q1

    工具与软件:

    大家好、我要使用 DRV8145开始设计、我在数据表中找不到应在哪里连接散热焊盘

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:电流检测精度

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365508/drv8245s-q1levm-current-detection-accuracy

    器件型号:DRV8245S-Q1LEVM

    迪亚尔斯、

      EVM 板的电流精度有多少、客户测试误差在 GUI 和电流仪器之间是10…

  • [参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245-Q1MCU 控制引脚

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1359538/drv8245-q1-drv8245-q1mcu-control-pin

    器件型号:DRV8245-Q1

    你好。

  • MCF8316AEVM: IIC驱动程序请问有无C语言版本的,我希望用ARM系列的芯片比如STM32来与MCF8316A系列芯片建立通信

    Part Number: MCF8316AEVM
    Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

    IIC驱动程序请问有无C语言版本的,我希望用ARM系列的芯片比如STM32来与MCF8316A系列芯片建立通信

    希望是i/o口模拟IIC信号通信协议那种的。

  • DRV8245S-Q1LEVM: 驱动器全桥模式在输入PWM占空比处于30%-70%时温度异常,报过温故障

    Part Number: DRV8245S-Q1LEVM

    关于drv8245驱动器全桥模式输出功率异常的问题(已加装散热器):
    测试方案一:
    我们测试发现当初始VM电压给定24V-6A时,负载功率120W, 逐步调整PWM占空比处于30%-70%时,驱动芯片快速升温到阈值此时故障码显示过温,驱动芯片复位输出为0, 当占空比大于70%以后温度又恢复正常,无故障出现
    测试方案二:
    如果初始VM电压设置为12V ,占空比初始为99%,然后逐步提升VM电压到24V,功率到达120W时,驱动芯片温度都没有超过60…

  • [参考译文] DRV8245-Q1:在1A 至11A 的电流范围内、电流检测精度是多少?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1307523/drv8245-q1-what-is-the-current-sense-accuracy-across-the-current-range-1a-to-11a

    器件型号:DRV8245-Q1

    E2E…

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:DRV8245S-Q1LEVM

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8706S-Q1EVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1271344/drv8245s-q1levm-drv8245s-q1levm

    器件型号:DRV8245S-Q1LEVM
  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV8244-Q1:如何评估 DRV8243-Q1、DRV8244-Q1或 DRV8245-Q1的 SPI (P)版本?

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8245S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1276169/faq-drv8244-q1-how-do-i-evaluate-the-spi-p-version-of…

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:正在查找 EVM 中使用的 MSP430G2553IPW28R 源代码。

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8245S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1272461/drv8245s-q1levm-looking-for-source-code-of-msp430g2553ipw28r…

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:帮助设置

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1266796/drv8245s-q1levm-help-setting-up

    器件型号:DRV8245S-Q1LEVM

    大家好、我刚刚解封了此模块并将其连接到我的 PC 和12V PSU。

    绿色的 VM LED D3亮起…

  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DRV8245S-Q1LEVM:如何修复 DRV8245S-Q1LEVM 未连接到 GUI 和 nFAULT 无法正常工作?

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8245S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1267865/faq-drv8245s-q1levm-how-to-fix-the-drv8245s-q1levm-not…

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:无法在 GUI 和 EVM 之间建立通信

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1267202/drv8245s-q1levm-cannot-establish-communication-between-gui-and-evm

    器件型号:DRV8245S-Q1LEVM

    大家好,我刚刚打开了此模块的包装并将其连接到我的…

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:设计文件请求- DRV8245S-Q1LEVM

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8245S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1025553/drv8245s-q1levm-request-for-design-files---drv8245s…

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:从新 EVM 问题开始

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1046792/drv8245s-q1levm-starting-with-new-evm-issue

    器件型号:DRV8245S-Q1LEVM

    大家好、

    我有以下请求、您能否在此处查看并告知我们如何提供支持?

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:PWM 频率变化

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1062675/drv8245s-q1levm-pwm-freq-change

    器件型号:DRV8245S-Q1LEVM

    大家好、

    客户想要检查我们的 EVM 是否可以将输出 频率更改为任何其他值、而不是20kHz?…

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:为什么 PWM 模式控制期间会出现 PWM 下降?

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8245S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1132429/drv8245s-q1levm-why-there-is-a-pwm-drop-during-the-pwm…

  • 基于DRV824X-Q1系列的TEC控制系统

    Other Parts Discussed in Post: DRV8245-Q1

    作者:Holly Hong

    在聚合酶链式反应(Polymerase chain reaction, PCR)设备中,需要通过控制试管内的温度使得管内的DNA进行高温变性(将DNA解螺旋为双链DNA)、低温退火(将引物与模板DNA进行互补配对)、中温延伸(在恒温的作用下进行扩增)。图1展示了NDA复制的温度控制周期。

    图1 PCR的温度控制曲线

    PCR设备中设备升降温速度和温度控制精度是很重要的指标。不同于传统的水浴加热…

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:更改 PWM 频率更新

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1104100/drv8245s-q1levm-change-pwm-freq-update

    器件型号:DRV8245S-Q1LEVM

    你(们)好

    我在前面提到的论坛上看到、如果有任何更新、我们将会有一个新的开发板…

  • [参考译文] DRV8244S-Q1LEVM:原理图和设计文件

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8244S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1092781/drv8244s-q1levm-schematics-and-design-files

    部件号:DRV8244S…
  • [参考译文] DRV8244-Q1:DRV8244-Q1

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1074344/drv8244-q1-drv8244-q1

    部件号:DRV8244-Q1

    尊敬的 TI 专家:

    非常感谢您对 DRV8244的支持…

  • [参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:此电机驱动器似乎不能发挥 SSC (展频锁定)的作用

    Other Parts Discussed in Thread: DRV8245S-Q1LEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1071149/drv8245s-q1levm-it-looks-like-that-this-motor-driver…