主题中讨论的其他器件:…
岩石、
[引用 user="Rock Shao">您在解释中提到了 D19问题。 我在 EVM 电路图中看到了 D4和 R12 (与客户 D19和 R16 电路图相同) 是 DNI。[/QUERP]
DNI 表示"不包括"或不填充。 您的客户绝对不需要包括我可以想到的 ISO5452的占位符或组件。 请建议他们不要使用它们。
…https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698279/iso5451-uvlo-and-vcc2
器件型号:ISO5451您好!
我的客户正在尝试实施隔离式电源、并想知道在最坏的情况下、UVLO 和 VCC2电压阈值开始工作、即在7.9段的电气特性中、我可以看到最小和典型阈值…