按标记浏览

  • RE: [参考译文] ISO5451:驱动HV MOSFET

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Don

    感谢您的快速回复。

    我们切换设备的速度真的很慢,以秒为单位,所以希望dv/dt不会损坏驱动程序。 但是,如果您认为为驾驶员提供额外保护是谨慎的做法,请告诉我。

    是的,我的计划是使用隔离电源(18V或24V)并将其连接到输出驱动器电源引脚(VCC2)。

    您是否打算包括“此TI设计”的URL或超链接? 因为我看不出来你在这里指的是什么。

    此致
    尼克…
  • RE: [参考译文] ISO5451:驱动HV MOSFET

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    欢迎使用e2e,感谢您对我们设备的关注!

    看到IXYS零件的电压为4000V,我有点惊讶!

    您可能需要注意这样一个高电压FET的切换速度。 如果切换速度过快,dv/dt可能会损坏驱动程序。

    您当然可以将ISO5451用作高侧驱动器。 诀窍是为其提供电源。 您可以使用bootstrap或隔离的供应来完成此任务。 您可能需要研究此TI设计,以了解一种推荐的方法。

  • [参考译文] ISO5451:驱动HV MOSFET

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5451, ISO5851
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635222/iso5451-driving-hv-mosfet

    部件号:ISO5451
    主题中讨论的其他部件: ISO5851

    您好,我希望使用ISO5451…

  • RE: [参考译文] ISO5451-Q1:驱动MOSFET

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,横田山,

    对于MOSFET和IGBT应用,VCC2和VEE2的电源电压不同。 更具体地说,SI MOSFET的电源电压通常为+12V/0V,SIC MOSFET为+20V/-5V,IGBT为+15V和-8V。 ISO5451-Q1具有VCC2的电压监控功能,阈值电压为12.6V (典型值)。 在电源电压不足的情况下,驱动器输出将被禁用。 也就是说,ISO5451适用于驱动SIC…

  • [参考译文] ISO5451-Q1:驱动MOSFET

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5451-Q1, ISO5451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618796/iso5451-q1-driving-mosfet

    部件号:ISO5451-Q1
    主题中讨论的其他部件: ISO5451

    您好…

  • RE: [参考译文] 隔离IGBT栅极驱动器的请求

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    在TI中,我们有不同类型的带Miller锁模功能的隔离栅极驱动器。  

    - ISO5852S

    - ISO5851

    - ISO5452

    - ISO5451

    有关详细信息,请查看数据表,如有任何问题,请告知我们。  

    谨致问候,

  • [参考译文] 隔离IGBT栅极驱动器的请求

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, ISO5851, ISO5452, ISO5451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/604491/request-of-isolated-igbt-gate-driver

    主题中讨论的其他部件…
  • RE: [参考译文] ISO5451-Q1:ISO5451驱动IGBT温度问题

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    EXB841采用大得多的高金属阻抗封装,并且具有较低的热阻抗。 但是,ISO545x能够在-40至125的温度范围内驱动电流额定值高达120A的IGBT。

    无法理解问题2和3。 请您详细说明一下吗?

    谨致问候,
  • [参考译文] ISO5451-Q1:ISO5451驱动IGBT温度问题

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/578883/iso5451-q1-iso5451-drive-igbt-temperature-problem

    部件号:ISO5451…
  • [参考译文] iso5451 -上拉

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/581644/iso5451-pull-up

    如果如上所示,断开线路上的红色标记并使用1.5K电阻器将PIN7拉至15V,为什么IGBT关闭时PIN7引脚上的电压不会下降?

  • [参考译文] ISO5451 - Q1:飞 TMUTE 时间

    Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, ISO5451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083985/iso5451-q1-fltmute-time

    部件号:ISO5451 - Q1
  • [参考译文] ISO5451:ISO5451浇口驱动器可用作1ED020I12-F2的一对一替代产品

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080666/iso5451-iso5451-gate-driver-can-be-used-as-one-to-one…

  • [参考译文] ISO5852S:具有去饱和保护的等效浇口驱动器

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S, ISO5452, ISO5851, ISO5451, UCC21750, UCC21710
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071466/iso5852s…

  • [FAQ] UCC21710: UCC217xx 与 ISO5x5x 有何区别?

    Part Number: UCC21710
    Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1, , UCC21750, , UCC21736-Q1, UCC21732-Q1, UCC21732, UCC21739-Q1, ISO5852S, ISO5852S-Q1, ISO5452-Q1, ISO5852S-EP, ISO5452, ISO5451, ISO5451-Q1, ISO5851-Q1, ISO5851

    UCC217xx ISO5x5x 都是具有高级保护特性的单通道隔离式栅极驱动器…

  • 有关ISO5451的去饱和故障侦测功能的一些问题

    这里有几个问题:

    1.DESAT引脚的功能是提供去饱和故障检测功能,不太理解这里的故障动作方式是怎样进行的?

    2.在DESAT引脚的后面介入一个100~1k欧姆的电阻正如文中所说是限制这里的电流,那右边的二极管作用是如何体现的?在正常的开关管开通和关断的时候这里的电流走向是什么样的?故障情况下又是怎么样的?

    烦请大神给予解答啊!

  • RE: iso5451去饱和电压设置问题?

    Hi
    datasheet里提到是fast switching diodes, 不是稳压管,结合评估版,用的是肖特基: Silicon Schottky Diode
  • iso5451去饱和电压设置问题?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

    打算制作一款MMC电路,选择一款具有过流保护功能的MOS驱动器,看到iso5451是一个不错的选择。认真读完数据手册后有一些疑惑:

    1.在D'ESAT脚上接的220pF电容上并联的是稳压二极管吗?这个该怎么选?

    2.手册显示MOS管过流漏源电压达到9V-Vf *n 时进行保护,Vf为DESAT脚上的二极管正向电压,n为二极管个数,对于MOS来说导通电阻很小,那么过流时漏源电压也不大,这么以来我们得需要串联很多二极管了…

  • ISO5451用作Sic隔离驱动的相关问题

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

    目前想使用贵公司的隔离型开关管驱动器ISO5451设计SiC器件的驱动电路,有几个问题想请教一下:

    1. ISO5451具有有源米勒钳位(ACTIVE MILLER CLAMP)功能,是否意味着不使用负压就可实现开关管的可靠关断?使用单电源方案(数据手册中Figure 43. Unipolar Output Supply)加上有源米勒钳位对于大功率开关模块(例如100A)是否有效?

    2. 另外该驱动芯片是否适合应用在SiC开关器件中…

« 2 3 4 5 6