按标记浏览

  • RE: [参考译文] ISO5451:防止错误的触发器去饱和

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢你的帮助。 我解决了。 结果是 DESAT 检测连接在电流感应电阻器的错误侧。

    EV。

  • RE: [参考译文] ISO5451:防止错误的触发器去饱和

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 EV:

    我是高功率驱动器团队的应用工程师、将尝试帮助解决此问题。

    您能否与我们分享您的原理图、其中包含器件值、以及您电路中该器件的布局技巧? 此外、听起来好像您的系统在运行、因此、您能否在出现干扰时共享 DESAT 引脚和输出引脚的示波器快照、同时参考您的系统在开关周期中的位置? 这些信息位将极大地帮助我们提供全面的答案。

    数据表的第10.2.2.7和10.2…
  • [参考译文] ISO5451:防止错误的触发器去饱和

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/700266/iso5451-prevent-false-trigger-desat

    器件型号:ISO5451

    您好!

    我计划 使用 ISO5451重新设计我的关联驱动器…

  • RE: [参考译文] ISO5451:错误的关断信号

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanick、您好!

    感谢您提供信息。 我将与您进行离线对话、以便进行更高效的讨论。 现在、我要关闭这个线程。

    此致、
  • RE: [参考译文] ISO5451:错误的关断信号

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    原理图如下所示:

    出于测试目的、我还在 DESAT 引脚和发射极之间建立了连接。

    2.第一个示例:栅极驱动器仅在短时间内尝试关闭:

    第二个示例:在发生一些振荡时错误关闭:

    第三个示例:完全关闭但在短时间后再次打开:

    3、导通电感电流、显示了降压转换器的稳态。 但这与测试的第二个脉冲相同。 第一个脉冲不会触发错误、如图所示:

  • RE: [参考译文] ISO5451:错误的关断信号

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanick、您好!

    1.您能否分享栅极驱动器电路的原理图?

    在您共享的实验波形中、栅极电压会下降、但由于 VCE 电压一直处于高电平、IGBT 未关闭。 您能否共享 IGBT 实际关闭的波形?

    3.在您的设置中,当 IGBT 导通时,电流应从零开始上升。 在您的波形中、电流约为15A。 您是否显示了第二个双脉冲测试脉冲?  

    您使用的 IGBT 是模块的分立式器件? 封装是什么…

  • [参考译文] ISO5451:错误的关断信号

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737900/iso5451-wrong-turn-off-signals

    器件型号:ISO5451

    您好!

    对于全桥…

  • RE: [参考译文] DAC8718SPAG、LM317DCY、TLV1704AIPWR、TM4C1292NCPDTI3、TPS3422EGDRYT、 TPS62175DQCR、TS5A3359DCUR

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dharini 您好!

    这些器件都没有 IC 级的 UL 认证或 UL 认证。
    我们的许多用于安全关键型应用的 ISOxxx 隔离器以及一些其他 IC 都具有 UL 认证或批准。

    如果器件具有安全相关认证、则会在数据表的第一页上注明。
    有关示例、请参阅此数据表; www.ti.com/.../iso5451

    感谢您使用 TI 产品。
  • [参考译文] DAC8718SPAG、LM317DCY、TLV1704AIPWR、TM4C1292NCPDTI3、TPS3422EGDRYT、 TPS62175DQCR、TS5A3359DCUR

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648644/dac8718spag-lm317dcy-tlv1704aipwr-tm4c1292ncpdti3-tps3422egdryt-tps62175dqcr-ts5a3359dcur

    支持路径…

  • [参考译文] ISO5451-Q1:关于 ISO5451-Q1硬件设计问题请参阅

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674107/iso5451-q1-about-iso5451-q1-hw-design-issue-consult

    器件型号:ISO5451-Q1
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] ISO5451:DESAT 阈值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Umberto:

    齐纳二极管可与 HV DESAT 二极管串联、以调节阈值。  

    此致、

  • [参考译文] ISO5451:DESAT 阈值

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/687462/iso5451-desat-threshold

    器件型号:ISO5451

    您好、数据表建议串联一些二极管以降低 DESAT 阈值。

    但是、如果我需要从9V 降低到6V、我必须放置4个或5个二极管(0.7V)。

    还有其他方法可以实现它吗…

  • [参考译文] ISO5851:用于开关 MOSFET 的负输入电压还是零输入电压?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5851, ISO5451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688209/iso5851-negative-or-zero-vin-to-switch-the-mosfet

    器件型号:ISO5851
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] ISO5451-Q1:ISO5451-Q1的高频运行

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arunava、

    ISO5451的 PWM 频率受与功率晶体管栅极电荷、电源电压、PWM 频率和环境温度相关的功率耗散的限制。 如果热性能允许、PWM 频率可超过100kHz。 另请注意、VCC2和 VEE2上具有欠压锁定功能、这使得 ISO5451更适合驱动 IGBT 和 SiC MOSFET。

    此致、

  • [参考译文] ISO5451-Q1:ISO5451-Q1的高频运行

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611008/iso5451-q1-high-frequency-operation-of-iso5451-q1

    器件型号:ISO5451-Q1
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] TI M81748FP 的替代产品

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sato-San、

    有两个选项可替代此功能。

    UCC21540是一款半桥驱动器、由于采用 DWK 封装选项、此驱动器能够支持更高的电压。 它没有竞争对手器件所具有的 DESAT 或米勒钳位。 如果您不需要更高的电压、也可以使用  

    另一种选择是使用 ISO5451、ISO5451是一款单通道栅极驱动器、但包含 DESAT 和米勒钳位。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • [参考译文] TI M81748FP 的替代产品

    Other Parts Discussed in Thread: UCC21540, ISO5451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/843876/ti-alternative-for-m81748fp

    主题中讨论的其他器件:UCC…
  • RE: [参考译文] ISO5451:3kV 总线的 DESAT

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    关于电压阻断、只要您期望过压低于3x1200V、串联二极管就会发出足够的声音。 请注意、串联二极管和串联电阻器将根据 V_detect = 9V -(3*VF + Rs*(0.5mA))降低 IGBT 检测电压。 其中 Vf 是 HV 二极管的正向压降、Rs 是串联电阻器、电阻为1kOhm。 还要考虑消隐时间的计算也会受到影响,其中 t_blank =(1uF…

  • [参考译文] ISO5451:3kV 总线的 DESAT

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845883/iso5451-desat-for-3kv-bus

    器件型号:ISO5451

    大家好、

    当 IGBT 的集电极连接到3kV 电源时、我需要去饱和电路。 该电路使用3个1200V 串联二极管…

  • RE: [参考译文] ISO5451:电路仿真

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • RE: [参考译文] ISO5451:电路仿真

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anandu、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品。

    SPICE 模型可在以下网站找到: https://www.ti.com/product/ISO5451/toolssoftware#model

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • [参考译文] ISO5451:电路仿真

    Other Parts Discussed in Thread: ISO5451
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847167/iso5451-circuit-simulation

    器件型号:ISO5451

    我想使用 ISO5451进行电路仿真…

  • RE: [参考译文] ISO5451:ISO5451

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duodo:

    请点击绿色按钮将此主题标记为已解决、因为我们已通过电子邮件继续对话。

    谢谢、

    Audrey

  • RE: [参考译文] ISO5451:ISO5451

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Duodo、

    我将此帖子标记为已解决、因为我们已通过电子邮件继续讨论。

    此致、

    Audrey

  • RE: [参考译文] ISO5451:ISO5451

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duodo:

    您能否提供 MCU 和 ISO5451之间连接的原理图? 您的客户是否在 IN+/IN-的输入端测量了 PWM 信号、以查看该信号是否介于建议的工作范围之间? 如果 PWM 信号不在工作范围内、则器件将没有输出。  

    谢谢、

    Audrey

1 2 3 4 5 »