你(们)好
我的客户在其项目中使用 ISO5451…
Anandu、您好!
8500V 是您的工作电压吗? 我们的增强型驱动器的隔离耐受电压 VISO 为5700Vrms 或8061Vpk。 要为您的应用增加隔离、您可以将数字隔离器与增强型或基础型隔离驱动器配对使用、以将隔离级别提高到您的规格。 请访问数字隔离器 网站 并搜索其产品。 首先、您可以查看 ISO7821FDWW 以了解其是否符合您的要求。
ISO5451的输出电流可能高于您的要求…
感谢您的响应,我很显然会选择增强型隔离。
我将向您简要介绍我的工作、我使用的是2个串联 MOSFET (IXTF02N450)
我的输出电压为8500V、f=10kHz 、负载电流为10mA (最大值)、负载为容性负载。
如何使用 ISO5451
谢谢、Audrey、回答了我的问题。
徐海龙
你好,海龙,
我是高功率驱动器组的应用工程师。
DESAT 仅在开关器件(IGBT 或 MOSFET)的导通状态下工作。 计时的第一级是消隐时间、该时间由外部电容器根据第10.2.2.8节中给出的公式进行设置。 这是第一个延迟、由于 IGBT/MOSFET 导通所需的时间、该延迟通常在纳秒范围内。 您正在使用哪种设备?
在消隐时间结束且器件进入去饱和状态后、会触发 DESAT 故障…
我的应用是几毫秒的单脉冲、我认为去饱和功能可能无法使用、您能告诉我连接到 DESAT 引脚的内部 MOSFET 的控制信号时序吗…
您好、Stefano、
600mA 电流限制需要多高的精度? 第二、ISO5451中的 DESAT 电路可能具有太大的变化(8.3至9.5V)、无法用作该电路的精确截止。 从理论上讲,这是很好的,但我认为这个驱动程序不适合你。 请参阅有关调整 DESAT 阈值的主题。
您好、John、
没错、E1代表 UCC21220。 电流限制保持应约为600mA、因此我们可能需要将感测电阻增加到1.2欧姆。
标准工作电流最大为300mA
该电路周围没有太多东西、我们有一个可以处理故障信号并将其锁存的 FPGA。
VIN 是一个值介于10V 至150V 之间的模拟信号
我们只需要对该电路进行功能隔离。
ISO5451看起来不错、但我不清楚如何调整转速…
您好、Stefano、
感谢您分享您的原理图。 我假设您的意思是 E1可能是 UCC21220,而不是 E2,如果我错了,请纠正我的错误。 1欧姆是否为最终值? 所需的电流限制故障电平是多少? 您能更详细地分享一下您的原理图吗?
故障信号/电流限制是否需要锁存? 只要 E1拉低、它也会停止流经光耦合器的电流、从而将故障信号变为低电平。
输入电压和输出电压的值是多少? 您需要基本隔离还是功能隔离…
Audrey、
为了澄清这一点、DC/DC 转换器由电源板和控制器板组成。 控制器板具有 TI 栅极驱动器、电源板具有 IXYS 缓冲器。 这些部分的原理图在上一篇文章中共享。 我有两个控制器板和两个电源板。 所有控制器/电源板配置上都会出现噪声问题。 噪声仅发生在十二个栅极驱动器中的一个上、即第2相的顶部栅极上。 了解控制器板(或电源板或两者)可能存在与 PCB 布局相关的系统问题…
Audrey、
要提供更新:
-使用了新的控制器板和新的电源板。 控制器板具有新的 ISO5451栅极驱动器。
-然后、我将 ISO5451替换为新的 ISO5851、仅在其中一个控制器板上的有问题的栅极驱动器上。
-已交换控制器/电源板配置。
在上述所有条件下、第2相的顶部栅极信号上仍然出现噪声。 不存在其他栅极信号。 我想用'ISO5851:ISO5851能否直接替换1ED020I12…
您好、Tony、
ISO5851具有比 ISO5451更高的 CMTI 和隔离等级。 在功能上是相同的、您可以将 ISO5451替换为 ISO5851。
您是否能够解决以前的问题?
此致、
Audrey
Audrey、
我订购的是 ISO5851、而不是 ISO5451、从我可以看到、ISO5451具有更好的 CMTI。 您能否确认我可以将 ISO5451替换为 ISO5851? 这两个 IC 之间的功能差异是什么?
您好 Tony、
ISO585x 和 ISO545x 之间的差异是峰值工作电压隔离额定值、在数据表中用 V_IORM 表示(分别为2121V 和1420V)。 ISO5x51和 ISO5x52之间的差异是最小 VCC 电源电压(分别为3V 或2.25V)。 最后、ISO5852S 中的"S"表示该器件具有分离输出(OUTH 和 OUTL)、而驱动器级具有单输出(仅 OUT)。 分离输出有利于单独优化导通和关断路径的栅极电阻和布局…
您好 Marc、
正确、该器件可直接替换为 ISO5851或 ISO5451。 无需软件更改。
此致、
Audrey