您好、Abdel、
ISOW78xx 系列器件隔离了数字 CMOS 通道、此外还提供隔离式直流/直流电源。 当您将 RS-422收发器与 ISOW78xx 一起使用时、您可以实现隔离式 RS-422解决方案。 为了回答您的问题、
ISOW7841不直接驱动 RS-422总线、但可与 RS-422收发器配合使用。
2.您的 RS-422网络可能已在每个节点中将 RS-422收发器连接到…
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/730311/isow7841-isolation
器件型号:ISOW7842您好、Jim、
感谢您通过 E2E 与我们联系。 我正在联系该应用手册的作者、以获取更多详细信息来回答您的问题。 同时、我还有几个问题可以帮助我们更快地解决这个问题:
此致…
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732784/isow7841-isow7841
器件型号:ISOW7841大家好、
我的客户想知道 Viso 是否可以连接在一起。
此致、
杨波
您好、Morten、
TI.com 上列出了参数的最具成本效益的稳压器是符合汽车标准的 LP2951-Q1–这是该系统的要求吗? 因此、我要说、可以选择隔离隔离器第二侧和两个微控制器的电源所需的路径。 LDO 对于其中的每种方法都有不同的电流要求、仅此一种方法不会隔离电源。
根据此系统的架构,可以在方框图中使用 ISOW7841等集成电源和数字信号隔离器, 或者、也可以使用变压器驱动器来单独隔离电源轨…
您好、Masa-San、
去耦电容器和纹波频率之间没有直接的公式。 对于 ISOW、输出纹波频率取决于连接的负载。 对于较高的负载、频率将接近120kHz、而对于较低的负载、频率将接近10kHz。
10µF ISOW 器件特性主要在0.1µF μ V+ μ s 完成、因此我将该电容称为测试条件。 在此测试条件下、根据负载、输出纹波频率将在10kHz 至120kHz 的预期范围内…
Koteshwar-San、您好!
非常感谢您的快速响应。
我正在尝试针对10kHz 截止频率计算合适的电容器(和电感器)值。 它可能只是10uF 的两倍。
但是、如果您有一些 公式、说明10kHz 和120kHz 是如何从10uF 和0.1uF 产生的、那会非常好。
我的初步公式是 FC=1/(2 x PI x R x C)
实际上、Murata 的10uF SMT 陶瓷电容值将在5V…