按标记浏览

  • RE: [参考译文] SN65HVD1473:可堆叠RS-485形。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    非常感谢您的快速回复和帮助。


    1º。 根据:"首先,我在设计说明中假设SW2是SW1,而SW3是SW2。"

    是的,您说得对。 我犯了一个错误。

    2º..-根据:"原理图上有一个3.3_ISO的电源。 这是否仅适用于网络标签,因为当EN接地时,ISOW7841在Vcc2上提供隔离的3.3V电压?”

    是,EN (SEL引脚…

  • RE: [参考译文] SN65HVD1473:可堆叠RS-485形。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oscar:

     

    很好地听到你的声音。

    首先,在您的设计说明中,我假设SW2是SW1,而SW3是SW2。

    原理图上有一个3.3_ISO电源。 这是否仅适用于网络标签,因为当EN接地时,ISOW7841在Vcc2上提供隔离的3.3V电压?

      1.1 这些波形有点奇怪。 A线和B线应该是相互反转的,但幅度相同。  您似乎有很多B线的振铃和衰减。 从我的头顶上,您可能会陷入焦躁不匹配…

  • [参考译文] SN65HVD1473:可堆叠RS-485形。

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, SN65HVD1473
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/605156/sn65hvd1473-ackward-rs-485-weveforms

    部件号:SN65HVD1473
    主题中讨论的其他部件…
  • [参考译文] ISO1044:在数字隔离器中,何时使用电容隔离技术代替磁隔离技术?

    Other Parts Discussed in Thread: ISO1044, ISO1042, ISOW7841, ISOW1044, ISOW7741, ISO7841
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1085618/iso1044-in-a-digital-isolator…

  • [参考译文] ISOW7841:ISOW7841DWER

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1082458/isow7841-isow7841dwer

    部件号:ISOW7841

    你(们)好 在这个论坛上如此写的令人沮丧。

    1) TI 网站何时能够正确地在线订购部件…

  • [参考译文] ADUM6211的替代产品(具有集成直流-直流转换器的双通道隔离器)

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISOW7741, ISOW7841
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1073218/alternative-to-adum6211-dual-channel-isolators-with…

  • ISOW7841: ISOW7841DWER 问题

    Part Number: ISOW7841

    你好

    现在我再正规购买了 10片ISOW7841。

    我们为客户购买了一盒,用其中5片,做了5组测试。

    第一脚 ,VCC 接5V。外部电源。

    测量Viso 脚,按数据手册,设置反馈,使Viso 输出约3.3V。但是,实际上测量Viso与GND2之间电压。

    第一片,约1V。

    第二片,约1.725V。

    第三片,约4V。

    第四片,约1.7V。

    第五片,约1V。

    这是为什么,是不是芯片里的DCDC转换有问题。

    或者是在使用上注意的细节,没有注意到。

  • 【2017 工业周在线研讨会热门问答】PLC 及工业现场变送器安全架构模块 37 问

  • [FAQ] ISOW78xx系列的隔离器件,能否3.3V VCC,得到5V输出呢

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

    以ISOW7841 datasheet Table2 为例,我们看到,只有3.3V Vcc,5V Viso的情况没有列在里面,那么是否可以3.3V Vcc,5V Viso呢?答案是不允许的, 因为如果要得到5V输出,需要boost操作,但ISOW78xx系列的器件并不支持boost升压,所以是不允许的。 大家在使用这系列隔离器件的时候注意,其实在Table 2下面notes中(1)条也有备注。

  • RE: ISOW7841芯片DCDC输出轻载时有响声,会影响芯片工作寿命或稳定性吗?

    嗯,目前芯片输入输出引脚的电容是严格按照规格书要求放置离引脚不超过2mm,布局如图1所示,然后图2是能听到响声的,测的纹波,纹波频率大概在13K,图3是增加死负载后,输出频率升高后不容易听到响声的。

    图2

    图3

  • RE: ISOW7841芯片DCDC输出轻载时有响声,会影响芯片工作寿命或稳定性吗?

    Hi
    芯片内部有变压器,如果存在不稳定杂波之类可能导致变压器啸叫,这个表现在输出也应该存在一些不稳定。
    注意一下输入输出电容尽量靠近芯片对应脚,将输出波形放上来看一下?
  • RE: ISOW7841芯片DCDC输出轻载时有响声,会影响芯片工作寿命或稳定性吗?

    嗯,我怀疑也是,因为我们的载比较轻,也就10mA左右,实际通过测量芯片DC/DC部分输出文波,判断此时芯片内部变压器的工作频率大概为12KHz左右,刚好人耳可以听见。因为它响,所以总给人感觉它工作不稳定^O^,就是不知道这样对芯片可靠性有没有影响,会不会导致芯片工作不稳定。因为产品已定型,改起来好麻烦。通过增加死负载可以提高工作频率到20K以上,这样就听不见它响了,但感觉这样好像就是自我心里安慰一样。

  • RE: ISOW7841芯片DCDC输出轻载时有响声,会影响芯片工作寿命或稳定性吗?

    嗯,我们已经生产了很多板卡了,所有板卡都存在这个问题,给芯片后面逐渐加负载,芯片DCDC工作频率会升高,慢慢的接近或超过20KHz后人耳就听不见了。不知道ISOW7841芯片内部DC/DC部分是否存在磁性元件

  • RE: ISOW7841芯片DCDC输出轻载时有响声,会影响芯片工作寿命或稳定性吗?

    一般芯片不会发声,发声的一般是磁性元器件,或者电阻电容破碎了也可能发声。你外部阻容可以重新换一遍试试,相同的板子上重复性检测过吗?也会不会是某个芯片自己的问题导致的,换个芯片会不会变好。
  • ISOW7841芯片DCDC输出轻载时有响声,会影响芯片工作寿命或稳定性吗?

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

     芯片工作的时候采用的是3.3V转3.3V的工作模式,当芯片DCDC输出大概带载17ma的时(我们实际的一个工作情况)候,用示波器看DCDC输出文波,此时芯片工作频率大概在11KHz左右,人耳明显能听到芯片滋滋滋的声音(就和变压器叫一样),给芯片输出加负载,随着负载的增加,芯片DCDC的工作频率会升高,当负载增加到30mA的时候,此时测得芯片工作频率大概为18KHz左右,人耳基本听不到滋滋声音了。

    因为产品定型了,如果不改设计…

  • ADS1298 周期性干扰

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ADS1294

    如上图所示,我的系统使用的是1298,电源和数字接口使用的是ISOW7841进行隔离的,发现有几台设备在北京出现周期性的干扰,严重影响到了ECG信号。

    系统采用1298的第一个通道进行心电信号采集,使用了RA,LA和RLD测试人体二道信号。

    烦请帮忙分析一下可能是什么原因,谢谢。原理图如附件所示:

    ADS1294_ECG_20190903.pdf

  • 有关I2C隔离器的六大设计问题

    作者:德州仪器Anthony Viviano

    我们整理了一些关于隔离I2C设计的FAQ,供您参考。这些见解是根据德州仪器在线支持社区中有关I2C隔离器的常见问题而提供的。希望这些信息能够帮助工程师在设计过程中解决信号和电源隔离的问题。

    1.什么情况下需要隔离I2C

    隔离可防止系统两个部分之间的直流电和异常的交流电,但仍然支持两个部分之间的信号和电源传输。隔离通常能够阻止电气组件或人员遭受危险电压和电流浪涌的伤害;用于保护人员的隔离称为增强型隔离。I2C已成为许多系统中流行的全球标准;因此,隔离…

  • 有关数字隔离器的七大设计问题

    作者:德州仪器Luke Trowbridge

    您是否正在搜寻有关数字隔离器的更多信息?我们将为您提供帮助。根据 TI E2E™ 社区的反馈,我们搜集并整理了关于数字隔离器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供隔离信号与电源的有用见解。

    1.基础型和增强型数字隔离器至简的区别是什么?

    基础型数字隔离器必须根据组件级标准,通过一套测试,如 Deutsches Institut für Normung (DIN) V Verband der Elektrotechnik, Elektronik…

  • 【隔离产品相关问答】6月28日Isolation隔离直播问题汇总

    Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ADS124S08

    1. 问:电容隔离需要PCB拼接电容来满足辐射要求吗?在医疗器械安规加强绝缘要求中不允许拼接电容和跨接安规电容的情况下,能否满足B类要求?

    答:对于数字隔离器(仅限数据)来说是不需要,但对于ISOW78XX设备 “可能”是需要的,具体还取决于最终应用、系统PCB布局、电源设置/电缆长度等。

    假设所涉及的标准是CISPR B ,那么是的,像ISO77XX这样的纯数据隔离器可以轻松满足这一要求…

  • RE: 寻找RS-232隔离方案?

    你好,

    可以参考以下连接,采用ISOW78系列的集成电源的数字隔离器,在隔离的同时可以省下一路隔离电源,减小了PCB面积,同时节省成本。

    http://www.ti.com/tool/tida-01230?keyMatch=isolate%20rs232&tisearch=Search-EN-Everything