按标记浏览

  • [参考译文] TPS7A88:查看如何使用 TPS7A8801 (2通道 LDO reg)通过5V USB 实现低噪声3V3和18V 电源

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429178/tps7a88-looking-at-using-tps7a8801-2-channel-ldo-reg-for-low-noise-3v3-and-18v-supply-from…

  • [参考译文] LM2832:输出短路时的输入电流。

    Other Parts Discussed in Thread: TPS82084, TPS628512, TPS628302, TPS7A88
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372882/lm2832-input-current…

  • [参考译文] TPS7A88:用于双路降压和双路 LDO 的 PMIC?

    Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS43340-Q1
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359571/tps7a88-pmic-for-two-buck-and-two-…

  • [参考译文] TPS767D301-TPS767D301MPWPREP:EP

    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357576/tps767d301-ep-tps767d301mpwprep

    器件型号:TPS767D301-TPS76726…
  • [参考译文] 适用于照片敏感型应用的超低噪声电源链

    Other Parts Discussed in Thread: TPS63710, TPS54120, TPS62913, TPS7A94, TPS7A30, TPS65530A, TPS65185, TPSM82913, TPS7A88, TPS7A33, PARALLEL-LDO-CALC
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management…

  • [参考译文] TPS7A88:输入和输出电容器要求

    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243441/tps7a88-input-and-output-capacitors-requirements

    器件型号…
  • [参考译文] TPS7A88:TPS7A88 -预期的辐射故障机制

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293724/tps7a88-tps7a88---expected-radiation-failure-mechanism

    器件型号:TPS7A88

    我们对使用 COTS 元件来降低轨道空间使用进行了一些研究…

  • [参考译文] TPS7A88:TPS7A88 -预期的辐射故障机制

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293724/tps7a88-tps7a88---expected-radiation-failure-mechanism

    器件型号:TPS7A88

    我们对使用 COTS 元件来降低轨道空间使用进行了一些研究…

  • [参考译文] TPS7A88:TPS7A88 -预期的辐射故障机制

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293724/tps7a88-tps7a88---expected-radiation-failure-mechanism

    器件型号:TPS7A88

    我们对使用 COTS 元件来降低轨道空间使用进行了一些研究…

  • [参考译文] TAS3251:电源电流 DAC_AVDD 和 DAC_DVDD

    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222675/tas3251-power-supply-current-dac_avdd-and-dac_dvdd

    器件型号:TAS3251
    主题中讨论的其他器件:TPS7A88

    有人知道…

  • [参考译文] AWR2243:多普勒杂散

    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88, AWR2243
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/930621/awr2243-doppler-spurs

    器件型号:AWR2243
    主题中讨论的其他器件:TPS7A88

    您好!

    我们使用的定制设计电路板使用…

  • [参考译文] TPS7A33:为什么它如此具有传感器性且易于损坏?

    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88, TPS7A33, TPS7A47
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/931162/tps7a33-why-is-it-so-senstive-and…

  • RE: [参考译文] IWR1642:将 PMIC 从 lp87524b 更改为 lp87524J 时 IWR1642中出现的问题。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    swra577修改需要更改几个部分。
    a)移除 TPS7A88双路1.3V LDO、为1v3_RF1、1v3_RF2 (现为1v0)添加两个铁氧体磁珠。
    b)移除 TPS78801单路1.8V LDO、为1v8添加铁氧体磁珠
    c)将 LP87524B 替换为 LP87524J

    电源修改-您需要检查 LP87524J L1、L2、L3、L4输出是否为正确的电压…
  • [参考译文] IWR1642:将 PMIC 从 lp87524b 更改为 lp87524J 时 IWR1642中出现的问题。

    Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, TPS7A88, UNIFLASH
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/676927/iwr1642-issues-in-iwr1642-when-changing-pmic-from-lp87524b-to…

  • RE: [参考译文] AWR1642BOOST:13RF1/2电压超出推荐范围

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek San、您好!

    感谢您的支持。
    我认为负载电流从高值变为0mA 会导致 TPS7A88数据表图15中所附的电压过冲。
    不过、在这种情况下会发生电压下降。 这是否导致负载从接近0mA 瞬变到高电流(大约1A)?
    在 ADC 采样时、是否不会发生这种大负载瞬态?

    此致、
    Ryuji

  • [参考译文] AWR1642BOOST:13RF1/2电压超出推荐范围

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, TPS7A88
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647171/awr1642boost-13rf1-2-voltage-is-violated-the-recommended-range

    器件型号…
  • RE: [参考译文] IWR1642:用于替代 LP87542B-Q1的低成本分立式解决方案

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有4个电源轨和3个 LDO。   1.2V 内核和 DSP、1.8V 用于1.3V LDO 和数字1.8V、2.2V 用于1.8V LDO、3.3V 用于 QSPI 闪存和 GPIO。

    电源管理指南 slvt145q.pdf 可用于选择电源组件。

    A) 1.2V 内核电压轨- 1至1.5A 的电流、此电流可被驱动为一个具有旁路电容、VDDIN、VIN_SRAM、VNWA…

  • [参考译文] IWR1642:用于替代 LP87542B-Q1的低成本分立式解决方案

    Other Parts Discussed in Thread: LP87524B-Q1, IWR1642, TPS652510, TPS61097A-33, TPS7A91, TPS7A88, TPS386000
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608866/iwr1642-low…

  • RE: [参考译文] AWR1243BOOST:AWR1243BOOST 的最大功耗。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koro San、您好!
    TPS7A88有两个输出、每个输出都可以提供1-1.5A 电流、因此我们可以从两个输出中获得大于2A 的电流。 我们为1P3_RF1引脚使用一个输出、为1P3_RF2引脚使用另一个输出。
    考虑最大2A 电流的条件是同时以2TX、4RX 运行。 在线性调频脉冲期间观察到该电流。

    此致、
    Vivek
  • [参考译文] AWR1243BOOST:AWR1243BOOST 的最大功耗。

    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88, AWR1243
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610462/awr1243boost-maximum-power-comsumption-at-awr1243boost

    器件型号:AWR1243BOO…
  • RE: [参考译文] TPS7A88:TPS7A88电源正常(PG)信号功能

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    PG 信号由一个放大器驱动、该放大器将反馈引脚电压与内部电压进行比较。  该内部电压为 LDO 基准电压的89%;因此、输出电压也将为其设置电压的89%。

    还有内部逻辑可确保当 LDO 处于 UVLO 状态时、只要有足够的功率来驱动下拉 FET 的栅极、PG 就会变为逻辑低电平。  为了驱动下拉 FET 的栅极、Vin 必须大于0.8V

    非常尊重、

    Ryan…

  • [参考译文] TPS7A88:TPS7A88电源正常(PG)信号功能

    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704441/tps7a88-tps7a88-powergood-pg-signal-functionality

    器件型号…
  • RE: [参考译文] TPS7A91:输出电容

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 T Kishi:

    我已经看到许多客户以这种方式成功使用 TPS7A91。 由于 TPS7A91在具有高输出电容的情况下保持稳定、因此您应该能够在应用中成功地使用它。

    由于您似乎要将 TPS7A91的输出拆分为多个电源轨、因此您可能需要考虑使用双路 LDO、例如 TPS7A88。 与简单使用 π 型滤波器相比、TPS7A88的两个独立通道可在输出电源轨之间提供更多隔离…
  • [参考译文] TPS7A91:输出电容

    Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91, TPS7A88
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/694447/tps7a91-output-cap

    器件型号:TPS7A91
    主题中讨论的其他器件:
  • RE: [参考译文] ADS1298使用菊花链写入寄存器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、梅斯、

    我认为在您的电源中使用3.3V 和2.5V 没有任何问题。 但是、我会尽力确保我的 ADC 数字电源的大小与系统中的其他数字电源(时钟、触发器、MCU 等)的大小相同、以避免对 SPI 通信线路进行电平转换。

    对于500mA 至2A 的电流、我建议使用 TPS7A87、TPS7A88、TPS7A89。
1 2 3 4