• PGA309:我在使用USB_DAQ校准中使用钳位和并行使用2块板出现的一些问题

    Part Number: PGA309

    EEPROM.txt
    Fullscreen
    1
    5449_0000_0103_0597_D31F_007F_1703_BA7B_2941_4B79_99FF_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_2941_0000_0000_7FFF_0000_DD37…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • PGA309: PGA309带宽理论值与实测值差异很大

    Part Number: PGA309

    请问,我的设计中,输出级放大器放大倍数为9,输出反馈电容为47uF时,理论带宽为105Hz,但实际测量好像只有50Hz,我又试了33nF,理论带宽150Hz,实际测量只有70Hz左右。这会是什么原因造成的,为什么带宽测量值跟sboa110a中的计算值对不上。 另外,PGA309的其他信息,前级PGA放大倍数为128,GAIN DAC为0.5

  • PGA309EVM-USB: 源码

    Part Number: PGA309EVM-USB
    Other Parts Discussed in Thread: PGA309

    你好

    我在英文论坛中找到这个链接,发现他已经失效了请问能再发一份给我吗? 谢谢

    PGA309: Multi-Cal PGA309 Software Source Code - Amplifiers forum - Amplifiers - TI E2E support forums

  • 哪些放大器适合传感器信号放大

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309

    传感器信号电平+/-0.3uV~+/-6V

  • PGA309: 问题如下:

    Part Number: PGA309

    近期在做PGA309的三温(-55°C、25°C、70°C)校准过程试验,硬件为电流环模式,使用内部TEMP ADC采样。发现一个现象:0°C以下的数据不能写入EEPROM当中,0°C以上的校准数据正常。本方案使用的硬件校准系统为PGA309EVM-USB, 软件为sboc320c。请帮忙看一下,提供一些试验当中的图片作为参考:

    1

  • PGA309EVM-USB: 问题如下:

    Part Number: PGA309EVM-USB
    Other Parts Discussed in Thread: PGA309

    近期在做PGA309的三温(-40°C、25°C、70°C)校准过程试验,硬件为电流环模式,使用内部TEMP ADC采样。发现一个现象:0°C以下的数据不能写入EEPROM当中,0°C以上的校准数据正常。本方案使用的硬件校准系统为PGA309EVM-USB, 软件为sboc320c。

  • PGA309EVM-USB:按照6082.Calibration = USB_DAQ + PGA309EVM_updated中配置的步骤,运行PGA309EVM软件得到结果与PPT中的图片不一致

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309EVM-USB, PGA309

    6082.Calibration = USB_DAQ + PGA309EVM_updated (1).pptx

    部件号:PGA309EVM-USB

    我按照6082.校准 = USB_DAQ + PGA309EVM_updated。PPT中3线的步骤配置运行了软件(sboc394a EVM Source code),但是最后标定的结果与PPT中的结果不一致,使用的是仿真模式,跳线也确认是与PPT中一致的请问是哪里出了问题…

  • PGA309: 放大的倍数与实现测量的放大电压不相等,以及传感器灵敏度的问题

    Part Number: PGA309

    你好!我现在使用PGA309对压力传感器的差分信号进行放大操作,出现了理论计算的放大值与实现测量的放大值不一致的情况:

    PGA309的VSA,VSD都是直流5V供电,共模输入电压1.450V,差分输入电压值为10.1mv,PGA309工作在test模式

    PGA309内部设置如下:内部参考电压2.5V,Coarse Offset Adjust设置的是0V,ZeroAdc设置的是0,GainADC设置的是1.0,前面PGA的放大倍数是32,后面的放大倍数是2…

  • PGA309: Register configuration problem

    Part Number: PGA309

    您好!我在使用PGA309配置寄存器时遇到了以下问题:

    1、在没有外接EEPROM的情况下,是不是在Test Pin拉低时,vout一直都是高阻,得不到电压输出?

    2、在Test Pin拉高的模式下,我可以通过单线或双线接口配置寄存器1和2的值,同时观察到vou有预期的电压值输出,但不能读取这两个寄存器的值,是不是这里只能修改可写寄存器的值而不能读取?

    3、Test Pin拉高时,可以修改任何可修改的寄存器,我成功配置了寄存器12,但34寄存器却没有成功写入…

  • [FAQ] TI 是否有适用于桥式传感器输入的集成式 4-20mA 变送器?

    Other Parts Discussed in Thread: XTR106, XTR117, PGA309

    TI 是否有适用于桥式传感器输入的集成式 4-20mA 变送器?

  • PGA309: PGA309

    Part Number: PGA309

    PGA309输出没有电压什 么原因?

  • PGA309的EEPROM的问题请教

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309

    现在用的PGA309和24LC16BE(PGA309应用的典型电路4-20mA输出),在校准完成之后零点输出4mA,断电放一段时间,再上电有的时候电流输出值变成0.6mA,然后读取eeprom的值发现程序的标志位变了,原来正确的值应为5449,更改之后的值就不一定是什么值了,请问有没有遇见过同样的问题,可能产生这种情况的原因在哪啊?

  • PGA309EVM-USB使用问题

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309EVM-USB

    请教工程师,我买了pga309的开发套件,看了文档写的太笼统,还是不会用。请问有没有具体的操作文档或者校准流程?

  • PGA309通信电压

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309

        我现在使用STM32F103和PGA309单总线通信,共有4片PGA309,其中三片通信正常,但是有一片不能通信,通过示波器观察波形发现当读取数据时,发送完指定的读取命令后,单总线切换到上拉输入模式时,总线的高电平从原来的3.2V变为2.8V,而其他的芯片通信时,电压虽然会降低,但是不会降低这么多,我怀疑是不是PGA309损坏了?我也更换过通信管脚,分别使用PA3和PA9管脚与PGA309的RPG管脚相连进行通信,并且外部加了10K的上拉电阻…

  • PGA309的通信问题

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309

        我现在用PGA309单线通信模式,将test脚拉高到3.3V,PGA309供电是模拟电路供电5V,数字电路供电3.3V,现在情况是进行测试时不能与PGA309通信,通过示波器查看单线上发送的命令及时序都是正常的,即先发送0x55H再接着发送设置寄存器及寄存器地址然后再发送0x55H,接着再发送读寄存器命令,这时检测不到PGA309控制单总线发送的起始位,即总线上总是高电平,通过示波器查看时序,高电平为104us,低电平104us…

  • PGA400 性能参数与温度补偿流程的提问

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309

    本人新接触PGA400芯片,有2点官方文档未说明,有不明白的地方

    1、PGA400芯片最多可以支持多少个温度索引?(例如PGA309是17个温度索引)

    2、对于外部输入的温度信号,对信号有什么要求?

    3、PGA400的补偿流程是怎样的?(什么时候传输温度数据,什么时候传输补偿数据,补偿数据是怎么得到的)

  • 电桥式传感器有接口芯片PGA309,那么电感式传感器有类似接口芯片吗?

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309

    电桥(电阻)式传感器有接口芯片PGA309,电感式传感器有类似接口芯片吗?否则又得设计复杂的模拟电路。还包括频率振荡部分。

  • 放大器经典问答和经验资料【分享】

  • PGA309电压输出问题

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309

    配置PGA309寄存器时,Vexc管脚可以按配置正确输出电压值,但是Vout管脚有时候可以输出电压,但是输出电压值不正确,未能按照配置的放大倍数输出,大多情况下无电压输出,一直是0V。采用的是单线模式编程,PRG管脚没有和其它管脚链接在一起。不知道是怎么回事?望各位指点一下,谢谢!

  • pga309温度校正后,连接传感器无输出电压?请问是何原因?

    是不是校正部分是根据方块图里设置的参数进行校正的?

  • 求教TI线性放大器工程师,关于PGA309

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309EVM-USB

    大家好,请教下TI的工程师,我最近做的一个项目需要用到PGA309这个芯片,手册看过了,很模糊,不知道该任何使用,买了一个PGA309EVM套件,回来照着手册操作,但是操作不起来,是否有用过该芯片的工程师,能给指导下,万分感激!!!

  • PGA309+XTR117的几个问题

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309, XTR117

    PGA309评估板,传感器信号:1.1mV/V,   阻抗:1K
    一、设置电压输出0.5V-4.5V ,输出信号很稳定,线性非常好;

    当设置为XTR117+PGA309  电流输出时,VEXC供电只能选择2.13V,然后换掉PGA309和XTR117之间的电阻为10K+3K,另外一个补偿电流的电阻为2.5M,然后用PGA309EVM标定之后可以4-20mA,但是跳动特别大,最大在几百个uA;麻烦问一下这个可能是什么地方引起的啊…

  • problems about PGA309

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309

    now i want to  use PGA309 to design one new project,but the problem is how to set the PGA309 and which tool i can use to program PGA309.

  • 放大器选型

    Other Parts Discussed in Thread: PGA309, DAC8750, DAC8760, XTR116, XTR115, XTR105, XTR106, XTR111, XTR110, XTR117, OPA2188, OPA2209

    您好:

            以下内容是2个放大器选型的具体资料,麻烦工程师帮忙选几个型号供我们这边参考下,谢谢!

    1. 内置放大器

    输入信号 0.3 至 3.0 mV/V
    输出信号 2线输出 4.0 至 20.0 mA | 3线输出 0 至 10V
    误差…

  • 放大器芯片选型

    Other Parts Discussed in Thread: XTR110, XTR111, XTR112, XTR101, XTR108

    您好:

            以下内容是2个放大器选型的具体资料,麻烦工程师帮忙选适合的放大器芯片供我们这边参考下,谢谢!

    1. 内置放大器

    输入信号 0.3 至 3.0 mV/V
    输出信号 2线输出 4.0 至 20.0 mA | 3线输出 0 至 10V
    误差 ≤ 0.1%
    体积 直径20mm 高度10mm
    使用数字调试方法 调试零点与满程 
    调试方法 数字编程 (比如…

1 2 3 4 5 »