Other Parts Discussed in Thread: LMH2832, PGA280, VCA821
我用VCA810做AGC应用,输入是±1V左右的Sin波形,AGC后的幅值是±0.5V的sin波,就是限幅控制在0.5V。功能没问题,一切正常。
芯片的PIN3脚“VC”我做了个300Hz左右的低通滤波器,防止因为噪声的问题影响AGC环路的调节。事实证明比不加低通滤波器,AGC后的波形噪声大幅度降低,也变的更稳定了。…
输入是100Khz,Vpp=0.2V.
VCA821配置的是最大增益Vgainmax =2
OPA695的增益是5
想让sin波形稳定在1V,所以,OPA820的正端参考电压给1V
示波器显示的结果很奇怪,尤其是Vg脚电压,按照手册芯片工作Vg电压是0~2V,仿真示波器看 >4V,AGC环路没有工作。
仿真文件在附件VCA821_AGC仿真.TSC
我想让VCA821的最大放大倍数达到100倍,但是看数据手册都是使用小电阻设置放大倍数,请问我可以使用10k/200来放大100倍吗?我不清楚大电阻是否会带来问题。如果不行,有什么型号可以实现正电压输入控制输出大于或等于40db的吗?
这是VCA821模块
当Vg = 2V时,其最大的输出电压为7.8V左右,
当Vg = 0.7V时,其最大的输出电压却变为1.9V左右,随着Vg的减小而减小,且Vg较小时会含有很多噪声
不知道什么原因,是不是芯片坏了,有遇到类似情况的吗?求大神指点。
vca821为什么只对信号的直流分量有放大功能,信号的交流分量不能放大还有减少左右?求解如何设置Rg、Rf电阻,使vca821能对交流信号有放大作用?
用vca821做放大器时,仿真时可以得到正确的结果,但实际电路中,不管怎么改变输入,输出总是出现这样的波形还伴随着震荡。检查了很多遍电路连接,都没有发现问题。求大神们指导!
VCA821的负增益能否实现?
看手册上,在正负5V供电情况下,貌似能到3.3V的输出。
我搭的821是10倍的放大,电阻选值和手册略有区别。80改成了75,402改成了390,其它一致。
电源是自己用TPS5430做了一个正负5给821供电(正电压大概4.85,负电压-5),然后发现输出到2.2V左右就开始出现削顶现象了,这是为什么呢?求助各位大神。
请问下大家,我按照下面这个电路图接,检测了下,芯片不会发热,波形也正常,但是,就是在Vg端口不能改变增益,而且他输出波形时属于放大状态,请问下是为什么?
背景信息
使用芯片为VCA821,设计的图如图Sch所示。
第一次做这种设计,根据别人设计的电路自己画的原理图和PCB,PCB图见PCB所示。查阅资料和阅读手册之后还是不能解决遇到的问题,故发帖求助。
不知是自己PCB布线的问题?还是电源没有滤波的问题?又或者自己的设计有问题,测试的时候芯片上电后会发热。波形如图波形所示,调节电位器波形变化不大,且调节到一个值时波形会消失,增益应该是没有被控制吧。
还有一个问题,VREF脚接的20欧姆电阻两端用万用表蜂鸣档测会响…
我在做VCA821压控放大器时,接上VG,在VCC两端接+5V电压时,-VCC两端电压变为2V左右,不知道什么原因,求大神帮助啊,电路原理图如下
VCA821反馈电阻的值设定有限制吗,增益电阻的大小和输入信号的范围有关,如果要做到40dB,电阻又该如何设置?