• TAS5825M: PPC调音软件crossover中的Q值无法确认设置成功

    Part Number: TAS5825M

    请问下PPC调音软件 crossover中设置滤波器后,这里的Q值设置被挡住了,不能设置,需要怎么确认滤波器的Q值设置的对不对

  • TAS5825M: TAS5825M PBTL Mono Output, Imbalance between the Left and Right Channels

    Part Number: TAS5825M

    Hello TI team,

    when I ultilized the TAS5825M as the woofer(PBTL mode, Mono Output), I noticed that the output volumes for left channel input and right channel input are not equal. 


    Specifically, when I play with an audio file with only…

  • TAS5825M: DSP默认数值和手册描写不一致

    Part Number: TAS5825M

    左侧为PPC3上显示的默认值是0 dB,生成的配置文件,和右侧手册描写不一致。

    想手动写入threshold来控制DRC,能否公开配置的实际值dB和写入DSP的值之间的计算。

  • TAS5760L: 怎么通过IIC进行音量控制,需要配置哪些寄存器

    Part Number: TAS5760L
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

    TAS5760L how do I configure the volume through the IIC, and why does the volume remain unchanged after configuring the 0X03 address?

  • TAS5825M: PSRR & CMRR 的相關規格 以及 電源要求

    Part Number: TAS5825M

    請問 想要讓TAS5825M達到最佳表現  請問以下兩點 .

    1. TAS5825M 的PSRR & CMRR 相關規格

    2. 電源為AD-DC供電 ,  20V 3A 60W 設定 , 要  TAS5825M 達到最佳表現 , 有哪些建議的電源要求?  例如Ripple 範圍?

    謝謝

  • TAS5825M: 软件根据声学提供的头部文件编写代码时 不论高音或低音, 它的burst mode (一次写多笔资料的部份), 到底是command 先送, 还是data先送

    Part Number: TAS5825M

    软件根据声学提供的头部文件编写代码时 目前调试是data 先送 才送command 但整机调试不发声,部分参考如下 ; 如编写数据无问题还有何情况会出现代码写进去 整机不发声的情况 ?

  • TAS5825MEVM: 想做包含Woofer和Tweeter的音箱,分频点的选择和注意事项

    Part Number: TAS5825MEVM
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

    Hi,您好:

         现在想用TAS5825M的开发板,做一个包含Woofer和Tweeter的音箱,请问分频点应该如何选择呢?

         另外,在分频点处,有什么需要注意的地方吗?

         贵司是否有相关的资料,麻烦分享一下;

         谢谢!

  • TAS5825M: TAS5825M-Clock问题

    Part Number: TAS5825M

    Hi ti team,

    当输入I2S CLOCK发生变化,会造成TAS5825M 不工作.Clock再次稳定,TAS5825M也不能恢复正常.请问有什么办法可以避免I2S CLOCK变化时,等Clock再次稳定,TAS5825M能自动恢复

  • TAS5825M: 导入SPL曲线时单位的换算

    Part Number: TAS5825M

    您好:

      我在导入实验室测试的数据时,显示导入成功,如下图:

    但是在打开EQ编辑界面时,数值发生了变换,如下图:

    可以看出,我导入的频响曲线在1000Hz时是106.04dBSPL,但是在EQ界面显示1000Hz是30dB左右;

    请问上面两个数据有什么对应关系,应该如何计算呢?

    以上,多谢!

  • TAS5825M: PPC3在导入SPL频响数据时,软件闪退

    Part Number: TAS5825M

    您好:

        我在使用PPC3时,需要将实验室测试的频响数据导入到PPC3软件中,方便后续EQ的调试工作。

        但是,在导入过程中,PPC3立马闪退。导入的数据格式,也跟下面的格式相同:

    下面是我们数据的格式:

    麻烦帮忙确认一下问题原因,是否是需要先用PPC3测试喇叭,然后才能将PPC3测试的数据导入,谢谢!

    FR.txt
    Fullscreen
    1
    2
    3
    20000.00 54.64 0.00
    19000.00 61.44 0.00
    18000…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • TAS5825M: 可否TAS5825M-SB开发板来调节2 woffer+2 tweeter音频系统

    Part Number: TAS5825M

    我们计划在产品中使用2个woofer和2个tweeter,共四个喇叭。其中,2个woofer用一个TAS5825M功放,2个tweeter用另一个TAS5825M功放。如下图所示:

    我们手头硬件只有Purepath控制台母版1PCS 和TAS5825M-SB 1pcs。请问能否使用上面的硬件来调节整机系统?即先调节2个woofer,然后再调节2个tweeter。

    以上,多谢!

  • TAS5825M: EQ配置引发播放爆破音

    Part Number: TAS5825M

    蓝牙音响用5825做功放芯片,播放中偶尔有爆破音,概率大约1%,一旦有了之后,就一直有,5825上电时序,I2S信号检查没问题,把EQ所有功能关闭或者换一个简单的EQ,爆破音就没了,判断为EQ配置问题,如何快速定位EQ问题点,寻求大家帮助。

  • TAS5825M: TAS5825M开机提示音会出现变音

    Part Number: TAS5825M

    Hi ti team,

    遇到TAS5825M开机提示音会出现变音,发现只有打开AGL时,声音有时会出现开机提示音变调,关掉AGL不会出现开机提示音变调,请帮忙分析下这是什么原因造成?

    测试条件:TAS5825MRHBR 做1.1声道,低音4欧姆/高音8欧姆,电源PVDD13V;同时有做以下测试:
    1. 
    读取主控向功放发送的I2C数据,跟PPC3调音工具打开AGL时打印的Log数据完全是一样的;
    2. 
    不管开没开AGL,高音喇叭的声音一直都是正常不会变调;
    3. 

  • TAS5825M: Wha't the burst/dynamic power for the TAS5825M

    Part Number: TAS5825M

    Within the TAS5825M, we know about the component continuous power outputs but how about dynamic power? some other manf calls it the burst power output. Any input would be much appreciated.

  • TAS5825M: 只有48khz及以下采样率可用

    Part Number: TAS5825M
    Other Parts Discussed in Thread: PCM1794

     使用USB音频桥为TAS5825M提供I2S信号,再通过MCU配置完TAS5825M后读取其寄存器数值,发现reg57(0x39)即 CLKDET_STATUS Register显示为0b1000报错,datasheet中指示错误为(:This bit indicates whether the PLL is locked or not. The PLL is reported…

  • TAS5825M: TAS5825-EQ问题

    Part Number: TAS5825M

    Hi ti team,

    针对初始化TAS5825M 打开AGL的参数会出现声音变调(随机)做了如下实验:
    1. 5825M参数不开AGL,声音正常,打开AGL声音有时会出现变调。用TI工具在线调试打开AGL是可以正常出声音。
    2. 修改TAS5825M的DVDD电源改到BAT供电,有的板子出现变调概率低一些,有的板子出现变调的概率会提高
    3. 蓝牙软件修改I2s和5825M上电的时序,增加一些延时,对一些板子有一点用,对一些板子会出现变调的概率更高
    4. 用逻辑分析仪分别读出变调和不变调的I2c参数…

  • TAS5825M: I2C地址判断错误

    Part Number: TAS5825M

    使用了4个TAS5825M芯片,ADR电阻参考datasheet里的值,会出现地址判断错误,比如把78的芯片读出来是79,是什么原因?芯片里是怎么判断地址的?

  • TAS5825M: TAS5825M 开机会出现杂音

    Part Number: TAS5825M

    Hi Ti Team,

    我客户在使用TAS5825M时,开机会出现杂音或者声音突变了.发现一个奇怪现象:如果在初始化时,把AGL关掉,不会出现这种杂音和声音突变问题.

  • TAS5825M: 输出保护问题

    Part Number: TAS5825M

    我们目前在用TAS5825M这颗料,发现大功率输出的时候会保护,情况如下:

    我们供电电压为24V,现在发现设置为768K,HYBRID模式连接8Ω电阻后输出功率稍微大点就会削波降低功率;

    后面设置为768K,BD模式后连接8Ω电阻输出1KHz,25W不保护了,但是连接4Ω的时候设置输出25W就会保护;

    之后设置为576K,BD模式后连接4Ω电阻输出1KHz,25W可以保持1到2秒就会保护;

    之后设置为480K…

  • TAS5825MEVM: 空载时发热严重

    Part Number: TAS5825MEVM
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

    你好,我们现在发现tas5825M在没播放任何声音的时候,电感等发热比较严重,请问有什么措施可以改善此种情况吗?

  • TAS5825M: TAS5825M空载时发热比较严重

    Part Number: TAS5825M

    你好,我们现在发现tas5825M在没播放任何声音的时候,电感等发热比较严重,请问有什么措施可以改善此种情况吗?

  • TAS5825M: 如何设置采样率为96k

    Part Number: TAS5825M

    在不使用purepath console 3软件的情况下,应该设置那些寄存器使得功放能够对96k采样率的音频数据进行输出

  • TAS5825MEVM: PPCMB无法供电,PPC3软件出现I2C Error

    Part Number: TAS5825MEVM
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

    I have some problems with TAS5825MEVM debugging. Can you help me?


    Issue 1: Connection problem: PC -->PPCMB -->TAS5825EVM -->terminal device? If I want to debug the TAS5825M product, do…

  • TAS5825M: 30W class-D digital input audio amplifier

    Part Number: TAS5825M
    Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

    Hi expert,

    如下D类功放,帮忙看下是否有合适推荐,谢谢!

    1、满足低温-40°C的工业级

    2、单声道D类功放,可提供功率30W以上(实际25W),静态电流<16.5ma

    3SNR 107dB,噪声级别< 40µVRMSTHD+N 0.03%

    4、其他:小封装、EMI优化、支持 32 44.1 48 88.…

  • TAS5825MEVM: 音量增加漏音问题

    Part Number: TAS5825MEVM
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
    目前我们在用TAS5825m这颗功放,发现在未接喇叭的情况下,输出音量加大后能听到有声音播放出来;请问有什么办法可以杜绝或者改善此种现象吗?
1 2 3 4