ISO1050 一种16引脚 一种8引脚,在性能上有区别吗? can芯片 5v 电源和右侧的地 问什么要隔离
ISO1050 一种16引脚 一种8引脚,在性能上有区别吗? can芯片 5v 电源和右侧的地 问什么要隔离
现想用SJA1000+ISO1050把板卡的CAN接口挂接在CAN总线上,请问这样的设计能否实现CAN的热插拔?
需要注意什么?
请问ISO1050在应用的时候,靠近MCU一侧的TX还需要外加上拉来使CAN总线空闲时候处于隐性状态?(内部有个1M的弱上拉)上拉电阻推荐是多大?
我采用iso1050CAN收发器 打算波特率设定为50K 通讯距离为100米 节点数为50个 不知道这个指标ISO1050能达到么 。。在手册上没有看到 最低波特率是多少啊 。和iso1050能带的节点数是多少啊。。。。希望工程上用到的朋友们能帮我解答一下 。。。。还有TI官方的朋友们 帮小弟解答一下。。再次谢谢了。
在ISO1050工作过程中发热比较厉害,有可能是什么原因导致的?
原理图如下,工作电源供电采用的是B0505S-1W
工作电源供电采用的是B0505S-1W
ISO1050DUBR/TI/R-PDSO-G8
我们在测试控制器耐低温过程中,发现了问题,请你们技术帮我们分析下。具体问题如下:
智能化测试控制器耐低温,控制器放在冷库中-20℃持续1小时控制器CAN信号中断.对ECU产生干扰,拔掉CAN线ECU恢复正常.控制器参数、监控界面正常.
测试耐低温控制器只接了电门锁,电机温度与仪表CAN通讯线路. 拿出来等温度上升CAN信号正常.
使用1050颗TI的ISO1050DUBR,已全部投入生产,目前成品控制器有几百台进入市场,各大整车厂家在测试样机。近期退回2台控制器。
问题:连上控制器不通讯,经过我们技术用万用表测量,确定是ISO1050的端口损坏了,请分析下,尽快给出回复
ISO1050 这款芯片是不是通讯速率50kbps行不行?能不能支持100个节点?官方datasheet只提到支持ISO11898,而iso11898的速率只有125kbps——1Mbps ,支持的节点数30个
该应用使用两片ISO1050构成双层CAN接收,主要用于监听两个CAN网络数据,不向网络发送数据,CAN的传输距离几米。
我的问题是,
1、两片ISO1050是用两个DCDC隔离电源还是用一个DCDC隔离电源?
2、DCDC隔离电源选择多大电流的比较合适
在数据通信方面, TI 不断推出新的器件, 前段时间, 推出的由氧化硅(SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器, 相比于以前常用的隔离器件——光藕, 更小的功耗和长达25年的使用寿命是光藕无可比拟的.
ISO7221 具有一个输入一个输出的两路 ISO 隔离, 如果再连接 CAN 收发器 SN65HVD251 或 SN65HVD1050A 配合隔离电源模块就可以组成隔离…
1,参考电路里说,ISO1050和C2000连的时候要加一个RC滤波器,还给了公式,我想请问下,这个滤波器是一定要的么?加了它带来什么好处,还有要用的是别的单片机而不是c2000,是不是也需要加这个呢?
请问下,我是终端电阻120欧,通信速率是1M,那么这两个电阻各为60欧,那这个电容的大小是多少?有没有什么公式得出?在1M的通信速率下
这个是我的应用电路,VCC2是隔离电源输出的电压,PB5和PB6是MCU的TX引脚和RX引脚,MCU端程序是没问题的,已经用其他硬件验证过,但是用ISO1050芯片后MCU就无法发送CAN数据,返回总线应答错误,不知道是什么原因。
您好!在Isolated CAN reference design 文档的figure 1中,TX RX与c2000器件连接的R、C值的计算,The filter component values are calculated such that Rf×Cf=0.032/ fs, with fs being the highest signal frequency of interest. 如果CAN bus 为500kbps, fs如何计算?能否给一下R C的推荐值?非常感谢!!!
…我用STM32自带CAN控制器驱动ISO1050,发现低于10K波特率比如10K,5K没法发送数据,其它以上波特率正常,我想问一下ISO1050支持低波特率通信吗?
近期从ti申请的样片iso1050在做CAN通信时出了问题 ,iso前级(从MCU到iso有CAN信号)但是在后级就检测不到信号了。请问什么情况可能导致这样的问题?谢谢!!!
ISO1050的CANH和CANL,外围电路如何保护,是否还需加电压斜坡控制电容,参数选取公式?
如果选择独立的TVS二极管保护,有无推荐型号。
如果选择多个CAN总线隔离芯片实现相互通信隔离,是否每个都需要加隔离电源。