• [参考译文] SN6507-Q1:SN6507是否可以使用外部 MOS

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1449382/sn6507-q1-whether-can-sn6507-use-external-mos

    器件型号:SN6507-Q1

    工具与软件:

    你好、专家  

    客户担心6507内部 MOS 的电流容量、所以客户想使用外部 MOS。

  • [参考译文] SN6501-Q1:EMI 测试报告

    Other Parts Discussed in Thread: SN6501-Q1, SN6501, SN6505A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1401133/sn6501-q1-emi-test-report

    器件型号:SN6501-Q1
    Thread 中讨论的其他器件…
  • [参考译文] SN6505A:2MOPP 要求

    Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISOUSB211DPEVM, SN6505A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1409236/sn6505a-2mopp-requirement

    器件型号:SN6505A
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] SN6505B-Q1:详细介绍了上述驱动器及其最适合的变压器

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, SN6505A-Q1, SN6505A, SN6505B
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1408510/sn6505b-q1-details-regard-the-above-driver…

  • [参考译文] ISOUSB211DPEVM:EVM 中的变压器替换

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, ISOUSB211DPEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1393189/isousb211dpevm-replacement-of-the-transformer-in-the-ev…

  • [参考译文] SN6505A:6W 用例确认

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6507
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1263089/sn6505a-6w-use-case-confirmation

    器件型号:SN6505A
    主题中讨论的其他器件: SN6507
  • [参考译文] SN6505B:超低功耗隔离式直流/直流转换器

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505B, TPS7A05, SN6505A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1281922/sn6505b-ultra-low-power-isolated-dc-dc-converter

    器件型号:
  • [参考译文] SN6505A:电感器选择

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1288095/sn6505a-inductor-selection

    器件型号:SN6505A

    您好、

    能否知道 Voltage-uSecond 规格电感器的设计注意事项是什么…

  • [参考译文] SN6505A:3个串联的隔离变压器、以实现15kV 隔离。 将设计从 LT3439转移到

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, UCC25800-Q1, SN6507
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1313522/sn6505a-3x-isolation-transformer-in-series-to-achieve…

  • [参考译文] SN6505A:D1/D2电压失真和 SN6505A 保护

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1315565/sn6505a-d1-d2-voltage-distortion-and-sn6505a-protection

    器件型号:SN6505A

    您好、TI…

  • [参考译文] SN6505A:EN 引脚的内部电阻

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1319335/sn6505a-the-internal-resistance-of-en-pin

    器件型号:SN6505A

    大家好、

    我是否知道 EN 引脚的内部下拉电阻? 我的客户想上拉 EN 引脚、并想知道最佳的上拉电阻。

    此致…

  • [参考译文] ISOUSB111:ISOUSB111数据表问题

    Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB111, SN6505A, ISOUSB111DWEVM
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1335924/isousb111-isousb111-data-sheet-problem

    器件型号:I…
  • [参考译文] SN6505A:用于-55C 操作的变压器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1353558/sn6505a-transformer-for--55c-operation

    器件型号:SN6505A

    您能否建议 SN6505的额定工作温度为-55C 至85C 的变压器。  5V 输入和5V 输出、极低电流、2 mA。  该器件指定在…

  • [FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SN650x 推挽式变压器驱动器的 D1和 D2引脚是否短接至 GND?

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505B, SN6501
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1361898/faq-whey-are-d1-and-d2-pins-of-sn650x-push-pull-transformer…

  • [参考译文] SN6505B:设计23V/SN6505B 100mA 隔离电源

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505B
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1358176/sn6505b-design-a-23v-100ma-isolation-power

    器件型号:SN6505B
    主题中讨论的其他器件…
  • [参考译文] ISOUSB211:如何隔离 USB 周围的电源

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1252580/isousb211-how-to-isolate-power-around-usb

    器件型号:ISOUSB211
    主题中讨论的其他器件:SN65…
  • [参考译文] SN6505A:SN6505x 是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动器、

    Other Parts Discussed in Thread: PMP4190, SN6505A, SN6505AEVM, SN6505B, TINA-TI
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1232622/sn6505a-the-sn6505x-is-a-low-noise…

  • [参考译文] ISO3082:隔离式 RS485与放大器;模拟输入电路( ISO7320FCD )

    Other Parts Discussed in Thread: ISO6740, ISOW7741, ISOW7721, ISO1432, ISO1410, ISOW1412, ISO1212, ISO1211, ISO6720, AMC1351, SN6505B, ISOW1432, SN6505A, ISO1412, ISO1430, ISO1452, ISO1450
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https…

  • [参考译文] SN6501:低于指定值3V 的 VIN 电源

    Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1221685/sn6501-vin-supply-under-the-specified-value-of-3v

    器件型号:SN6501
    主题中讨论的其他器件…
  • RE: [参考译文] SN6505A:针对8kV 或更高隔离的变压器建议

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    感谢您发帖到 E2E! Würth 市面上的大多数隔离推挽式变压器、我们建议其隔离电压额定值高达5kV、而 T Ü V Elektronik 的隔离电压额定值高达6250V。

    大多数变压器供应商都愿意制造定制器件、因此请鼓励我们的客户联系他们的首选变压器供应商、在此处获取器件建议。


    周末愉快!
    Manuel Chavez

  • [参考译文] SN6505A:针对8kV 或更高隔离的变压器建议

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/931892/sn6505a-transformer-recommendation-for-8kv-or-higher-isolation

    器件型号:SN650…
  • RE: [参考译文] SN6501:咨询变压器设计指南系列或设计工具

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    感谢您发帖到 E2E! 使用我们目前拥有的 SN6501或 SN6505A/SN6505B 进行设计的最全面指南位于 其各自数据表的典型应用部分(第9.2节)。 我在下面做了总结。 请随时回答任何问题。

    1. 开始设计 SN650x 系统的一种建议方法是首先确定所需的输出:输出电压、负载电流以及是否使用 LDO 调节输出
    2. 如果使用 LDO、则应选择它来输出所需的负载电流…
  • [参考译文] SN6501:咨询变压器设计指南系列或设计工具

    Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505B, SN6505A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/877668/sn6501-inquire-transformer-design-guide-line-or-design-…

  • RE: [参考译文] SN6501:尖峰电流

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    感谢您在帖子中包含这些波形。 新二极管和所选变压器的器件型号是什么?

    从第二幅图像中可以看到、开关频率似乎为~160kHz。 这里使用的是 SN6505A 吗?

    SN6505器件具有内部电流限制和热关断保护特性、可限制器件在短路或过热条件下运行。 请分享上述信息、并告知我们预期的电流负载(在次级侧)和输出电压或变压器匝数比。


    最棒的
    Manuel Chavez…

  • [参考译文] SN6501:尖峰电流

    Other Parts Discussed in Thread: SN6505A
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/884071/sn6501-spike-current

    器件型号:SN6501
    主题中讨论的其他器件:SN6505A

    您好!

    在之前的线程中得出结论后、我用更好的伏秒积更换了变压器…

1 2 3 4 5 »