• MSP432E401Y: 烧录错误

    Part Number: MSP432E401Y

      去年打电赛的板子,今年找出来发现两个问题。 1.复位键掉落 2.出现上图的烧录问题

  • MSP432E401Y: MSP432P401R

    Part Number: MSP432E401Y

    我在使用MSP432P401R的时候,遇到一些关于MCLK和SMCLK的问题,当我将两个时钟设置为不同的频率时,使用Timer0产生PWM时,会偶尔会出现PWM没有输出的情况

    MCLK=48MHz,SMCLK=24MHz

    我想问题一下,MSP432P401R资料里面,是否包含MSP430系列勘误表中PMM32的同样内容,因为相关文档和资料已经在官网上查不到内容了

  • MSP432-DEBUGGERS: 更新的时候把线拔了结果连不上了

    Part Number: MSP432-DEBUGGERS

    hi Ti,

    在XDS110更新的时候我不小心把线拔了,结果就连不上,烧写不了程序了

     (对,和没插线一样)

    于是我读了XDS110SupportReadMe.pdf,在里面按照它说的来,发现能查找到设备并进入DFU模式

    但是在重写firmware.bin的时候老是打不开文件(我能保证uscif文件夹里有这个东西而且名字没输错)

    我也在其他人的电脑上试过,都是同样的打不开该文件。

    我试过下载新的firmware.bin,结果仍然…

  • MSP432E401Y: 关于MSP432E401Y的PWM全局同步的问题

    Part Number: MSP432E401Y

    请问一下关于MSP432E401y这款芯片的PWM同步问题,这芯片的PWM同步有三种模式

    我比较好奇那个全局同步到底是如何使用的,也没有相关的例程,找了很久也不懂是怎么使用的,能提供例程说明一下吗?

  • MSP432E401Y: MSP432P401R: 串口发送数据后程序卡死

    Part Number: MSP432E401Y

    在运行官方sdk例程时(uart_loopback_24mhz_brclk),可以正常编译、下载,没有报错;

    接下来准备使用XCOM调试助手,给MSP传输一个字符串,观察是否MSP可否echo返回相同的字符串时,软件直接卡死。

    由于怀疑是程序的原因,换用了寄存器写法和其他的库函数写法,都出现这个情况,

    但是之前XCOM运行过STM32f1的串口调试,一切正常,

    咨询一下原因和解决办法。

  • MSP432P401R: ADC采样

    Part Number: MSP432P401R

    这个黄色的什么意思

  • MSP432P401R: 有两个引脚P2.0和P2.1一直输出高电平

    Part Number: MSP432P401R

    之前有一次下载代码之后,P2控制的那三个发光二极管,有两个就一直亮着,分别是P2.0和P2.1控制的红灯和绿灯,无论是代码覆盖还是按下复位按钮这两个引脚的输出一直是高电平,而且板子跟电脑接上之后,板子就会慢慢发热,怎么解决?

  • MSP432P401R: TI-RTOS中断问题

    Part Number: MSP432P401R

    TI-RTOS的一些中断干扰了我陀螺仪MPU6500的固件下载。

    请问除了hwi,swi,该芯片上的其它中断还有哪些,我如何临时禁用或关闭之后再恢复?

    我TI-RTOS就是用的例程(tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_release_ccs)的dependency,打开的部件可以看这个项目。

  • MSP432P401R: MSP432P401R烧录失败

    Part Number: MSP432P401R

    使用CCS软件、官方原装线烧录程序时出现以下错误

    此外,板子的主控芯片部分MSP432P401R,在与电脑连接时严重发烫,在拔掉5V、3.3V跳键帽之后,不会发烫,如下图所示;

  • MSP432P401R: 无法生成PWM波形

    Part Number: MSP432P401R

    我尝试打开了TimerA的0.2,0.3,1.4,1.3,1.2的五个输出口来生成PWM波形,我自定义了改变占空比的函数:

    在改变占空比时,我发现需要重新生成PWM波形,但是对于1.2的输出即使这么做在全速运行的时候也检测不到波形,但是在调试的时候单步走,发现可以驱动舵机,请问为什么?

  • MSP432P401R: MSP432运行速率问题

    Part Number: MSP432P401R

    遇到与原贴类似问题,请求解答

  • MSP432P401R: 使用TI drivers,I2C连续发送时SCL时钟信号不稳定导致数据传输出现问题

    Part Number: MSP432P401R

     如图右侧,SCL与SDA同时发生了下降沿,导致MPU6050的DMP初始化总是失败。

    这种I2C的时钟信号问题在DMP的初始化中总是会产生,位置也不固定,次数也不固定,我该如何解决?

    I2C已经在外部用电阻上拉,但是无济于事。

  • MSP432P401R: debug时,程序停在了driverlib.c里

    Part Number: MSP432P401R

    程序卡在了这里,请问这一般代表了什么问题?

    程序使用的是TI drivers,开启了定时器中断和I2C。

  • MSP432P401R: IIC重复通信无法发出数据

    Part Number: MSP432P401R

    我使用eUSCI_B0的IIC通信时,对同一个从机发送并接收数据。在第一次发送时,主机成功发送并接受到了数据。但是在第二次发送时,程序卡在了I2C_masterSendMultiByteStart上,无法进行之后的代码。使用Keil5调试发现,程序并没有办法在第二次发送时进入函数内部。

    注:

    1. 程序使用了接收中断来判断是否接收到数据
    2. 在接收完程序后程序失能了接收中断

    //中断相关代码 void EUSCIB0_IRQHandler(void…

  • MSP432P401R: 使用keil下载程序到红的开发板,出现了pdsc:sequence execution failed的错误,该如何解决?

    Part Number: MSP432P401R

  • MSP432P401R: 外设中断中使用串行通信程序跑飞问题

    Part Number: MSP432P401R

    你好,使用Timer定时中断,在中断回调中使用UART 、I2C 串行通信接口遇到程序跑飞的问题。中断回调运行到串行通信代码时候,程序就飞了。代码摘录如下

    定时中断回调

    void timerCallback(Timer_Handle myHandle)
    {
    GPIO_toggle(CONFIG_GPIO_LED_0);
    Display_printf(hSerial, 0, 0, "timer callback\n");//此处飞掉,如果此行代码去掉,程序正常运行…

  • MSP432P401R: 仿真板子的FLASH是否会被清空,每次仿真发现写进去的值都被擦除了

    Part Number: MSP432P401R

  • MSP432P401R: 怎么在PWM模式下设置定时器溢出中断,不用上下计数模式。

    Part Number: MSP432P401R

  • MSP432P401R: MSP432P401R LaunchPad

    Part Number: MSP432P401R

    在使用Keil5烧录程序的时候,板载仿真器芯片有些发热,但是没有到烫手的程度。请问这是正常工作发热吗?

  • MSP432P401R: SPI改了DCO频率太高,下不进程序

    Part Number: MSP432P401R

  • MSP432P401R: ADC用DMA传输数据只传输了一次就会停止

    Part Number: MSP432P401R

  • MSP432P401R: 请问我在使用TI-Drivers库的时候,是否可以为同一个外设同时开启多个句柄Handle?

    Part Number: MSP432P401R

    我在学习使用TI-Drivers库,但是我对于这个库的封装原理有所疑问,当我使用某一个外设的时候我需要将其配置参数然后开启句柄,在一次配置中我使用了一个参数结构体配置了两个不同的外设(两个SPI,他们是在syscfg中配置过的),但是第二个外设好像没有配置成功。为此我想了解一下在TI库open这个过程中究竟发生了什么,是对寄存器进行了操作?还是完成了某种数据结构?我是否可以用一个params结构体来配置同一种类的不同外设?而我又是否可以为某一个外设同时open多个句柄用来在不同时间段操作它…

  • MSP432P401R: 输入捕获相关问题

    Part Number: MSP432P401R

    我自己写的输入捕获要么乱进中断,要末进不去中断,要末计数错吴

  • MSP432P401R: MSP432p401r单片机输入捕获模式怎么配置,发现配置完以后没办法捕获到正确的值,而且还进不去while循环

    Part Number: MSP432P401R

    MSP432p401r单片机输入捕获模式

  • MSP432E401Y: PWM外设的频率问题

    Part Number: MSP432E401Y

    Technical Reference似乎表示了不同的PWM Generator可以采用不同的波形频率。

    然而我在使用TI-drivers时无法使不同发生器的PWM采用不同频率。我该如何解决?

    此外,MSP432E4系列的产品的timer的PWM_MODE产生的波形是否有占空比为50%的限制?

1 2 3 4 5 »