低于 1GHz

低于 1GHz

低于 1GHz 论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
低于 1GHz 论坛
  • 话题 7915 个讨论
常见问题
  • [FAQ] EnergyTrace用户指南

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE EnergyTrace™技术是CCS的功率分析器工具,可测量应用程序的电流消耗。CC13X2和CC26X2系列LaunchPad上带有板载的电流跟踪芯片,用于测量和显示应用的电能系统配置并帮助优化应用以实现超低功耗。 EnergyTrace使用方法: 1.下载需要测量应用程序到LaunchPad中 2.确保此应用程序未处于调试状态,然后单击EnergyTrace按钮,如图所示: 3. 会弹出一个对话框…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] 获取芯片版本的三种方式

    Annie Liu
    Annie Liu
    1、 API读取 TI提供了可读取芯片版本号的API——ChipInfo_GetHwRevision,位于chipinfo.c中,此文件在C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_4_20_00_04\source\ti\devices\cc26x0r2\driverlib 【CC13XX/CC26X2也类似】 2、 通过smartrf flash programmer读取 把设备连接到smartrf flash programmer,界面左下角会自动显示芯片版本号…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] 使用wireshark及launchpad抓取TI 15.4 数据包

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 一、 前期准备 1.1、 首先请下载并安装packet sniffer 2,里面有提供firmware供烧录。下载地址: https://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER 1.2、 请按照packet sniffer用户手册进行wireshark的安装及其他操作: http://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] 使用map文件

    Annie Liu
    Annie Liu
    1、什么是map文件 CCS编译后会生成后缀为.map的文件,此文件映射了所有的程序、数据及IO空间 2、map文件有什么用 程序开发的时候需要分析内存使用情况,查看是否溢出等,map文件可以直观地展现项目的内存使用情况 3、如何生成map文件 3.1、CCS一般是默认生成,build后一般位于workspace下项目的debug文件夹下。 3.2、IAR按照下图设置 4、map文件跟.out文件有什么区别 常常有客户咨询没加多少功能,为什么生成的.out文件这么大。CCS编译生成的.out文件大小不代表下载进芯片的程序有这么大…
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] CC13XX切换传输速率

    Annie Liu
    Annie Liu
    CC13XX切换传输速率 使用CC13XX开发产品的过程中,经常会遇到切换速率的场景,比如此刻使用50Kbps速率传输,下一时刻使用500Kbps速率传输,那么如何有效的在各个速率之间切换,这里提供两种方法: 一、 使用RF_control来切换速率 二、使用RF_close来切换速率 将RF关闭,然后重新初始化RF,再打开RF,就切换到新的速率了,具体使用方法如下:
    • 已回答
    • 6 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] CC13XX/CC26XX的晶振选择及cap array调整问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 晶体振荡器频率取决于晶体的电容负载值。一般晶振手册上都会列出该晶振的最佳负载电容--- CL,该总CL通常包括外接负载电容以及布局和封装产生的寄生电容。使用外部电容获得正确的频率意味着必须将内部电容设置为最小值。 打个比方,一个应用可以使用大约2 pF的最小片上电容和7 pF的片外电容器来获得总负载电容9 pF。 CC13XX/CC26XX有内部配置的capacitance array,通常情况下不需要外部负载,直接调整内部的就够了…
    • 6 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    CC1312R: Audio Plugin 0 已锁定

    448 视图
    3 回复
    最新9 个月前
    由 Taylor
  • 未回答

    CC1312R: CC1312R1在OAD例程中加入SENSOR小核,初始化到小核时仿真器掉线,初步判断为运行到小核初始化就复位 0 已锁定

    355 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Alice
  • 已回答

    CC1101: WOR间隔出现WOR Timing Error,配置为1s实际为300s 0 已锁定

    731 视图
    6 回复
    最新9 个月前
    由 shang du
  • 建议的答案

    CC1312R: 关于CC1312无线升级功能OAD例程如何使用问题 0 已锁定

    3027 视图
    28 回复
    最新9 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC1312R: We need the updated Audio Plugin for CC1312R1 supporting SysConfig 0 已锁定

    508 视图
    2 回复
    最新9 个月前
    由 Lydia
  • 已回答

    CC1125: The issue of transmission power debugging for the CC1125 chip 0 已锁定

    397 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    CC1310: CC1310F128通过CCS12.7.1编译pinStandby例程烧录进后功耗高 0 已锁定

    447 视图
    1 回复
    最新10 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC1312R: Where can I set the frequency of the audio SDK's radio frequency? 0 已锁定

    665 视图
    3 回复
    最新10 个月前
    由 Taylor
  • 建议的答案

    CC1125: The issue of transmission power debugging for the CC1125 chip 0 已锁定

    669 视图
    3 回复
    最新10 个月前
    由 Yan Wu
  • 建议的答案

    CC1310: 1.5Mbps@433MHz 0 已锁定

    824 视图
    4 回复
    最新10 个月前
    由 Daniel
  • 已回答

    CC1310: F128RSMR 0 已锁定

    1305 视图
    8 回复
    最新11 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    CC1310:cc1310f32 0 已锁定

    478 视图
    1 回复
    最新11 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC1310: 外部24M晶振如何起振 0 已锁定

    517 视图
    1 回复
    最新11 个月前
    由 Vivian Gao
  • 未回答

    CC1310: 调试报2134错误 0 已锁定

    1896 视图
    18 回复
    最新11 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC1310: 射频传输 0 已锁定

    510 视图
    1 回复
    最新11 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC1312R: LAUNCHXL-CC1312R1使用433mhz ti15.4通信的话,通信质量会差多少? 0 已锁定

    531 视图
    1 回复
    最新11 个月前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC1352P7: 想用使用Advanced Packet Format模式发送54528字节的数据包 0 已锁定

    600 视图
    3 回复
    最新11 个月前
    由 huang kaisi
  • 建议的答案

    CC1352P7: CC1352P7:RF收发配置 0 已锁定

    627 视图
    3 回复
    最新11 个月前
    由 Daniel
  • 建议的答案

    CC1310: RF模块关不上,卡在RF_close里 0 已锁定

    1004 视图
    10 回复
    最新11 个月前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC1352P7: CC1352P7 enters the STANDBY mode and the RTC wake-up process 0 已锁定

    592 视图
    3 回复
    最新11 个月前
    由 Daniel
<>