DLP5531是否可以用DLP5530 EVM驱动和点亮
您好!
TI 已查看我的替换申请并拒绝该申请、请检查并确认需要完整填写。
…团队、您好!
根据 DLPC230数据表、我们了解到它可以使用 DLPC230支持960x960分辨率和…
您好-
问题1) 显示自定义图像:
有几种方法可以通过此 EVM 显示图像。 首先、可以通过 Micro-HDMI 电缆或 OpenLDI 柔性电缆从外部视频源(例如从 PC 或其他图形呈现引擎)发送图像。 购买 EVM 时会附带这两根电缆。 在这种情况下、EVM 充当典型的"外部显示器"、类似于辅助显示器。 这种方法是大多数客户的首选方法。 显示图像的第二个选项是在…
E n、
DLPC120-Q1控制器没有任何实时图形渲染功能。 静态启动图像或测试模式有一些存储空间、但任何动态变化都需要某种 GPU 或 FPGA 来创建视频数据并将其发送到 DLPC120-Q1。
此致、
杰克逊·托马斯
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/713084/dlp5530-q1-dlp-hud
器件型号:DLP5530-Q1请参阅以下主题的答案。
https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/868777
此致、
杰克逊
你好、Jake、
关于上述 DLP-553X-Q1型号之间的差异、我借此机会询问您建议使用 哪个型号来使用顺序激活的激光束(RGB)开发高亮度全彩色激光投影仪。
从 DLP5531-Q1和 DLP5534-Q1的功能图中可以看出、两者似乎都适用于1个控制光源(不可能将其用于颜色应用)、而 DLP5530-Q1模型则单独控制3个光源(RGB - LED /激光)。
正确吗?
…你好、Jake、
非常感谢您提供的详细信息。 我们将向客户分享此信息、如果他们需要有关 DMD 选择的进一步建议、我们建议他们直接参与此帖子。
此致、
Jejomar
您好、Jejomar、
正确的是、这三个器件之间的镜片阵列和电气接口是相同的。 但是、我们针对三种不同应用对这三种器件执行了不同的测试和鉴定。 这三种应用对所用光的波长和分布在阵列上的光功率有不同的要求。 我们支持的功率、光分布和波长记录在三个数据表的热性能部分以及建议的工作条件中。 此外、不同器件具有与目标应用相关的不同图像性能规格。 如果您能让我知道目标应用和应用要求,我很乐意帮助您确定适合哪种…
谢谢。
尊敬的 Markel:
感谢您询问我们的 EVM。 我们目前正在设计光学模块 EVM、以支持基于405nm 的透明窗口显示应用。 计划于今年晚些时候发布。 这将包括汽车级数字微镜器件(DMD)和405纳米 LED 照明。
目前、有一些非汽车制造商支持405nm 照明光学引擎。 此处提供了一个示例。
您好!
我观看了 DLP 在汽车侧窗上投影图像的这段视频。 我可以购买哪些 TI 评估模块来实现这一目的…
谢谢杰克逊!
我有两个 LED、一个具有2.7x1.6mm 的发光表面、另一个是3.3x1.54mm。 第一个电流最高可驱动20A、后一个电流最高可驱动25A。 电压介于2 - 5V 之间。 波长为 R、G 和 B (主要波长峰值为613、555、451nm)。
你有什么建议吗?
谢谢、
门格