按标记浏览

  • RE: [参考译文] LM5108:HI/LI 内部连接和漏电路径

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kannan、

    很高兴听到您的声音!

    这些电阻器在数据表中的规格为250千欧。

    该器件具有使能引脚、而不是关断引脚。 如果您需要低电流关断、请为 VDD 电源使用具有使能功能的电源开关或 LDO。

  • RE: [参考译文] LM5108:HI/LI 内部连接和漏电路径

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • [参考译文] LM5108:HI/LI 内部连接和漏电路径

    Other Parts Discussed in Thread: LM5108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930505/lm5108-hi-li-internal-connections-and-leakage-paths

    器件型号…
  • [参考译文] LM5108:驱动器故障

    Other Parts Discussed in Thread: LM5108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188492/lm5108-driver-failure

    器件型号:LM5108

    您好!

    我目前正在为 FOC 控制的…

  • RE: [参考译文] 采用 Cockcroft–Walton 电路的参考设计

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥特伊

    我假设您是指本文 介绍 https://en.wikipedia.org/wiki/Cockcroft%E2%80%93Walton_generator 的以下 Cockcroft–Walton 电路

    该电路仅使用电容器和二极管的无源组件。  TI 不生产这些器件中的任何一个。  因此、此类设计不会演示任何 TI IC 的性能、因此我们没有此类电路的参考设计。

    话虽如此、为了使此类电路正常工作…

  • [参考译文] 采用 Cockcroft–Walton 电路的参考设计

    Other Parts Discussed in Thread: LM555, LM5108, LM3481
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849056/reference-design-with-cockcroft-walton…

  • RE: [参考译文] 同步栅极驱动器(TPS28226)版本 通用栅极驱动器(UCC27211)

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean、

    TPS28226被设计用于同步降压转换器应用-基本而言,在该应用中,您可以用有源开关替换降压转换器中的二极管以提高效率(您可以调整 MOSFET 的大小,使 RDS*id 小于二极管的正向压降)。

    我们有两个新器件、UCC27282和 LM5108。 您可能需要查看这些内容。

    如果您可以分享更多详细信息、我们可以帮助您选择最佳驱动程序。 欢迎随时发送电子邮件给我们…

  • [参考译文] 同步栅极驱动器(TPS28226)版本 通用栅极驱动器(UCC27211)

    Other Parts Discussed in Thread: TPS28226, UCC27211, UCC27282, LM5108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830912/synchronous-gate-driver…

  • RE: [参考译文] LM5108:当输入为一个 PWM 时如何使用 LM5108。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Richard。

    非常感谢您为我们的配置提供最佳答案。
    我明白了!

    此致。
    Kengo。
  • RE: [参考译文] LM5108:当输入为一个 PWM 时如何使用 LM5108。

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kengo、

    感谢您关注 LM5108。 LM5108具有互锁功能、可防止两个输出同时处于高电平、即使输入均为高电平也是如此。 这有助于通过简单的更改来实现单个 PWM 输入、并确保 LO 和 HO 输出不会同时处于高电平。

    对于单个 PWM 输入、可以向 LI 输入添加一个小信号晶体管和上拉电阻器、以创建 PWM 信号的补充信号。 LM5108互锁在 LO 和 HO…

  • [参考译文] LM5108:当输入为一个 PWM 时如何使用 LM5108。

    Other Parts Discussed in Thread: LM5108, LM5106, LM5105
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801797/lm5108-how-to-use-lm5108-when-input-is…

  • RE: [参考译文] LM5108:HS 引脚上的负电压瞬态

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    如前所述、LM5108 HS 负电压数据表中的 HS 规格为-5V、这是一个直流值。 负 HS 电压上的瞬态额定值没有增加。

    有一个类似的驱动器 UCC27282、它在-10V 直流和-14V 下具有较低的负 HS 额定值、持续100ns。 可在此处找到数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27282.pdf…

  • [参考译文] LM5108:HS 引脚上的负电压瞬态

    Other Parts Discussed in Thread: LM5108, UCC27282
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927770/lm5108-negative-voltage-transient-on-hs-pi…

  • RE: [参考译文] LM5108:封装外形

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobayashi、您好!

    我查看了 LM5108数据表、并确认 DRC 封装没有应该描述尺寸的信息。 我将与技术文档团队联系并告知他们我在其他文档中看到的问题。

    您可以在以下链接中找到 DRC 10引脚封装信息。

    https://www.ti.com/lit/ml/qfnd575/qfnd575.pdf?ts=1601645786294&ref_url=https%253A…

  • [参考译文] LM5108:封装外形

    Other Parts Discussed in Thread: LM5108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945512/lm5108-package-outline

    器件型号:LM5108

    大家好、团队成员。

    LM5108DRC…

  • RE: [参考译文] LM5108:LM5108是否有 SPICE 模型?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jennifer、

    我确认此器件未发布型号。 有一个具有 SPICE 模型的类似器件、即 UCC27282。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • [参考译文] LM5108:LM5108是否有 SPICE 模型?

    Other Parts Discussed in Thread: LM5108, UCC27282
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903365/lm5108-is-there-a-spice-model-for-the-lm51…

  • RE: [参考译文] LM5108:PIN2 (NC)是否可以连接到 VDD 或 GND?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    超赞!!!

    是的、对于 LM5108、NC 意味着没有内部连接、因此它是真正浮动的。 因此、您可以将其连接到散热焊盘(接地)或 VDD 引脚"隔壁"。

    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮 Max。

  • [参考译文] LM5108:PIN2 (NC)是否可以连接到 VDD 或 GND?

    Other Parts Discussed in Thread: LM5108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/903795/lm5108-can-pin2-nc-be-connected-to-vdd-or-gnd

    器件型号:LM…
  • RE: [参考译文] LM5108:用于非绝缘同步升压电路的栅极驱动器

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、

    感谢您关注 LM5108。 只要 IC 额定电压处于建议的工作范围内、LM5108就适用于同步升压。 同步升压的动力传动系与同步降压几乎相同、区别在于您控制低侧功率器件占空比以控制输入到输出电压调节。

    注意事项与同步降压传动系统类似、因为对于同步开关、您需要注意功率器件 Vgs 波形中的死区时间。 此外、您还应在 MOSFET 栅极上设置一些栅极电阻、以便调整开关时间…

  • [参考译文] LM5108:用于非绝缘同步升压电路的栅极驱动器

    Other Parts Discussed in Thread: LM5108
    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/958080/lm5108-gate-driver-for-non-insulated-synchronous-booster…

  • RE: [参考译文] LM5108:该器件是否具有50%的固定占空比、是否会自振荡?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    不可以、该器件是一款标准栅极驱动器、需要输入信号来驱动输出。

  • [参考译文] LM5108:该器件是否具有50%的固定占空比、是否会自振荡?

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895118/lm5108-does-this-part-have-a-fixed-duty-cycle-of-50-and-is-it-self-oscillating

    器件型号:LM5108

    您好…

  • RE: [参考译文] LM5108:启用 HO 引脚时序/传播延迟

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    这解决了我的问题。  Kannan 代表我提出了这个问题。 我非常感谢你和 Kannan 的迅速反应。

    Anthony D'Andrea

    立方公司

  • RE: [参考译文] LM5108:启用 HO 引脚时序/传播延迟

    请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    对于驱动器的使能(EN 上升)、使能时序预计为18us (典型值);对于驱动器的禁用(EN 下降)、使能时序预计为1.5us (典型值)。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

1 2 3