您好、Anthony、
对于 LM5108、在参数表的输入部分中有一个称为 Rin 的规格、典型值为250K 欧姆。 这是驱动器输入引脚 LI 和 HI 的输入下拉电阻。 在某些情况下、可能存在固定的压降或 Vf、然后您才会看到电阻、因此对于 DVM 而言、可能没有足够的电压来测量仪表电压。
我建议对输入引脚施加5V 电压、并查看电流是否与预期的~250k 欧姆相关。
数据表中还有一个规格…
更改为:Don Dapkus、
没有规格。 这表示 LI 和 HI 引脚上的电阻、仅 EN 引脚。 此外、当我们使用 DMM 测量 IC 上引脚的电阻时、我们可以看到 EN 引脚上的电阻为250k 欧姆、但其他两个引脚上的电阻不是250k 欧姆。
2. 您能否告诉我是否存在允许电流从 HS 引脚流向 VDD 引脚的泄漏路径。 我怀疑有一个100V 二极管阻止了此电流流动、但您能否确认这一点…