我认为 webench 考虑了 LM5118内部的以下损耗:
(1)栅极驱动电流:Igate=2 x Qg x Fsw、其中 Qg 是每个 MOSFET 的总栅极电荷、而 Fsw 是开关频率
(2) VCC 稳压器:它是一个 LDO、其输入电流为 Igate、因此总损耗= Vinmax x Igate
(3)其他 IC 功耗= Vinmax…
e2e.ti.com/.../BOM_5F00_COMPARISION_5F00_LMSERIES.xlsHi、
在这里、我有3种不同的输入范围、即3.5V 至4.2V、 所有这三种器件的6.7V 至8.4V 和12V 直流电源输入、我想使用一种通用的单电源设计。因为我在 Webench 中分别针对3种不同的输入进行了仿真、并提供了3种不同的 BOM、所以现在我应该考虑对这些器件的值…
尊敬的贾斯珀:
客户已经 自己构建了评估板、因此您的评论在这段时间内对他们非常重要。
他们测试了效率、但不确定与 在40V 期间效率最高的 Webench 结果相比、40V 效率较低的原因。
我的评论是40V 电压较高、这会导致较高的导通损耗、因此效率如此低的原因可能是他们选择了高 RDSon MOS。
您对提高效率有什么意见吗?
BTW、您是否有任何建议来降低 LM5118本身的损耗…
你好
感谢您共享该文档。
您能不能澄清一下、您提供的 LM25118计算结果是否相同。 因为您已经为 LM5118提供了它。
请帮助我解决这一问题。
此致
Nidhi P Shetty
您好…