对于3.3V 输出、您可以建议使用什么组合的 Rfbb 和…
您好、或者、
您回答说您离线了解此主题。 我将关闭此主题、并继续离线讨论。
如果您尚未尝试使用 WEBENCH 设计器工具进行仿真、请尝试使用该工具。
此致、
Jimmy
我正在尝试发布原理图,但它显示:“重复发布”
您能看到原理图吗?
您好!
您能否向我展示您使用仿真的原理图? 当您参考 GND 时、该模块引脚的 GND 是在还是在您的原理图中?
如果要为 IBB 拓扑配置 LMZM23600、系统返回值(GND 引脚)现在为 VOUT_IBB。
数据表中的绝对最大额定值是指 FB 到系统回路(GND 引脚)。
有关 IBB 的更多信息、请参阅此 应用手册。
此致、
Jimmy
你(们)好,请回答
您好、Kenichiro、
LMZM23600可用于创建正到负转换。 可以按照本 应用手册将正输入电压轨转换为 IBB 拓扑形式的负输出电压轨。 请注意、在从降压转换到 IBB 时、存在有关输出电压范围和电流负载能力的设计注意事项。
从我看到它的方式可以看出、输入电压为36V、分为+15V 和-15V 两个电源轨。 我可以看到用于36VIN/15Vout 转换的 LMZM23600…
感谢你的答复。 我将看到增加输出电容器的相关信息、以便提供的电压优于足够好的电压、从而不会振荡。 至于输入、我很高兴听到有一个小电阻器(~3欧姆)可以工作、因为它将会更容易安装。 感谢您提醒我二极管电容。 为了防止可能的线路瞬变、我计划在电阻器(与10uF C1并联)后面添加一个 TVS 二极管(PTVS24VU1UPAZ)、如果我想保持反向电压保护、我假设这个直列式二极管也可以在电阻器之后…
尊敬的沃伦:
Webench 建议和表5中的建议都是有效的、只是取决于您是要优化组件尺寸还是想要获得最佳性能。 使用 Webench 建议的47uF 输出电容器将确保您的输出电压纹波最小化、而使用表5中建议的22uF 输出电容器将确保您的设计具有足够的输出电容来保持稳定。
请注意、根据电容器两端的直流偏置电压、电容器降额将使使用的元件的实际电容更小。 因此、使用 Webench…
我正在设计一个使用 LMZM23600V5SILR (固定5V 输出)直流/直流稳压器的小型电路板…
您好、Nicolai、
您可能希望通过为 LMZM23600供电(8Vin 至3Vout 转换)或在输出端外部施加3.3V 电压来生成3.3V 电压。 如果是这种情况、我建议在 LMZM23600的输出端放置一个阻断二极管、因为在输出端施加3.3V 电压可能会产生反向电流路径、从而损坏器件的内部 MOSFET。
此致、
Jimmy